Telefónica comenzó como una compañía de telefonía, sin embargo, después amplió su negocio para convertirse en una compañía digital de telecomunicaciones. El centro de datos de Alcalá tiene la capacidad de procesar un asombroso 14 kW por rack, convirtiéndolo en uno de los centros de datos de mayor densidad del mundo.

Retos
- Frente a la creciente demanda de los clientes, Telefónica decidió construir un nuevo centro de datos en las afueras de Madrid, España.
- El objetivo: Aumentar la capacidad, crear un sistema flexible y escalable y mejorar la rentabilidad mediante la consolidación de varios centros de datos más pequeños en todo el mundo, bajo un mismo techo.
- El centro de datos de Telefónica en Alcalá ofrece alojamiento de datos para diversos clientes internos y externos.
- El centro de datos de Alcalá necesitaba ser más seguro y poderoso para satisfacer las nuevas demandas de la era digital, al tiempo que cumplía con los nuevos estándares de eficiencia y sostenibilidad con un mínimo impacto ambiental.
Solución
- Eficiencia y Fiabilidad con EcoStruxure
- Aplicaciones, análisis y servicios: Servicios de monitoreo de forma remota
- Productos conectados: LV Electric Box, Building Lighting, UPS
- Telefónica confía en Schneider Electric para proporcionar una amplia gama de soluciones y servicios para ayudar a entregar resultados de ahorro de energía y mejorar la seguridad y estabilidad de su centro de datos de alta capacidad.
- Esta colaboración permitió reducir eficazmente el consumo de energía y las emisiones de CO₂, mediante la instalación de cajas eléctricas de bajo voltaje, bandejas y baterías.
- La instalación de una solución de gestión de edificios UPS y Andover Continuum proporcionó un sistema basado en tecnología distribuida, que controla y supervisa el edificio, al mismo tiempo que administra las alarmas y la infraestructura energética.
- Estas soluciones permitieron a Telefónica monitorear el estado de cada componente de la instalación en tiempo real, permitiendo la detección temprana de fallas y entregando los estándares más estrictos de confiabilidad.

Resultados
- Como resultado, el centro de datos de Alcalá cuenta con una reducción del 60% en los costes energéticos en comparación con la certificación tradicional DCIM y Gold Tier IV®.
- Telefónica es capaz de conectar nuevos servidores en modo de ejecución, sin necesidad de detenerse para reconfigurar o rediseñar sistemas.
- En total, el BMS recoge datos de unos 45.000 elementos.
No Responses