Galaxy RPP: Comodidad en diseño y ejecución

El espacio dentro de un centro de datos es algo muy valorado. De este depende que se puedan considerar la cantidad de servidores racks o gabinetes que conformaran el data center. Además de ello, también es muy importante la forma en que se distribuye la alimentación eléctrica regulada para cada uno de estos racks. Galaxy RPP viene a solucionar esta problemática.

galaxy rpp
Galaxy RPP

Galaxy RPP: Diseño compacto y flexible

Este Remote Power Pannel es ideal para cualquier data center. Su diseño de 84 y 89 posiciones permite agregar interruptores de uno, dos y hasta tres polos, y es compatible con los panelboards NQ, NF y IP2X.

Es altamente compacto, con apenas 30.5 cm de fondo. Es ideal para ser colocado sujeto a una pared, reduciendo el espacio de uso y optimizando la correcta distribución del cableado de energía hacia las filas de los racks. También puedes utilizarlo como “stand alone”, con una profundidad de 61 cm, uniendo dos RPP. Esto incrementa hasta 168 o 178 posiciones para colocar más interruptores, haciéndolo flexible y escalable de acuerdo con la capacidad de racks colocados en el centro de datos.

También es adaptable al sistema de contención Hyperpod, pues puede colocarse en cada uno de los extremos de esta infraestructura.

galaxy rpp

Monitoreo desde la comodidad de tu smartphone

El monitoreo es una característica importante. Es por ello que el Galaxy RPP ya integra un BCPM (Branch Circuit Power Monitoring). De esta forma le es posible tener los consumos de corriente por cada circuito. Además, puede conectarse a cualquier BMS, DCIM y a la plataforma EcoStruxure de una forma natural, pues incluye tarjeta de monitoreo SNMP o ModBus. Listo para conectarse y trabajar con arquitectura EcoStruxure, brinda tranquilidad por la posibilidad de monitoreo y administración remotos basados ​​en la nube desde tu smartphone.

Galaxy RPP viene a complementar las soluciones de Schneider Electric para centros de datos, logrando una total integración de equipamiento para estas infraestructuras criticas que cada día se vuelven más indispensables en nuestra vida diaria.

Conoce más sobre APC y su oferta completa en soluciones de centros de datos aquí.

Etiquetas: , , , ,

Conversación

  • Disculpa, cuentan con alguna capacitación para la manipulación (instalación, ejecución y cuidados) de este equipo? Me encantaría saber más de este producto.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.