Maximizando la continuidad de servicio de tus instalaciones eléctricas: TransferPacT, la solución definitiva en conmutación de fuentes de 32 a 1600 A (ATS)

En un entorno donde la disponibilidad energética es cada vez más crítica, disponer de una solución robusta, rápida y sostenible para la conmutación entre fuentes de alimentación no es solo una ventaja, sino una necesidad. TransferPacT, la gama de conmutadores automáticos de Schneider Electric establece un nuevo estándar al ofrecer una transición segura, instantánea y sin concesiones, incluso en aplicaciones altamente exigentes.

Uno de sus atributos más destacados es la capacidad de TransferPacT para alcanzar una velocidad de conmutación de menos de 500 milisegundos en toda su gama, desde 32 A hasta 1600 A. Esta velocidad, habitualmente disponible solo para calibres reducidos hasta 160A, lo convierte en una solución ideal para entornos que requieren continuidad total del suministro. Además, cumple con la norma IEC 60364-7-710, clave en instalaciones sanitarias y otras aplicaciones críticas donde la respuesta rápida resulta esencial.

La gestión eficiente de cargas críticas es otro de los aspectos que diferencian a TransferPacT. Gracias a su categoría de utilización AC-33B en toda la gama, no requiere decalaje o reducción de potencia en ninguno de sus calibres, lo que garantiza un funcionamiento estable y seguro incluso en equipos como bombas contra incendios, sistemas de emergencia o motores industriales. Esta fiabilidad operativa sostenida refuerza la resiliencia de la infraestructura eléctrica.

Una solución inteligente, escalable y lista para el futuro

Más allá de sus prestaciones, TransferPacT ha sido diseñado para integrarse con facilidad en arquitecturas eléctricas existentes. Su plena compatibilidad y coordinación con interruptores automáticos y seccionadores de Schneider Electric permite optimizar la interoperabilidad del sistema y garantizar una instalación segura y eficiente.

El diseño modular es otro de sus puntos fuertes. La posibilidad de incorporar módulos de funciones adicionales o sustituir interfaces de control sin quitar tensión en la parte de potencia del equipo, facilita la adaptación progresiva de las instalaciones a nuevas necesidades operativas, sin interrupciones ni inversiones adicionales significativas.

Desde el punto de vista práctico, TransferPacT ha sido optimizado para simplificar tanto la instalación como la operación. Integra una autoalimentación y cables de medida de tensión internos duales (desde las 2 fuentes), lo que reduce significativamente los tiempos de puesta en marcha. Su controlador inteligente, junto con una interfaz hombre-máquina intuitiva, asegura una experiencia de uso clara, fiable y sin complicaciones.

Este enfoque centrado en la eficiencia también se traslada a su diseño técnico. TransferPacT ofrece una alta tolerancia a cortocircuitos y una protección electromagnética avanzada, lo que lo convierte en una solución robusta incluso ante condiciones operativas complejas. Su combinación de rendimiento y seguridad lo posiciona por encima de los estándares habituales del sector.

En línea con el compromiso global de Schneider Electric con la sostenibilidad, TransferPacT se fabrica en una planta neutra en carbono. Es, en definitiva, una elección estratégica para organizaciones que buscan eficiencia, continuidad y sostenibilidad en su infraestructura energética. Una solución preparada para los retos actuales y futuros, capaz de aportar valor en entornos donde la energía no puede fallar.

Etiquetas: , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.