¿Qué es un sistema instrumentado de seguridad?

Este artículo fue publicado originalmente en el blog global de Schneider Electric por Kenny Chua.

Un sistema instrumentado seguridad es a menudo la última línea de defensa antes de que ocurra un evento peligroso en una planta u operación. Un sistema instrumentado de seguridad está compuesto por solucionadores lógicos, sensores y elementos finales.

Estos sistemas detectan condiciones de procesos «fuera de control» que podrían provocar un incidente no deseado y, a continuación, devuelven automáticamente el proceso a un estado seguro. Pero es importante recordar que los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) son diferentes de los sistemas de control de procesos.

Los sistemas de seguridad se aplican en muchas industrias.

Los sistemas de apagado de emergencia y la detección de incendios y gas se encuentran entre las aplicaciones más comunes. Pero hay otras áreas en las que un SIS puede ayudar a proteger a los trabajadores y las operaciones, tales como:

  • Gestión de quemadores
  • Control y protección de turbo-maquinarias
  • Protección de presión de alta integridad
Personas revisando el sistema instrumentado de seguridad de Schneider Electric

¿Cómo funciona un sistema instrumentado de seguridad?

En los últimos 40 años, el control crítico y de seguridad Triconex de Ecostruxure se ha convertido en sinónimo de seguridad y control crítico.

Nuestro SIS utiliza una alta disponibilidad y alta tolerancia a fallas redundante modular triple (TMR). A lo largo de las décadas, ha proporcionado más de 1.000 millones de horas seguras de funcionamiento sin un fallo peligroso conocido bajo demanda.

La incorporación de un SIS certificado por TÜV Rheinland en una planta reducirá el riesgo operativo y ayudará a permitir la operación segura continua.

Un SIS considera la integridad de un bucle de seguridad (conocido como función instrumentada de seguridad o SIF), y consta de tres elementos principales:

  1. Sensores – Usados para buscar el evento de inicio que pueda llevar a un evento.
  2. Resolvedores lógicos – Empleados para decidir cómo lidiar con el peligro y luego señalar los elementos finales.
  3. Elementos finales – Centrados en devolver el proceso o los procesos a un estado seguro.

Una vez que se ha evaluado un riesgo, un SIS puede implementar una o más funciones instrumentadas de seguridad para abordar el evento peligroso específico y ayudar a reducir el riesgo a un nivel aceptable.

¿Por qué necesito un sistema instrumentado de seguridad?

Un sistema instrumentado de seguridad reduce la consecuencia de eventos peligrosos a un nivel aceptable. Esto ayuda a las empresas a alcanzar su verdadero potencial mediante la protección de su personal, la producción y el medio ambiente.

Para que esto funcione correctamente, todos los sistemas instrumentados de seguridad Triconex de Ecostruxure siguen las normas de seguridad funcional IEC 61508.

Esta norma específica aborda la seguridad funcional en las industrias de procesos industriales y cubre los requisitos de diseño, implementación y gestión para SIS desde su base hasta su fin.

Cumplir con los estándares de seguridad internacionales más estrictos para Ecostruxure del SIS Triconex es imprescindible cuando se trata de prácticas recomendadas en la gestión de la seguridad de los procesos.

¿Qué es un PLC de seguridad?

Un controlador lógico programable estándar (PLC) automatiza procesos específicos.

Cuando se trata de peligros o eventos peligrosos, un PLC estándar no sabrá que hay un problema hasta que necesite tomar una acción. Entonces el problema se vuelve evidente.

Esto es especialmente importante para las aplicaciones de seguridad que a menudo permanecen en el mismo estado de funcionamiento durante largos períodos de tiempo. Dichas aplicaciones solo necesitan activarse a pedido si se presenta una situación peligrosa (a menudo denominada «baja demanda») o cuando esta se presenta.

Por ejemplo, un sistema de apagado de emergencia por lo general está energizado, mantiene las salidas encendidas durante largos períodos de tiempo y se desenergiza para activarse y llevar el proceso a un estado seguro.

Si el sistema falla, entonces fallará a salvo. Por lo tanto, un PLC de seguridad opera con modos de falla muy específicos y cuantificables.

Esencialmente, un PLC de seguridad está diseñado para funcionar de modo que pueda esperar que el equipo funcione cuando sea necesario.

Un PLC de seguridad está diseñado para que cuando se presente una demanda, lo hagan con un nivel de certeza y dentro de una probabilidad específica que corresponda a los niveles de integridad de la seguridad. Esto se logra de diversas maneras, incluida la incorporación de un alto grado de diagnósticos internos y pruebas automáticas, respaldo de hardware y redundancia. Así como votar señales independientes dentro del PLC.

Cuando se trata del destino y la salud de los empleados, las operaciones de la planta y el medio ambiente, es importante incorporar tales sistemas instrumentados de seguridad, especialmente aquellos que son probados y verificados por organismos de certificación reconocidos como TÜV.

¿Qué es el nivel de integridad de seguridad?

Los niveles de integridad de la seguridad (SIL) definen la tasa de fallas tolerable de una función de seguridad específica.

Cuanto mayor sea el nivel de SIL, menor será la probabilidad de que se produzca una falla según demanda.

El SIL también define que, en caso de falla, ¿en qué medida puede fallar un proceso de manera segura? Los niveles de integridad de seguridad van de 1 a 4, donde 1 es el más bajo y 4 el más alto. Estos niveles indican la probabilidad de falla bajo demanda para una función de seguridad en particular.

Un nivel de integridad de seguridad define la cantidad de riesgo de seguridad necesario para mitigar un peligro específico.

La asignación de niveles se basa en la cantidad de reducción de riesgos necesaria para reducir el riesgo a un nivel aceptable.

Los sistemas instrumentados de seguridad Triconex de Ecostruxure, como los PLC de seguridad y el Tricon CX, han sido certificados por TÜV Rheinland para asegurar la integridad nivel 3, de modo que pueden utilizarse para SIL 1, 2 y 3.

Esta verificación por parte de terceros utiliza estándares internacionales como IEC 61508 y se somete a rigurosos procedimientos de prueba.

Implementación de un sistema instrumentado de seguridad en su operación

Los sistemas instrumentados de seguridad Triconex de Ecostruxure proporcionan un tiempo de funcionamiento superior y una alta productividad en una operación.

Un SIS es una capa independiente de protección que reduce la probabilidad de un incidente o evento. De esa manera, las empresas pueden concentrarse en impulsar la eficiencia y seguir siendo competitivas.

Conozca más sobre cómo nuestros expertos dedicados a la seguridad pueden evaluar, diseñar e implementar normas de seguridad confiables en sus operaciones.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.