MARISIO: Diseño, calidad y seguridad de vanguardia

Tener una casa segura es una prioridad para SCHNEIDER ELECTRIC, por lo mismo desde hace más de 7 años lanzamos la línea de placas y apagadores MARISIO, en ella encontraremos una oferta residencial de precio accesible para el mercado mexicano, cuenta con un diseño simple y practico que permiten instalarlo en tu casa sin que desentone con los espacios y diseño de su hogar con el paso de los años.

 

Respecto a su fabricación es con los estándares más estrictos de calidad y seguridad en nuestra planta de alta tecnología en Chile, con ello aseguramos cumplir con la certificación ANCE / NOM.

 

¿Porque es importante que MARISIO cumpla con la NOM?

 

Al cumplir con la normativa NOM-003-SCFI-2014 nos aseguramos de:

  • Proteger a los usuarios contra accidentes eléctricos como la electrocución.
  • Evita la sobrecarga de la instalación eléctrica.
  • Aseguramos el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos conectados.

 

¿Qué beneficios y ventajas tenemos?

Las ventajas de esta oferta son:

  • Instalación sencilla y rápida que brinda seguridad:
    • Cuenta con un sistema prensa cables que no daña los cables y ofrecen una conexión segura y confiable.
    • Encaja fácilmente en la chalupa estándar 4” x 2”.
    • Los módulos o componentes son fácil de montar, sin herramientas.
    • Placas con 4 puntos de anclaje para nivelar la placa en superficies irregulares.
  • Fabricación en plástico ABS auto extinguible que lo hace resistente y cuenta con protección UV para evitar que se haga amarillo con el paso del tiempo.
  • Versatilidad:
    • Oferta armada:
      • Plug & Play, solo sácalo de su empaque instala el cableado y está listo para usar.
    • Placas y componentes por separado:
      • Se ajusta a tus necesidades, aquí encontraremos los componentes y placas más comunes del mercado como contactos, interruptores sencillos, escalera, pulsador, zumbador, toma telefónica, coaxial/TV, datos, dimmer, placa ciega, salida cable, 1,2 y 3 ventanas y próximamente USB.
    • Oferta a granel
      • Pensado para grandes construcciones o proyectos, nos ayuda a reducir el tiempo de preparación e instalación al no tener empaques individuales y a su vez es más ecológico al generar menos basura.

 

¿Dónde encuentro MARISIO?

Acércate a cualquier distribuidor autorizado SCHNEIDER ELECTRIC a lo largo y ancho del país, de igual manera está disponible en las más de 120 tiendas de Home Depot.

En conclusión, con MARISIO aseguramos incrementar la vida útil de sus aparatos eléctricos y optimizar el consumo de energía de su hogar, con esta solución mantendrá seguro su patrimonio, aparatos eléctricos y lo más importante sus seres queridos. También tendrá la tranquilidad de estar equipado con una línea de alta calidad con el respaldo por SCHNEIDER ELECTRIC y que se ha consolidado a lo largo de los años ya que la CALIDAD y la SEGURIDAD no tienen por qué estar peleados con el PRECIO y DISEÑO.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.