Luces navideñas y seguridad en el hogar

Las fiestas decembrinas se acercan y con ellas las tradiciones de adornar el tejado de nuestras casas con series de luces de colores e inflables de personajes como Santa Claus o Rodolfo el reno; adornar nuestro arbolito con muchas esferas y luces navideñas, y algunas decoraciones más que aumentan la demanda de energía en el hogar.

Aunado a eso, en estas épocas se utilizan más los aparatos electrodomésticos como licuadoras, hornos eléctricos, freidoras de aire, o batidoras para cocinar comida deliciosa, y en algunas ocasiones se utilizan todos los aparatos al mismo tiempo.

Niño sosteniendo una casa de jengible frente a las luces navideñas del árbol

Y cada vez que se utiliza algún aparato eléctrico de alto consumo en casa, se forma una pequeña sobretensión que puede ir reduciendo la vida de los aparatos conectados, provocando que estos ya no funcionen más, o que puedan provocar algún riesgo latente para las personas.

Para protegernos especialmente en estas fechas, cuando acostumbramos a recibir a la familia y amigos en cenas y posadas, debemos asegurarnos de brindar esa tranquilidad con productos que aseguran protección en tu instalación eléctrica.

Lo primero que viene a mi mente al pensar en la cocina en Nochebuena, es en el caos que se genera justo antes de que lleguen todos los invitados.

He visto más de 5 electrodomésticos funcionar a la vez, y con muchas salpicaduras desde la licuadora hasta la sierra eléctrica para cortar el pavo. En esos momentos agradezco tener nuestros tomacorrientes GFCI (falla tierra) que nos protegen contra incendios generados por este tipo de prácticas.

Este mismo tomacorriente también asegura que el arbolito navideño esté protegido desde la conexión, ya que protege el cableado de sobrecalentamientos y posibles incendios, detecta fallas a tierra e interrumpe el flujo de corriente.

Además, al instalar las luces decorativas y otros adornos eléctricos, cuando todos los cables están enredados en el piso, aparecen las canaletas Dexson. Así los cables que se utilizan para la instalación están ocultos y protegidos. De esta manera la instalación se convierte a prueba de tropiezos, y mucho más estética que tener los cables entrelazados.

Y si esta navidad recibimos de regalo videojuegos nuevos, yo no me arriesgaría a perder el último nivel por un corto de luz. Asegúrate de tener tu UPS si tienes a un gamero a un entusiasta de este mundialista diciembre— en casa, ya que te garantizan tener energía en el hogar a pesar de que se vaya la luz.

Si bien, se deben de cuidar todos los aparatos electrónicos en casa ya que representan una gran inversión, existe algo más valioso como  la seguridad de las personas.

Es por esto que debemos de cuidar la instalación desde el centro de carga. Al tener un supresor de picos (Supresores de Sobretensiones Transitorias) proteges toda la instalación eléctrica contra sobretensiones. Este bloquea de forma automática el choque causado por sobretensiones en el centro de carga, para así evitar cualquier tipo de daños.

Schneider Electric desarrolló los supresores tipo QO, únicos en su tipo, que se instalan dentro del centro de carga y al estar encapsulados, no permiten que algún fenómeno transitorio se exteriorice, evitando posibles accidentes dentro del hogar.

Una vez que tengamos seguridad en el hogar con nuestros productos de Schneider Electric, ya podemos disfrutar de esta temporada luminosa sin preocupaciones de posibles fallas eléctricas y recibir a toda la familia en casa para encender juntos las luces navideñas.

Si ya tienes el pavo pero aún no te sientes muy asegurado en cuanto a tu instalación eléctrica y equipos electrónicos, te invito a conocer más de las soluciones disponibles:

Gente disfrutando la cena con luces navideñas

En caso de que quieras conocer más de cómo cuidar a tus seres queridos y a tus equipos, siempre puedes dejarnos un comentario. Para más detalles, visita nuestro sitio web para México, Centroamérica, España y Latinoamérica.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.