Échame un cable: Garantiza la protección de tus dispositivos con los SAI

Los apagones de energía y los fenómenos meteorológicos intensos, como las tormentas, pueden producir apagones y fluctuaciones en el suministro eléctrico de los hogares, así como dañar sus dispositivos electrónicos conectados a la corriente. Es en momentos como estos que un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) se puede convertir en un gran aliado. Ismael Gonzalez, ET Distribution Account Manager de Schneider Electric, nos explica qué tipos de SAI existen y qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de elegirlos para tus clientes, en este artículo de nuestra serie “Échame un cable” especialmente creada para ti, profesional electricista.

«Back UPS Pro»

Protege tus dispositivos y datos

Los SAIs, como su nombre indica, proporcionan una alimentación ininterrumpida para dispositivos electrónicos, lo que permite guardar el trabajo y apagar el ordenador de manera segura o incluso seguir trabajando sin interrupciones en casos de breves apagones.

Además, los SAI para el hogar han evolucionado y ofrecen funciones de gestión y disponibilidad remota de redes domésticas. Algunos modelos incluso pueden monitorizar una conexión de red y reiniciar automáticamente un módem o enrutador congelado. Ya no es necesario estar en casa para desconectar y reiniciar manualmente el dispositivo. Además, los enchufes inteligentes se pueden configurar para proporcionar protección contra sobretensiones, autonomía y batería de backup, lo que prolonga la vida de tus dispositivos.

 Pero, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un SAI?

Tipos de SAI

Es importante conocer los diferentes tipos de SAI disponibles y cómo se adaptan a tus necesidades. Estos son los tipos más comunes:

  • SAI offline o stand-by: Son los más sencillos y ofrecen protección contra apagones, bajadas de tensión y picos de corriente. Cuando ocurre alguna de estas incidencias, el SAI entra rápidamente en acción para suministrar energía.
  • SAI inline (line interactive): Son los más comunes en hogares y pequeñas oficinas. A diferencia del modelo anterior, estos SAI cuentan con un filtro que estabiliza las fluctuaciones de corriente de forma continua. Cuando se produce un fallo eléctrico, entran en acción para proteger tus dispositivos.
  • SAI online (doble conversión): Son los más avanzados y ofrecen una protección exhaustiva contra los fallos más habituales en el suministro eléctrico. A diferencia de los anteriores, este tipo de SAI funciona de manera continua, lo que significa que no hay un cambio de alimentación de la corriente principal al SAI cuando se produce un fallo, garantizando un suministro estable y de calidad. Estos son ideales para pequeñas oficinas, empresas y equipos de mayor envergadura, como servidores.

Consideraciones al elegir un SAI

Antes de seleccionar un SAI, es fundamental evaluar la frecuencia de los fallos eléctricos y los dispositivos que quieras conectar. Por ejemplo, si necesitas proteger un circuito cerrado de cámaras o un servidor, necesitarás un SAI más potente en comparación con proteger una consola de videojuegos.

Es importante calcular la potencia total que vas a conectar. Si se trata de un ordenador doméstico, debes considerar la torre, el monitor y otros periféricos, como el enrutador. La suma de los vatios de los dispositivos que conectarás es el mínimo requerido. En general, se recomienda optar por un SAI que ofrezca al menos un 20-25% más de potencia para estar preparado ante cualquier eventualidad.

Otro término a tener en cuenta para dimensionar adecuadamente un SAI es los Voltio-Amperios (VA), que es la potencia aparente de un dispositivo. La relación entre la potencia en vatios y los VA se establece a través del factor de potencia, que suele estar entre 0,6 y 0,8. Por ejemplo, si un SAI tiene una potencia de 500 VA, la potencia máxima en vatios sería de aproximadamente 300 o 350 vatios, respectivamente.

La autonomía también es un factor clave a considerar. Esta se refiere al tiempo total de suministro de energía que el SAI puede proporcionar cuando está funcionando. La cantidad de dispositivos conectados influye en la velocidad a la que se descarga la batería interna del SAI. Por lo tanto, es importante dimensionar adecuadamente el SAI en función de los dispositivos que consideres fundamentales durante un corte de energía.

Una solución integral para el hogar

Prepararse y proteger los aparatos y los datos no tiene por qué ser caro ni complicado. Existe una amplia gama de soluciones de SAI asequibles que ofrecen una energía segura y fiable. Por ejemplo, la familia APC Back-UPS® Pro de Schneider Electric proporciona una protección garantizada para sistemas informáticos de alto rendimiento, enrutadores/modems, dispositivos de almacenamiento externo, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos. Los modelos Back-UPS Pro cuentan con un sistema de carga de alta eficiencia que ahorra energía y un regulador de voltaje automático que ayuda a reducir el consumo de energía.

En un mundo conectado, los SAI proporcionan innovación, flexibilidad, seguridad y eficiencia energética. Protege los dispositivos de tus clientes y asegura sus datos, con los SAI de Schneider Electric. Sus equipos eléctricos estarán seguros y permanecerás siempre conectado en este mundo digital.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.