La Villa AYANTAM consigue la certificación BREEAM Excepcional gracias a Schneider Electric

La Villa AYANTAM en Camoján (Marbella) marca un hito en la arquitectura sostenible en España al conseguir la certificación BREEAM de nivel Excepcional. Se trata de una casa unifamiliar aislada de alto standing, ubicada en Málaga, cuyo diseño permite mantener unas condiciones de habitabilidad y confort óptimas de manera eficiente. Es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede combinarse con altos niveles de sostenibilidad.

El éxito se debe en buena parte a la integración de las soluciones avanzadas de Schneider Electric implementadas en la vivienda. Con la implementación de las soluciones de Schneider Electric, la Villa AYANTAM ha superado todos los estándares de sostenibilidad.

La certificación BREEAM Excepcional

Haber logrado la certificación BREEAM de nivel Excepcional en la Villa AYANTAM es un logro reservado para menos del 1% de los edificios sostenibles certificados a nivel mundial. En el caso de edificaciones residenciales, este reconocimiento es aún más significativo. La Villa AYANTAM no solo ha alcanzado este nivel, sino que ha superado a cualquier otro proyecto residencial en España con su impresionante puntuación de 89,25 en la fase de diseño.

Desarrollada por S&H (Sustainability & Health) Sun Coast Real Estate, la ejecución se realiza por la ingeniería Ingemantec para la constructora Aryon Buildings, a partir de un proyecto diseñado por el equipo de Arquitectura de OÖD Architects y el equipo de ingeniería de instalaciones Peláez Ingeniería.

Eficiencia y seguridad con KNX en la Villa AYANTAM

La aplicación en la Villa AYANTAM de subsistemas de control basados en protocolos abiertos y estandarizados, como BACnet IP, KNX y Modbus, garantiza una operación eficiente y segura.

La integración de la tecnología KNX en la Villa AYANTAM ha permitido que todos los sistemas de la vivienda funcionen de manera armoniosa y eficiente. Este estándar abierto de automatización garantiza una operación centralizada y segura, permitiendo a los residentes ajustar la climatización, la iluminación y el consumo energético de manera precisa.

Una de las principales ventajas del sistema KNX es su capacidad para gestionar la automatización de forma sencilla y eficiente. Herramientas como eConfigure KNX permiten a los instaladores diseñar y configurar los sistemas de automatización de manera intuitiva y rápida, lo que se traduce en importantes ahorros de tiempo y en una instalación más fácil. Además, gracias a la plataforma Wiser for KNX de Schneider Electric proporciona acceso remoto y una mejor gestión de la energía de la vivienda y del mantenimiento, pudiendo controlar el sistema desde cualquier lugar.

Además, las soluciones de Schneider Electric aplicadas facilitan las energías renovables, como el control de la producción de energía solar para la recarga de vehículos eléctricos o la gestión de la producción de agua caliente, todo basado en las previsiones meteorológicas.

Finalmente, la integración de sistemas de seguridad y mantenimiento predictivo a través de tecnologías como EcoStruxure Building Operation (EBO) aseguran que la villa opere de manera óptima, ofreciendo una solución completa que sirve de inspiración para futuras construcciones sostenibles.

Un referente en sostenibilidad residencial

Gracias al conjunto de tecnologías integradas en la Villa AYANTAM, esta vivienda no solo alcanza niveles excepcionales de confort, sino que también optimiza su sostenibilidad y reduce significativamente su huella de carbono.

El desarrollo de la Villa AYANTAM y su certificación BREEAM Excepcional es una prueba tangible de cómo Schneider Electric está liderando el camino hacia una arquitectura más sostenible y eficiente.

Este proyecto, que tiene previsto finalizarse a finales de 2024, no solo establece un nuevo estándar en sostenibilidad residencial en España, sino que también sirve de inspiración y demuestra que es posible combinar el lujo y la sostenibilidad, dejando un legado positivo para las generaciones futuras.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.