Resiliencia, sostenibilidad y eficiencia en hogares inteligentes

Los hogares son el lugar en el que las personas pasan la mayor parte del tiempo. Son los espacios ideales para el descanso, para compartir en familia, donde se realizan actividades de ocio, deportivas y esparcimiento y en los que también se trabaja. Son estos, elementos que los convierten en generadores del 20% de las emisiones globales de CO2, como consecuencia del alto consumo de energía.

Colombia no es ajena a esta situación. De acuerdo con XM, el consumo energético en el país alcanzó los 6,816.41 gigavatios hora en abril, reflejando un incremento del 5.31% respecto al mismo mes del año anterior. Esto significa que en lo que va del año 2024, la demanda eléctrica ha crecido un 6.64% comparado con el mismo periodo del año anterior.

“El crecimiento de los índices de consumo sigue siendo una gran preocupación. Establecer iniciativas para la reducción de emisiones de carbono y la adopción de estrategias más sostenibles de vivir se han convertido en elementos fundamentales para alcanzar la neutralidad en el año 2050 y para limitar el calentamiento a 1.5°C. Son también elementos que ayudarán a aliviar los bolsillos de los consumidores, con una reducción de los valores asociados al uso de la energía” afirma Klecios Souza, Presidente de Steck & VP de H&D en Sudamérica.

Una reciente investigación desarrollada por Schneider Electric, en la que se analizan comportamientos sobre el uso de energía en hogares de siete países, ofrece conclusiones bastante alentadoras frente a la posibilidad de crear modelos de casa eficientes. Del análisis se puede concluir que, si bien existe una gran preocupación por minimizar el impacto del cambio climático, los consumidores están ajustando su estilo de vida para reducir las facturas de energía.

¿Cómo proyectar el consumo responsable de energía en los hogares?

Tras la pandemia de COVID-19, la crisis energética global incrementó los precios de la energía exponencialmente, situación que influyó para que el 75% de los encuestados minimizaran el consumo de energía durante la temporada invernal, y para que un 68% buscará otras alternativas frente al mismo propósito.

¿Cómo lo están haciendo? Ellos están implementando mejoras en la estructura y están adoptando nuevos comportamientos para reducir el uso de energía. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran instalar bombillas Led (45%), establecer sistemas de medición de consumo (24%) y la instalación de termostatos de control de calefacción (16%). Entre los hábitos en casa las más importantes son apagar las luces que no se están utilizando (63%), reducir la temperatura de la calefacción en casa (48%)  y desenchufar dispositivos que no se usa (48%).

Por su parte, la investigación de Schneider Electric también identifica otros elementos a considerar frente a lo que los consumidores están poniendo en marcha para . El 66% siente que es su deber reducir su consumo de energía en casa, mientras que el 65% sabe cómo reducir la cantidad que utilizan en casa y el 63% quisiera poder rastrear fácilmente la energía que utilizan en casa. Uno de los hallazgos más importantes de la investigación, es que el 49% está dispuesto a renunciar a su comodidad si puede ver una disminución del valor de la factura de la energía.

Consumir energía de manera más eficiente en las cargas energéticas más grandes, como calefacción o aire acondicionado, tendrá un impacto significativamente mayor e inmediato en la reducción de las facturas de energía. La electrificación 4.0, el desarrollo tecnológico y el apoyo financiero serán factores fundamentales para generar cambios más grandes y significativos» completa Souza

Igualmente, y en respuesta a los desafíos del calentamiento global y la crisis energética, cada vez más personas están optando por tecnologías de hogar inteligente. De acuerdo con la encuesta desarrollada por Schneider Electric, el 40% de las personas encuentran en este modelo una solución eficaz para optimizar el consumo de energía, destacando la creciente importancia de esta tecnología en el panorama doméstico moderno.

Para los encuestados, la integración de tecnologías inteligentes es un elemento que ya debe ser tomado en cuenta por constructores y diseñadores de las nuevas viviendas. De acuerdo con la investigación, el 59% espera que una casa o apartamento nuevo ya se encuentre equipado con productos para el hogar inteligente. El 40% de los encuestados percibe que los hogares inteligentes ofrecen una solución accesible y sencilla para reducir el consumo de energía. Una proporción similar opina que la tecnología contribuye a la consolidación de casas sostenibles.

Un 39% de los encuestados confirma estar dispuesto a pagar más por una propiedad inteligente, mientras que el 45% considera que este tipo de hogar es más deseable, con un 54% de los propietarios actuales de casas inteligentes compartiendo este sentimiento frente al 30% de los no usuarios. Esta percepción continúa creciendo año tras año, por lo que es vital que los desarrolladores de viviendas tomen nota y se mantengan al día con la demanda del consumidor.

“Acciones como la transición de vehículos de gasolina y diésel a vehículos eléctricos y la adopción de tecnologías más sostenibles como las bombas de calor geotérmicas fomentan la consolidación de un hogar sostenible teniendo como fuente la electricidad. Igualmente, el panel eléctrico está tomando un mayor protagonismo en esta coyuntura en cuanto permite distribuir de forma inteligente la electricidad, al tiempo que garantiza la protección de los dispositivos” finalizó el ejecutivo.

Esto, si se tiene en cuenta que en un panel eléctrico confluyen múltiples interruptores automáticos, que controlan el flujo de electricidad de la casa, los cuales pueden usarse para desconectar un circuito en caso de emergencia o durante mantenimiento. Estos suministran electricidad a cada área de la casa y regulan la cantidad correcta de energía para cada espacio, al mismo tiempo que previenen incendios eléctricos domésticos.

Sorprendentemente, el 41% de la generación Z desconoce el papel del panel eléctrico. Un punto sobre el que es necesario diseñar campañas educativas en la que se destaque su importancia en la  electrificación del hogar.

La crisis energética es un factor que invita a reformular la forma en que se usa la energía. En ese propósito la tecnología se convierte en una herramienta esencial. Además de reducir el desperdicio y reducir costos asociados al uso de energía, contribuye significativamente a la reducción de emisiones de CO2. En Schneider Electric, es una organización con amplio conocimiento en el desarrollo de soluciones necesarias para apoyar esta transición, empoderando a los consumidores a tomar decisiones informadas y promoviendo una mayor independencia energética a través del uso de fuentes renovables.

Para ver todo el contenido del evento da click aquí

Nota extraída de AlParedon*

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.