Schneider Home, una innovadora solución integrada de energía para el hogar

Schneider Home llega a España, una solución revolucionaria que integra la gestión de energía en el hogar de manera eficiente y sostenible. Se trata de un sistema de gestión de energía para el hogar (HEMS, por sus siglas en inglés) todo en uno. Schneider Home está diseñado para permitir que los usuarios tomen el control total de su energía, aumenten la eficiencia y reduzcan las facturas de energía, sin dejar de lado el confort, todo a través de una aplicación muy intuitiva, Wiser Home.

Características principales

  1. Monitorización en tiempo real: Con Schneider Home, los usuarios pueden visualizar su consumo energético en tiempo real a través de la aplicación de Wiser Home. Esto les permite identificar patrones de uso y tomar decisiones para reducir su consumo energético.
  2. Integración con energías renovables: La solución está diseñada para integrarse fácilmente con sistemas de energía renovable, como paneles solares, permitiendo a los usuarios maximizar el uso de energía limpia y reducir su huella de carbono.
  3. Automatización inteligente: Con la función “Reduce mi factura” de la aplicación, con Inteligencia Artificial (IA) integrada, optimiza el consumo de energía y reduce costes al asegurar que activos como los cargadores de vehículo eléctrico y otras cargas funcionen cuando la electricidad es más barata, logrando más de una reducción en las facturas de los usuarios.
  4. Seguridad y fiabilidad: La plataforma de Schneider Home está equipada con sistemas de seguridad avanzados para proteger tanto los datos del usuario como la infraestructura energética del hogar. Esto garantiza una operación segura y confiable en todo momento.
  5. Compatibilidad y escalabilidad: Schneider Home es compatible con una amplia gama de dispositivos y sistemas existentes en el mercado, lo que facilita su integración en cualquier hogar. Además, la solución es escalable, permitiendo a los usuarios añadir nuevas funcionalidades y dispositivos según sus necesidades.

Beneficios para los usuarios

Schneider Home ofrece una serie de beneficios significativos para los usuarios, comenzando con el ahorro en la factura de energía. Al optimizar el consumo energético, los usuarios pueden reducir considerablemente sus costos de energía. La monitorización en tiempo real y la automatización inteligente permiten identificar y eliminar el desperdicio de energía, lo que se traduce en una mayor eficiencia y menores gastos.

Además, Schneider Home contribuye a la sostenibilidad al integrar energías renovables y reducir el consumo. Esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que también ayuda a crear un futuro más sostenible para todos.

La comodidad y el control son otros aspectos destacados de Schneider Home. La aplicación ofrece una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios tener un control total sobre su consumo energético. Desde la programación de electrodomésticos hasta la gestión de la carga de vehículos eléctricos, todo se puede controlar desde un solo lugar, lo que simplifica la vida diaria y proporciona una mayor tranquilidad.

Además, mejora la calidad de vida al reducir el consumo de energía y optimizar el uso de recursos. Esto contribuye a crear un entorno doméstico más cómodo y eficiente, permitiendo a los usuarios disfrutar de un hogar más inteligente y sostenible sin sacrificar la comodidad.

Compromiso con la innovación y un futuro sostenible

En Schneider Electric, creemos que la innovación es clave para un futuro sostenible. Con el lanzamiento de Schneider Home, reafirmamos nuestro compromiso de proporcionar soluciones que no solo mejoren la eficiencia energética, sino que también contribuyan a la protección del medio ambiente.

Un sistema integral para el hogar moderno

Schneider Home no solo mejora la eficiencia energética, sino que también aumenta la seguridad eléctrica y proporciona un mayor control del sistema.

La solución Schneider Home incluye Schneider Inverter, un inversor solar híbrido; Schneider Boost, una batería doméstica para almacenamiento seguro y limpio de energía; Schneider Charge, un cargador de vehículo eléctrico de rápida instalación. Todo conectado y gestionados de manera inteligente a través de la aplicación Wiser Home, que integra la gestión de dispositivos inteligentes como luces, persianas, termostatos, sensores y electrodomésticos, todo desde una única aplicación.

En un contexto de crisis del coste de vida y de energía, los sistemas de gestión de energía en el hogar como Schneider Home se vuelven esenciales. Con la tecnología avanzando y el deseo de un mayor control energético creciendo, se espera que la demanda de HEMS aumente, convirtiéndolos en una parte integral de los hogares modernos.

Para más información sobre Schneider Home y cómo puede transformar tu hogar, visita nuestra página web.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.