Dunique Marbella: Schneider Electric impulsa el lujo sostenible en la Costa del Sol

En el corazón de la Costa del Sol, frente al mar Mediterráneo, nace Dunique Marbella, un proyecto residencial que redefine el concepto de vivienda de lujo. Su privilegiada ubicación, junto con un diseño arquitectónico de vanguardia, se complementa con una clara apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Para hacer realidad esta visión, Schneider Electric se une a Maiz & Díaz Arquitectos, aportando soluciones tecnológicas de última generación que integran confort, innovación y respeto por el entorno.

Un nuevo paradigma en el lujo residencial

Dunique Marbella representa una nueva generación de viviendas donde el confort, la estética y la tecnología se integran de forma armónica con el entorno. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de vida excepcional, sin renunciar a los principios de sostenibilidad que marcan el futuro del sector inmobiliario.

El proyecto ha sido concebido para satisfacer las expectativas más exigentes del mercado de alta gama, incorporando soluciones tecnológicas que permiten a los residentes disfrutar de un hogar inteligente, eficiente y conectado. Desde la automatización de funciones cotidianas hasta la gestión energética avanzada, cada vivienda está equipada para ofrecer el máximo confort con el mínimo impacto ambiental.

Dunique Marbella

Tecnología Schneider Electric: el alma inteligente de Dunique Marbella

La colaboración con Schneider Electric ha permitido dotar a todas las viviendas del complejo de un ecosistema tecnológico integral, basado en estándares abiertos y soluciones escalables. Entre las principales innovaciones implementadas destacan:

El estándar KNX permite una automatización completa de la vivienda, integrando iluminación, climatización, persianas, sistemas audiovisuales y más. Esta tecnología no solo mejora la comodidad del usuario, sino que también optimiza el consumo energético mediante la programación de escenas, sensores de presencia y control remoto desde dispositivos móviles.

La gama D’Life combina diseño contemporáneo con funcionalidad avanzada. Su estética elegante y minimalista se adapta perfectamente al estilo arquitectónico del proyecto, aportando un toque distintivo a cada estancia. Además, su compatibilidad con sistemas inteligentes permite una integración total con el resto de soluciones domóticas.

Instalados en todas las viviendas, zonas comunes y garajes, estos cuadros garantizan una distribución eléctrica segura, eficiente y preparada para futuras ampliaciones. Su diseño modular y su capacidad de integración con sistemas de monitorización energética permiten un control preciso del consumo en tiempo real.

Cada vivienda cuenta con su propio punto de carga para vehículos eléctricos, una solución que responde a la creciente demanda de movilidad sostenible. Estos cargadores ofrecen una carga inteligente, segura y adaptable a las necesidades del usuario, contribuyendo a la reducción de emisiones y al uso responsable de la energía.

Dunique Marbella

Eficiencia energética como eje central

Uno de los pilares fundamentales de Dunique Marbella es la eficiencia energética. Gracias a la integración de las soluciones de Schneider Electric, el complejo está diseñado para minimizar su huella de carbono sin comprometer el confort. La automatización inteligente permite ajustar el consumo energético en función de la ocupación, la hora del día o las condiciones climáticas, reduciendo significativamente el gasto energético.

Además, el proyecto está alineado con los criterios de certificación BREEAM, uno de los estándares más reconocidos a nivel internacional en construcción sostenible. Esta certificación evalúa aspectos como el uso eficiente de recursos, la calidad del aire interior, la gestión de residuos y el impacto ambiental del edificio, garantizando un entorno saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Arquitectura y tecnología: una sinergia perfecta

El diseño arquitectónico de Dunique Marbella ha sido desarrollado con una visión integral, donde la estética, la funcionalidad y la sostenibilidad se combinan para crear espacios únicos. La colaboración entre el equipo de arquitectura y Schneider Electric ha sido clave para lograr una integración fluida de la tecnología en el diseño, sin comprometer la armonía visual ni la experiencia del usuario.

Dunique Marbella

Cada vivienda ha sido concebida como un espacio vivo, capaz de adaptarse a las necesidades de sus ocupantes y de evolucionar con el tiempo. La flexibilidad de las soluciones implementadas permite futuras actualizaciones y personalizaciones, asegurando que el hogar se mantenga a la vanguardia tecnológica durante años.

Un modelo a seguir en la Costa del Sol

Dunique Marbella no solo es un referente en el mercado inmobiliario de lujo, sino también un modelo de cómo la tecnología puede contribuir a un estilo de vida más sostenible y consciente. Esta colaboración demuestra que es posible combinar innovación, diseño y responsabilidad ambiental en un mismo proyecto, estableciendo un nuevo estándar para el desarrollo de viviendas de alta gama.

Este proyecto marca un antes y un después en la forma de concebir el lujo residencial, apostando por un futuro donde el confort y la sostenibilidad van de la mano.

Dunique Marbella

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.