¿Sabías que la calefacción puede representar hasta la mitad de la factura energética de un hogar? El uso de sistemas de climatización supone entre el 30% y el 50% del consumo total, lo que convierte a este ámbito en uno de los principales responsables del gasto y, en muchos casos, de las emisiones si dependen de fuentes fósiles. Wiser Home pone en tus manos, una solución inteligente que no solo garantiza el confort, sino que optimiza la energía y ayuda a ahorrar hasta un 30% en la factura.
La App Wiser Home es una solución integral de gestión energética que permite monitorizar, controlar y optimizar el consumo y la producción de energía en el hogar. A través de la aplicación, los usuarios pueden conectar y gestionar de forma sencilla y escalable luces, persianas, tomas de corriente, sensores, sistemas de climatización e incluso el cargador de vehículo eléctrico, integrando todo en un mismo ecosistema para lograr más confort, seguridad y eficiencia energética.

En lo referente a climatización, Schneider Electric ofrece una amplia variedad de termostatos y controladores compatibles con los principales sistemas residenciales. La solución Wiser se adapta tanto a sistemas de calefacción por agua con radiadores como a instalaciones de suelo radiante, y también es posible gestionar la refrigeración mediante fancoils o splits conectados a través de dispositivos Airzone. Esta flexibilidad permite a cada hogar elegir la configuración que mejor se ajusta a sus necesidades, asegurando siempre un confort personalizado en cada estancia y un consumo más eficiente.
Opciones de control en sistemas de calefacción por agua con radiadores:

Opciones de control en sistemas de calefacción por agua con suelo radiante:

El verdadero valor de Wiser está en la gestión inteligente de la temperatura a través de su app gratuita. Desde el móvil o mediante asistentes de voz, los usuarios pueden regular la temperatura de cada estancia y crear programaciones horarias adaptadas a su ritmo de vida. El sistema facilita modos como el ECO, que optimiza el uso de la calefacción, o el modo ausente, que apaga automáticamente la climatización al salir de casa.
También permite encender el sistema de forma remota para llegar al hogar con la temperatura deseada, ajustar el consumo teniendo en cuenta la temperatura exterior o apagar el clima al detectar una ventana abierta. Además, Wiser aprovecha la producción solar: si, por ejemplo, el sistema detecta que se están exportando más de 3kW a la red, puede activar automáticamente el suelo radiante para consumir ese excedente de energía renovable.
La facilidad de uso y la escalabilidad de la solución hacen que cualquier usuario pueda adaptarla progresivamente a sus necesidades. Schneider Electric pone a disposición una demo interactiva de la app Wiser Home, que permite experimentar de primera mano todas sus funcionalidades y descubrir lo sencillo que resulta gestionar la energía del hogar.

Con Wiser™, el confort inteligente está en tus manos. La gestión de la climatización se convierte en una experiencia eficiente y respetuosa con el medioambiente, pensada tanto para instaladores como para usuarios finales. Es el momento de dar un paso hacia un hogar más sostenible y preparado para el futuro.
Y ahora… ¡No te pierdas esta promoción!
¡Baja la temperatura, multiplica tu recompensa! Disfruta de netos especiales con esta promoción exclusiva para instaladores y disfruta del 15% de tu compra en regalos Rewards. Más información aquí.

Añadir comentario