Mejora el rendimiento de la maquinaria con soluciones integrales de automatización y movimiento

La presión para añadir más automatizaciones a tu maquinaria puede ser importante. Tus clientes se enfrentan a enormes retos en cuanto a mano de obra, además de interrupciones inesperadas que amenazan su competitividad. El 80% de los fabricantes considera que la fabricación inteligente es la clave del éxito para el futuro.

En esta tesitura, como profesional te encuentras con un gran abanico de opciones de automatización y controles de movimiento para mejorar la maquinaria para tus clientes. Desde nanocontroladores lógicos programables (PLC) hasta controladores de movimiento robóticos, estos componentes proporcionan a los usuarios finales nuevas capacidades de inteligencia, de automatización y de análisis de la maquinaria. Pero puede resultar abrumador.

Usted quiere reducir el tiempo de puesta en marcha de nuevas máquinas, depuración y mantenimiento. Busca plataformas de automatización que sean flexibles, pero que también le ayuden a crecer.

Los controladores proporcionan flexibilidad para diferenciar tus máquinas

Los controladores más actuales ofrecen a los fabricantes de maquinaria una base sólida, pero también más libertad creativa para diferenciarse. Estos sistemas de control pueden gestionar arquitecturas de máquinas sencillas o complejas e integrarse en grandes sistemas complicados. Ayudan a clientes de todo tipo y tamaño a conseguir diseños altamente productivos, eficientes, escalables y sostenibles.

El software te ayuda a crecer y a diferenciar tu negocio. Las principales soluciones de software para fabricantes de maquinaria se basan en estándares de automatización globales y ofrecen flexibilidad y escalabilidad. El software tiene funcionalidades básicas, pero no es una caja negra que hace siempre lo mismo. No es necesario crear código desde cero con cada nueva máquina. Puedes crear bibliotecas personalizadas o utilizar bibliotecas y funciones ya existentes, probadas y validadas. También permite proteger la propiedad intelectual.

Conveyor belt for production a window pane. Industrial equipment. Background

Soluciones robóticas de alto rendimiento con servotecnología dinámica

Tus clientes quieren integrar soluciones robóticas en el diseño de la maquinaria, especialmente en los segmentos de manipulación de materiales y envasado. Las funcionalidades complejas pueden realizarse con robots de un eje, robots cartesianos, robots delta y robots SCARA. El abanico de ofertas de alto rendimiento para fabricantes de maquinaria también incluye:

  • Servodrives dinámicos autónomos con servomotores
  • Servodrives y motores integrados
  • Movimiento lineal, robots cartesianos y robots Delta controlados por servodrives

La última generación de servodrives incorpora inteligencia y admite varios buses de campo. También integran la capacidad de conmutación de motores de terceros y pueden integrarse en una amplia gama de funciones, máquinas y sistemas de control de movimiento.

Un ejemplo de innovación es un nuevo sistema de transporte multicarrier que permite diseñar máquinas más rápidas y flexibles y que ocupen menos espacio. El sistema utiliza la última tecnología de movimiento lineal para desplazar los productos individualmente por la máquina. De esta forma, aumenta el rendimiento sin tener que ampliar el espacio. Los usuarios finales pueden hacer más sin tener que ampliar a otra línea, lo que puede resultar caro o poco práctico, por ejemplo si tienen que ir a otro edificio.

Gemelo digital: una potente herramienta para simular nuevos sistemas

Los controladores más innovadores incluyen funciones de gemelo digital para reducir los tiempos de puesta en marcha y mejorar la facilidad de implantación de los sistemas. Un gemelo digital es una potente herramienta para ayudar a los fabricantes de maquinaria a avanzar a la hora de optimizar códigos, validar diseños y resolver problemas. El software ejecuta simulaciones en tiempo real de sistemas físicos sin tener que esperar a que estos se construyan.

Un marco de gemelo digital permite:

  • Aumentar la productividad.
  • Mejorar el diseño y la calidad de los productos al simular escenarios hipotéticos e incorporar feebacks.
  • Mejorar el rendimiento de la máquina anticipando y evitando posibles errores humanos.

Con los últimos avances de software, que incluyen funciones de gemelo digital, los clientes pueden poner en marcha y ejecutar rápidamente un sistema robótico delta virtual de pick-and-place con cintas transportadoras de entrada o un sistema MC12, simplemente conectándose con el controlador robótico.

Las innovaciones en software aúnan tecnologías

Los usuarios finales quieren que les ayudes a construir una máquina capaz de transmitir información a la planta de producción. Las últimas innovaciones en software lo consiguen proporcionando una única plataforma para múltiples funciones, incluido el control de movimiento y la robótica/mecatrónica. El software:

  • Es escalable, seguro y funciona con PLC y nanocontroladores a través de controladores robóticos, conectados y con diferentes redes y protocolos Ethernet.
  • Ahorra tiempo en ingeniería con plantillas predefinidas y validadas que permiten aplicar bibliotecas completas o incluso un nuevo módulo de máquina
  • Aporta más libertad para diferenciarse; una vez que se empieza el diseño de la máquina, el software ofrece libertad creativa
  • Automatiza las pruebas de retroceso, lo que reduce el tiempo de puesta en servicio y depuración, y ayuda a probar la aplicación para asegurar de que no afecta a otras funcionalidades
  • Proporciona una conexión abierta a redes y buses de campo de terceros

La plataforma de software debe proporcionarte la seguridad necesaria para crear un código robusto y reutilizable, al mismo tiempo que te ayuda a ofrecer a tus clientes máquinas más inteligentes.

El partner adecuado es importante, desde el diseño hasta el ciclo de vida de la máquina

En última instancia, lo que buscas es un partner capaz de ayudarte a innovar en el mercado con mayor rapidez. Independientemente de tu posicionamiento en el sector de los fabricantes de maquinaria, necesitas un partner que esté a tu lado y te dedique importantes recursos para ayudarte a integrar más automatización y movimiento.

El departamento de I+D de un partner debe mostrarte en qué debes pensar para el siguiente paso en la automatización de máquinas y en el control de movimiento, como un sistema de transporte multi-carrier. Tu partner debe ser capaz de formarte en analíticas de máquinas y en cómo aprovechar el software líder en programación de máquinas. Busca un partner para crear prototipos y testear innovaciones. Busca un partner que escuche y que traslade tus feedbacks al equipo de diseño.

Un factor diferenciador en un partner es si sus equipos de ingeniería te guían hacia el componente adecuado en función de tus necesidades, o si se limitan a ofrecerte sus componentes. ¿Dispone tu partner de una gama integrada de soluciones de automatización y movimiento, software todo en uno y conectividad de red abierta?

Descubre cómo un partner puede ayudarte a construir mejores máquinas que incorporen más robótica y movimiento.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.