Por quinto año consecutivo, estuvimos en ITM (Industrial Transformation México) presentando diversas tecnologías que impulsan el desarrollo de un sector industrial más eléctrico, digital y sostenible.
Este 2025 celebramos 80 años de presencia en el país. Por esto, nuestra presencia en esta edición de la Hannover Messe en Norteamérica, representó una oportunidad para reforzar nuestro rol como un aliado clave para la implementación de la energía inteligente en el sector industrial.
Dentro de nuestro amplio portafolio de soluciones para automatización industrial, en ITM destacamos tecnologías de robótica colaborativa, transferencias automáticas y microrredes.
A continuación te compartimos más detalles.
Robótica colaborativa en ITM
Lexium Cobot es un sistema robótico avanzado y altamente eficiente con la tecnología necesaria para realizar tareas complejas sin esfuerzo.
Los cobots son muy intuitivos, fáciles de configurar y de integrar en sistemas robóticos completos con robots multi-portadores, delta, etc. Incluyen sistemas de seguridad y certificaciones que otros robots no tienen.
Una vez que se realiza y comprende una evaluación de riesgos adecuada, pueden colaborar con las personas para realizar una amplia gama de tareas.

Gabinetes que transforman la industria

En ITM presentamos PanelSet, la familia de gabinetes auto soportados modulares fabricados con el 50% de acero reciclado y elaborados con el 100% de energía renovable.
Estos permiten formar tableros eléctricos para automatización y control industrial, distribución de energía eléctrica y aplicaciones electrónicas. Están diseñados para maximizar la confiabilidad y la eficiencia de su armado.
Arrancadores de motor que revolucionan la operación industrial

Los asistentes a ITM 2025 pudieron conocer las capacidades que brinda Tesys Island. Esta solución digital multifuncional de gestión de carga de hasta 80A, está diseñada para conmutar, proteger y gestionar motores y otras cargas eléctricas en un panel de control.
Incluye características como monitoreo remoto y configuración del equipo mediante un software embebido, y acceso portal de mantenimiento de primer nivel.
Energía continua para la transformación industrial
Como parte de nuestra experiencia siendo el partner tecnológico en energía, nuestro equipo mostró a clientes de diferentes segmentos industriales cómo mantener la resiliencia operativa, basándose en 3 piezas clave:
- Transferencias automáticas ASCO: las interrupciones del suministro eléctrico son una condición operativa previsible. Los costos de interrupción y recuperación debido a cortes de energía son evitables.
- Microgrid: nuestra solución de microrredes integra controladores avanzados, software de gestión energética (como EcoStruxure Microgrid Advisor), y sistemas de almacenamiento para optimizar el uso de fuentes renovables, mejorar la resiliencia operativa y reducir costos energéticos.
- Active/Active+ en SM6 y SureSeT: transforman las celdas SureSet y SM6 en activos digitales, permitiendo a los clientes reducir costos operativos mediante mantenimiento predictivo. Así, se mejora la disponibilidad del sistema eléctrico y se extiende la vida útil de los equipos.
En Schneider Electric trabajamos por hacer esta tecnología accesible para organizaciones de cualquier tamaño y sector, sin requerir una inversión inicial significativa. Los clientes pueden iniciar con proyectos pequeños y enfocados, evaluar los resultados y escalar modularmente para alcanzar una gestión más eficiente y sostenible.
Si no nos vimos en ITM, no te preocupes. Nuestro equipo está listo para apoyarte a transformar tu operación industrial, adecuando la tecnología a las particularidades de tu planta, mina, laboratorio, entre otros.
Añadir comentario