Reduciendo riesgos de contaminación y corrosión en equipos de alimentación y bebidas

La industria de la alimentación y las bebidas es uno de los entornos industriales más exigentes. Los equipos deben funcionar de manera fiable a pesar de los lavados constantes, la exposición a la humedad y productos químicos de limpieza, las variaciones de temperatura, la vibración, el polvo y los altos niveles de ruido. Al mismo tiempo, los fabricantes se enfrentan a estrictos requisitos de higiene, seguridad y regulación, donde incluso fallos menores pueden provocar pérdidas de producto, tiempos de inactividad o problemas de cumplimiento.


A medida que las líneas de producción son más rápidas y automatizadas, el enfoque está cambiando. Ya no basta con mantener las máquinas en funcionamiento. Los fabricantes también deben proteger la calidad del producto, reducir los riesgos de contaminación y corrosión, y garantizar una interacción segura y eficiente de los operarios en toda la planta.

Por qué los entornos de alimentación y bebidas son especialmente desafiantes

Los equipos de este sector están expuestos a condiciones poco habituales en otras industrias. Los ciclos de limpieza frecuentes pueden degradar los materiales, mientras que la humedad y los productos químicos aceleran la corrosión. Los operarios suelen trabajar cerca de las máquinas en ambientes ruidosos, lo que hace que una señalización clara y controles ergonómicos sean esenciales para la seguridad y la productividad.

Estas realidades exigen componentes diseñados específicamente para entornos higiénicos: soluciones fáciles de limpiar, resistentes a la corrosión y capaces de mantener su rendimiento con el paso del tiempo. Igual de importante es que los controles sean intuitivos y cómodos, ayudando a los operarios a reaccionar con rapidez y seguridad, sin aumentar la fatiga ni el riesgo de error.

Líneas de llenado: equilibrio entre velocidad, precisión e higiene

Las máquinas de llenado son fundamentales en la producción de alimentos y bebidas, donde la velocidad y la precisión deben cumplir con estrictos requisitos sanitarios. Ya sea llenando líquidos, pastas o polvos, cualquier interrupción puede afectar rápidamente la calidad o el rendimiento.

Los pulsadores inalámbricos y los mandos de bolsillo dan a los operarios mayor movilidad a lo largo de la línea, mejorando la capacidad de respuesta y reduciendo la necesidad de acudir a paneles de control fijos. Para un diseño higiénico, los pulsadores de plástico, selectores de mango largo y pilotos luminosos ofrecen superficies lisas que facilitan la limpieza y resisten lavados frecuentes.

En entornos de alto ruido, los dispositivos de señalización acústica ayudan a garantizar que las advertencias sean percibidas cuando las señales visuales no son suficientes. Los relés de interfaz de estado sólido apoyan las operaciones de llenado al soportar altas frecuencias de conmutación, vibraciones y variaciones de temperatura sin desgaste mecánico.

Mezcladoras industriales: consistencia, control y gestión de accesos

Las mezcladoras industriales son clave para mantener la temperatura, textura y calidad del producto. Sin embargo, también presentan riesgos de contaminación, corrosión y acceso no autorizado.

Los interruptores biométricos ayudan a restringir el acceso, asegurando que solo el personal autorizado pueda operar o realizar mantenimiento. El monitoreo ambiental añade otra capa de protección: los sensores de temperatura y humedad proporcionan información temprana sobre condiciones que podrían favorecer el crecimiento bacteriano o afectar la calidad del producto.

Cuando surgen problemas de calidad o proceso, los dispositivos de señalización higiénicos con superficies lisas y conexiones rápidas permiten reaccionar con agilidad sin generar nuevos desafíos de limpieza.

Máquinas de envasado: operación limpia y fiable a alta velocidad

Las máquinas de envasado deben operar con rapidez y precisión mientras protegen los productos terminados de la contaminación. Polvo, vibración y ruido son habituales, y los componentes deben ser fiables pese a los ciclos repetidos de limpieza.

Los pulsadores plásticos, selectores, pilotos luminosos y paradas de emergencia contribuyen a un diseño higiénico y a una mejor ergonomía. Accesorios protectores como fuelles, capuchas y candados incrementan la durabilidad en entornos severos. Una señalización clara y codificada por colores, alineada con la norma IEC 60204‑1, ofrece a los operarios visibilidad inmediata del estado de la máquina.

Para aplicaciones de cintas transportadoras y control de movimiento, los relés de estado sólido montados en panel proporcionan alta capacidad de conmutación y gran resistencia a vibraciones, contribuyendo a una operación fiable en líneas de envasado de alta producción.

Silos de grano: gestión de riesgos ambientales y de seguridad

Los silos de grano presentan desafíos adicionales: polvo, gases, humedad, moho y riesgo de explosión, a menudo en zonas clasificadas o de difícil acceso. El control y la monitorización son esenciales para mantener la seguridad y la integridad del producto.

Los sensores de temperatura, humedad y CO₂ ayudan a detectar condiciones que podrían provocar deterioro o situaciones peligrosas, permitiendo actuar de forma preventiva. Los dispositivos de señalización acústica y visual alertan al personal antes del arranque de cintas transportadoras, reduciendo riesgos de accidente.

En zonas peligrosas, los pulsadores certificados ATEX permiten un control seguro de la aireación y ventilación. El control de acceso biométrico limita la entrada a áreas sensibles, mientras que las soluciones de control inalámbrico permiten a los operadores gestionar tareas desde una distancia segura.

Soluciones más seguras y resilientes para alimentación y bebidas

A medida que la producción alimentaria continúa evolucionando, los fabricantes necesitan soluciones que no obliguen a elegir entre higiene, seguridad y eficiencia. Los equipos deben soportar condiciones difíciles sin dejar de ser intuitivos y fiables para quienes los utilizan cada día.

Las soluciones de control, señalización y relés Harmony están diseñadas para cumplir estas exigencias, combinando construcción robusta, diseño higiénico e interfaces ergonómicas para líneas de llenado, mezcladoras, máquinas de envasado y silos de grano. Al abordar tanto los retos operativos como los factores humanos, la gama Harmony de Schneider Electric ayuda a construir operaciones más limpias, seguras y resilientes a largo plazo.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.