Relés premontados electromecánicos y de estado sólido: cómo optimizar el diseño y montaje del cuadro eléctrico industrial

La evolución de la automatización industrial está impulsando una transformación profunda en el diseño de los cuadros eléctricos. Los integradores, fabricantes de maquinaria y constructores de armarios deben responder a proyectos cada vez más complejos, con plazos más ajustados y una necesidad constante de mejorar la eficiencia en todas las fases del proceso.

En este contexto, componentes aparentemente sencillos como los relés industriales adquieren una importancia estratégica. La capacidad de reducir tiempos de montaje, simplificar la selección de referencias y mejorar la fiabilidad de la instalación tiene un impacto directo en la productividad de los talleres eléctricos y en la competitividad de los proyectos.

Con este objetivo, Schneider Electric amplía su oferta de relés Harmony con nuevas soluciones premontadas que permiten agilizar el trabajo de diseño, montaje y mantenimiento de cualquier cuadro eléctrico industrial.

El reto actual: más eficiencia en menos tiempo

Durante años, la selección de un relé industrial requería identificar por separado cada uno de los elementos necesarios para completar la instalación: relé, base, clips de fijación, módulos de protección y accesorios de identificación.

Aunque este procedimiento forma parte de la práctica habitual del sector, también implica una mayor dedicación en tareas de selección, gestión de referencias y ensamblaje.

Además, cualquier error en la configuración puede traducirse en retrasos, incompatibilidades o necesidad de realizar modificaciones durante el montaje.

Por este motivo, cada vez más fabricantes e integradores buscan soluciones que permitan simplificar el proceso sin renunciar a la calidad, la robustez y la flexibilidad que exige la automatización industrial moderna.

Relés premontados: una solución lista para instalar

Los nuevos relés premontados de Schneider Electric responden precisamente a esta necesidad. Se trata de conjuntos completamente configurados de fábrica que incluyen todos los componentes necesarios para su instalación. Cada solución se suministra mediante una única referencia que integra relé, zócalo y accesorios compatibles.

Este concepto de relés preensamblados permite eliminar gran parte de las tareas asociadas a la preparación del material y facilita el trabajo tanto de los departamentos de ingeniería como de los equipos de montaje.

Al tratarse de relés listos para instalar, el profesional recibe un producto completamente preparado para ser montado directamente sobre carril DIN, reduciendo tiempos de manipulación y evitando posibles incidencias derivadas del ensamblaje manual.

Para muchos integradores, disponer de un relé con base incluida supone una ventaja significativa en términos de productividad. La compatibilidad entre componentes está garantizada desde fábrica, simplificando la gestión de materiales y reduciendo el riesgo de errores durante la instalación.

Menos referencias, más simplicidad

Uno de los principales beneficios de un relé todo en uno es la simplificación de la gestión logística.

En lugar de seleccionar múltiples referencias para completar un conjunto, el instalador trabaja con un único código de producto que agrupa todos los elementos necesarios. Esto facilita la elaboración de listas de materiales, reduce el tiempo dedicado a compras y simplifica la gestión de stock.

Además, los conjuntos llegan completamente ensamblados, evitando problemas habituales durante el transporte o el montaje, como el deterioro o la deformación de componentes sensibles, por ejemplo evita posibles daños en los pines de los relés durante las operaciones de manipulación.

Relés electromecánicos Harmony premontados

La nueva gama de relés Harmony premontados incluye diferentes familias diseñadas para responder a los requisitos de múltiples aplicaciones industriales.

Entre ellas destacan las soluciones Harmony RSL, Harmony RSB, Harmony RXG y Harmony RXM, disponibles con diferentes configuraciones de contactos, tensiones de control y tipos de conexión mediante terminales de tornillo o de resorte.

Esta variedad permite seleccionar el relé premontado industrial más adecuado para aplicaciones de automatización, control de procesos, maquinaria, infraestructuras o sistemas de distribución eléctrica.

Además, muchas referencias incorporan elementos especialmente valorados por los profesionales, como indicadores LED, módulos de protección integrados, abrazaderas de expulsión o botones de prueba, contribuyendo a una instalación más rápida y un mantenimiento más sencillo.

Relés borna de estado sólido premontados

Schneider Electric incorpora también una nueva generación de relés de estado sólido dentro de la familia Harmony SSL.

Estas soluciones responden a una tendencia cada vez más presente en el diseño de armarios eléctricos: maximizar la funcionalidad disponible ocupando el menor espacio posible.

Los relés SSL presentan un formato extremadamente compacto de tan solo 6,2 mm de ancho, permitiendo optimizar significativamente el aprovechamiento del espacio dentro del cuadro eléctrico industrial. Para aplicaciones donde cada milímetro cuenta, esta característica puede marcar una diferencia importante en el diseño final del armario.

Ventajas de los relés de estado sólido

La principal diferencia entre los relés de estado sólido y los relés electromecánicos tradicionales reside en la ausencia de partes móviles.

Al eliminar los elementos mecánicos de conmutación, los relés SSL ofrecen una serie de ventajas especialmente interesantes para aplicaciones industriales exigentes.

Por un lado, permiten realizar millones de ciclos de maniobra sin desgaste mecánico. Por otro, funcionan sin ruido acústico y presentan una elevada resistencia frente a vibraciones y choques mecánicos.

Estas características los convierten en una solución especialmente adecuada para procesos con elevadas frecuencias de conmutación, sistemas automatizados de alta velocidad o instalaciones sometidas a condiciones operativas exigentes.

Además, al tratarse de dispositivos electrónicos, contribuyen a reducir las necesidades de mantenimiento y a mejorar la disponibilidad operativa de la instalación.

El papel de los relés en la modernización industrial

La digitalización y la automatización están redefiniendo la forma en que se diseñan y operan las instalaciones industriales. Sin embargo, la eficiencia de un sistema no depende únicamente de los grandes equipos de control o de las plataformas de software.

Los componentes de campo continúan siendo fundamentales para garantizar la continuidad operativa, la seguridad y la fiabilidad de los procesos.

Por ello, la selección de soluciones que simplifiquen la instalación, reduzcan tiempos de montaje y mejoren la mantenibilidad constituye una decisión estratégica para cualquier fabricante de maquinaria, integrador o constructor de cuadros eléctricos.

Preparados para la industria del futuro

Los nuevos relés premontados y las bornas relé de estado sólido Harmony representan una evolución natural hacia instalaciones más eficientes y productivas.

En un entorno donde la rapidez de ejecución y la fiabilidad son factores decisivos, contar con componentes diseñados para simplificar el trabajo diario ayuda a los profesionales a centrarse en lo verdaderamente importante: construir infraestructuras industriales más eficientes, conectadas y preparadas para el futuro.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.