La digitalización industrial está transformando la industria. Sin embargo, medir el consumo ya no es suficiente: el verdadero valor está en comprenderlo.
Aquí es donde entra en juego el concepto de “energía en contexto” una estrategia que permite vincular el dato energético con el entorno operativo para optimizar la eficiencia y el margen.
En la práctica, muchas plantas industriales parten de una realidad diferente: “puntos ciegos” en la medición y en los sistemas de información que, si no se abordan desde el inicio, pueden invalidar cualquier análisis de negocio.
A partir de auditorías de campo recientes, hemos identificado los principales obstáculos que dificultan avanzar hacia una gestión energética inteligente, con el objetivo de ayudar a otros equipos técnicos a reconocer y anticipar estos retos en sus propias instalaciones.
1. El Sistema Eléctrico: La base inestable del dato
El primer paso hacia la optimización energética es contar con datos precisos y en tiempo real. Sin embargo, en muchas instalaciones encontramos:
- Documentación «fantasma»: Esquemas eléctricos inexistentes o inexactos en el sistema de distribución eléctrica que no reflejan las modificaciones realizadas durante años.
- Errores en equipos de medida: Desconocimiento de modelos o sensórica mal parametrizada (relaciones de transformación con que no coinciden con la realidad)
- El «ruido» por ejemplo en la fotovoltaica: Generaciones introducidas aguas abajo de los medidores, provocando que la lectura sea la diferencia neta (consumo menos generación) y no el consumo real, incluso encontrando, en alguna planta, valores negativos en horas punta de sol.
- Falta de granularidad: Ausencia de medidas segregadas por sistema, lo que imposibilita determinar la eficiencia individual de activos críticos.
- Falta de gobernanza en la captación de datos: Dependencia de analizadores auxiliares (diseñados para anti-vertido) que sufren bloqueos frecuentes y pérdida de datos, o uso de APIs que los proporcionan con varios días de retraso, impidiendo la toma de decisiones en tiempo de operación.

2. Fluidos Industriales: el gran reto de la digitalización
A diferencia de la electricidad, los sistemas de fluidos presentan un nivel de digitalización mucho menor:
- Agua, balances imposibles: La combinación de documentación inexacta, errores en las unidades de ingeniería y una incorrecta identificación de sensores complica la fiabilidad de los datos. A esto se suma la existencia de depósitos intermedios sin sensorización, que actúan como “pulmón”, lo que hace técnica y matemáticamente inviable cerrar balances de agua. Además, la fragmentación de los sistemas (depuración, almacenamiento, planta, etc.) y el acceso limitado a la información obligan a estimar o introducir datos manualmente.
- Frío industrial: Un sistema crítico que, en muchos casos, cuenta con una instrumentación insuficiente, limitada a transmisores de presión y temperatura que impiden hacer balances energéticos fiables. La ausencia de mediciones específicas en equipos clave como compresores o condensadores impide aislar y analizar el consumo de frío dentro del conjunto de la planta.
- Gas y Vapor: La baja precisión de los medidores, junto con la dependencia de valores estimados del Poder Calorífico Inferior (PCI) proporcionados con retraso y escasa granularidad, limita la capacidad de análisis y, sobre todo, la toma de decisiones en tiempo de operación.
- Aire Comprimido: Es uno de los sistemas más infra-digitalizados. La falta de granularidad y de integración con el contexto productivo da lugar a situaciones de ineficiencia evidentes, como compresores funcionando durante largos periodos sin producción. Todo ello refleja una ausencia clara de gobernanza y monitorización del activo.
3. Producción: El «Contexto» desincronizado
Sin integrar la información del sistema de fabricación, resulta imposible contextualizar el consumo energético y obtener conclusiones accionables. Entre los principales problemas detectados destacan:
- Opacidad por producto: La producción suele reportarse de forma agregada, sin desglose por SKU, línea, turno o tipo de producto, lo que impide vincular de forma precisa el consumo energético con la actividad real.
- Latencia del ERP: Los datos de producción llegan con varias horas de retraso, lo que limita el análisis a una fase post mortem, sin capacidad para actuar sobre el margen operativo en tiempo real.
- Mermas invisibles: Información poco detallada que no discrimina entre producto bruto, envasado o mermas, falseando cualquier indicador de eficiencia por unidad.
4. Dependencia y Subutilización de la tecnología
Incluso cuando la tecnología está disponible, una gobernanza deficiente puede generar importantes ineficiencias:
- Dependencia de terceros: Una excesiva dependencia de proveedores externos retrasa la identificación y resolución de incidencias, reduciendo la capacidad de reacción de la organización.
- Sistemas desacreditados: Herramientas de gestión infrautilizadas o directamente ignoradas porque los resultados se perciben como poco fiables. Sin embargo, en muchos casos, el problema no está en el software, sino en la falta de precisión de las medidas físicas de origen o en la infraestructura que garantiza su disponibilidad en tiempo y forma.
Cómo avanzar hacia la energía en contexto con una metodología estructurada
Para superar estos retos, el despliegue de una estrategia de energía en contexto debe estar liderado por profesionales con una visión holística, capaces de integrar tecnología, procesos y negocio.
Todo ello apoyado en una metodología estructurada y probada basada en cinco pasos clave:
- Auditoría y contabilidad energética: obtener una visión precisa del mix energético y de los consumos reales.
- Definición de KPIs y dimensiones: identificar las métricas y los metadatos necesarios para el análisis.
- Validación de la infraestructura: preparar la base IT/OT para garantizar la interoperabilidad y la calidad del dato.
- Despliegue de la solución: habilitar el almacenamiento, procesamiento y enriquecimiento de datos en tiempo real.
- Adopción y mejora continua: consolidar un sistema que permita sostener y optimizar el rendimiento operativo en el tiempo.
Sin contextualizar el dato, la industria se limita a gestionar costes.
Con contexto, la energía se convierte en una palanca estratégica capaz de impulsar la eficiencia, la sostenibilidad y la rentabilidad.

Añadir comentario