La nueva era de la automatización industrial ya ha comenzado 

La industria se enfrenta a una paradoja. 

Por un lado, las empresas necesitan producir más rápido, adaptarse a mercados cada vez más cambiantes y mejorar continuamente la eficiencia de sus operaciones. La velocidad, la adaptabilidad y la resiliencia se han convertido en requisitos imprescindibles para competir en un entorno industrial cada vez más dinámico. Por otro, muchas organizaciones encuentran cada vez más dificultades para encontrar especialistas capaces de diseñar, mantener y evolucionar sus sistemas de automatización.  

Según diversos estudios, la escasez de talento técnico se ha convertido en uno de los principales desafíos para la industria, especialmente en áreas relacionadas con la automatización y el control de procesos. Al mismo tiempo, gran parte de las infraestructuras industriales continúan dependiendo de arquitecturas complejas donde el conocimiento de la aplicación queda estrechamente ligado a tecnologías específicas y, en muchos casos, a un número reducido de expertos.  

La pregunta es evidente: 

¿Puede la industria seguir creciendo si cada cambio, ampliación o migración requiere meses de ingeniería especializada? 

El desafío de los sistemas tradicionales 

Durante décadas, los proyectos de automatización se han construido alrededor del hardware. 

La lógica de control, las comunicaciones, las visualizaciones y las configuraciones quedaban íntimamente ligadas a plataformas específicas, generando dependencias tecnológicas difíciles de eliminar con el paso del tiempo. 

Aunque este modelo ha permitido construir sistemas robustos y fiables, también ha provocado importantes limitaciones:

  • Dependencia de fabricantes específicos. 
  • Incremento de los costes de modernización. 
  • Dificultades para reutilizar desarrollos existentes. 
  • Mayor complejidad para incorporar nuevos profesionales. 
  • Proyectos de migración largos y costosos. 

A medida que las instalaciones industriales crecen y evolucionan, estas limitaciones terminan generando una deuda tecnológica que reduce la capacidad de adaptación de las organizaciones. 

Un nuevo enfoque para la automatización industrial 

La respuesta a este desafío no pasa únicamente por incorporar nuevas tecnologías. 

La verdadera transformación consiste en cambiar la forma de diseñar y mantener los sistemas de automatización. 

La Automatización Definida por Software propone desacoplar las aplicaciones del hardware sobre el que se ejecutan. De esta manera, el foco deja de estar en el controlador y pasa a estar en el proceso productivo y en los activos que forman parte de él.  

Este cambio permite crear aplicaciones más portables, reutilizables e independientes de la infraestructura física. 

Igual que ocurrió hace años en el mundo IT, el software pasa a convertirse en el verdadero activo de valor, mientras que el hardware se transforma en una plataforma de ejecución.  

La Automatización Definida por Software permite además diseñar arquitecturas que evolucionan al mismo ritmo que las necesidades del negocio. En lugar de construir soluciones rígidas y difíciles de modificar, las organizaciones pueden desarrollar entornos reconfigurables, preparados para crecer, adaptarse e incorporar nuevas capacidades sin necesidad de rediseñar completamente la infraestructura existente.

Universal Automation: una visión abierta para el futuro de la industria 

En este contexto nace UniversalAutomation.org, una organización independiente que promueve una capa común de automatización basada en la norma IEC 61499.  

Su objetivo es crear un ecosistema donde aplicaciones y componentes de automatización puedan desarrollarse una sola vez y reutilizarse independientemente del fabricante o la plataforma utilizada.  

Por primera vez, usuarios finales, fabricantes de máquinas, integradores, universidades y proveedores tecnológicos colaboran alrededor de una visión compartida orientada a: 

  • Reducir la dependencia tecnológica. 
  • Facilitar la interoperabilidad. 
  • Incrementar la reutilización de aplicaciones. 
  • Simplificar la evolución de los sistemas industriales. 

Este modelo busca trasladar a la automatización algunos de los principios que han impulsado la innovación en otros sectores tecnológicos durante las últimas décadas.  

El objetivo no es únicamente adoptar estándares abiertos, sino construir un ecosistema donde las aplicaciones puedan desarrollarse una vez y desplegarse donde aporten más valor, independientemente del proveedor, la plataforma o la arquitectura elegida. La portabilidad y la interoperabilidad dejan de ser objetivos aspiracionales para convertirse en requisitos fundamentales de una automatización moderna. 

EcoStruxure Automation Expert: llevando la automatización definida por software a la realidad 

Schneider Electric ha materializado esta visión en EcoStruxure Automation Expert, la primera plataforma de automatización universal basada en el estándar IEC 61499. Su objetivo es transformar la forma en la que se diseñan, despliegan y mantienen los sistemas de automatización industrial, eliminando muchas de las limitaciones asociadas a las arquitecturas tradicionales centradas en el hardware.  

A diferencia de los modelos convencionales, donde la aplicación queda ligada desde el inicio a una infraestructura específica, EcoStruxure Automation Expert permite desarrollar aplicaciones utilizando componentes de software centrados en los activos del proceso y no en los controladores sobre los que finalmente se ejecutarán. Esto permite crear soluciones reutilizables, portables e independientes de la plataforma física elegida.  

En la práctica, esto significa que el software deja de estar condicionado por las limitaciones del hardware. Las aplicaciones pueden evolucionar, trasladarse o ampliarse sin necesidad de reconstruirlas desde cero, proporcionando una flexibilidad sin precedentes y reduciendo significativamente la dependencia de tecnologías propietarias.  

Además, la plataforma permite desplegar aplicaciones sobre arquitecturas altamente distribuidas, centralizadas o híbridas, adaptándose a las necesidades reales de cada instalación sin obligar a rediseñar la lógica de automatización.  

Una ingeniería centrada en los activos 

Uno de los elementos diferenciadores de EcoStruxure Automation Expert es su enfoque orientado a objetos basado en activos. Mediante componentes reutilizables es posible modelar equipos, líneas y procesos completos incorporando en un único objeto funcionalidades que tradicionalmente se desarrollaban por separado: lógica de control, visualización HMI, comunicaciones, documentación o incluso capacidades de simulación.  

Este enfoque aporta una mayor estandarización y facilita la reutilización de desarrollos entre proyectos, líneas de producción o instalaciones completas. Además, permite que la representación digital del sistema refleje de forma mucho más intuitiva la realidad física del proceso, simplificando tanto las tareas de ingeniería como las actividades de operación y mantenimiento.  

La reutilización de activos y la automatización de tareas repetitivas permiten reducir significativamente el esfuerzo de ingeniería. En determinados casos, EcoStruxure Automation Expert ha demostrado reducir entre dos y siete veces los tiempos necesarios para realizar actividades tradicionales de automatización. 

Preparado para la convergencia IT/OT 

Otro de los grandes desafíos actuales para la industria consiste en eliminar las barreras históricas entre los entornos IT y OT. 

EcoStruxure Automation Expert ha sido concebido desde el principio para facilitar esta convergencia, apoyándose en estándares abiertos, arquitecturas software y una representación común de los activos industriales. Esto permite que especialistas de producción y especialistas IT trabajen sobre la misma visión digital del sistema, cada uno desde su ámbito de responsabilidad.  

Por primera vez resulta posible mapear el sistema productivo en recursos IT estandarizados, facilitando la colaboración entre ambos mundos y simplificando la integración con herramientas corporativas, infraestructuras de virtualización, plataformas de supervisión y sistemas de información empresarial.  

Esta convergencia resulta especialmente relevante en un contexto donde la reducción de los tiempos de parada no planificados sigue siendo una prioridad para la industria.  

Continuidad digital durante todo el ciclo de vida 

EcoStruxure Automation Expert permite mantener la continuidad digital desde las primeras etapas de ingeniería hasta la operación y evolución futura de la instalación. Gracias a la independencia entre aplicación y hardware, las organizaciones pueden modernizar sus infraestructuras sin perder el conocimiento acumulado ni rehacer completamente sus desarrollos.  

Además, la compatibilidad con sistemas existentes mediante estrategias de wrap-and-reuse ayuda a proteger inversiones previas y facilita la transición hacia arquitecturas más abiertas sin necesidad de abordar proyectos de sustitución masivos.  

Este enfoque permite que las organizaciones mantengan una continuidad digital real durante décadas, evitando que las decisiones tecnológicas adoptadas hoy condicionen necesariamente la capacidad de evolución futura de sus instalaciones. La infraestructura deja de convertirse en una limitación y pasa a ser una plataforma sobre la que innovar continuamente.  

Diversos estudios también muestran que la combinación de EcoStruxure Automation Expert con tecnologías industriales complementarias puede reducir significativamente los esfuerzos de ingeniería y acelerar la identificación y resolución de incidencias operativas, contribuyendo a mejorar la productividad y la resiliencia de las operaciones industriales.  

Más allá de la tecnología: un cambio de paradigma 

La Automatización Definida por Software no consiste únicamente en adoptar una nueva plataforma tecnológica. 

Representa una nueva manera de entender la automatización industrial, donde el software se convierte en el principal motor de innovación y el hardware pasa a desempeñar el papel de infraestructura de ejecución.  

Esta evolución permite a las organizaciones ganar agilidad, reducir riesgos operativos y responder con mayor rapidez a las necesidades cambiantes del mercado. La capacidad de desacoplar aplicaciones e infraestructura proporciona una libertad de diseño que hasta hace pocos años resultaba difícil de imaginar dentro de los entornos industriales tradicionales.  

Más que una evolución tecnológica, se trata de un cambio de paradigma que sitúa la flexibilidad, la portabilidad y la resiliencia en el centro de la estrategia industrial. 

Conclusión 

Durante años, la industria ha construido sistemas de automatización altamente eficaces, pero también cada vez más complejos de evolucionar. 

La pregunta que se planteaba al inicio continúa siendo plenamente vigente: ¿puede la industria seguir creciendo si cada ampliación, migración o modernización depende del conocimiento de unos pocos especialistas? 

Hoy la prioridad ya no es únicamente automatizar procesos. También es garantizar que esos sistemas puedan adaptarse con rapidez a nuevos requisitos productivos, tecnológicos y de negocio. 

EcoStruxure Automation Expert permite responder a este desafío mediante una aproximación abierta, portable y definida por software, diseñada para reducir la dependencia tecnológica y aumentar la capacidad de evolución de las organizaciones.  

La nueva era de la automatización industrial ya ha comenzado. Y estará marcada por sistemas más abiertos, arquitecturas más flexibles y una capacidad sin precedentes para adaptarse al cambio.  

Porque el futuro de la automatización ya no consiste únicamente en controlar mejor las operaciones, sino en construir industrias capaces de evolucionar al mismo ritmo que su negocio.  

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.