Las redes eléctricas están cambiando. Nuevas generaciones distribuidas, cargas flexibles y una electrificación creciente precisa gestionar la energía de forma más dinámica, transformando el funcionamiento de las instalaciones de Media Tensión.
A este cambio se suma otro que avanza en paralelo: la digitalización. Hoy, conocer lo que ocurre en una instalación, disponer de información y poder actuar sobre ella de forma más rápida se ha convertido en una parte esencial de su gestión.
Y, en medio de esta evolución, también cambian los equipos encargados de protegerla.
Los Intelligent Electronic Devices (IED), conocidos como relés de protección, llevan décadas acompañando la evolución de las redes eléctricas. Desde los primeros equipos digitales desarrollados en la década de 1980 hasta las soluciones actuales, su función ha ido mucho más allá de detectar un defecto y actuar ante él.
Hoy, estos equipos pueden proteger, medir, comunicar y aportar información sobre el estado de la instalación de forma más dinámica con una mejor experiencia para el usuario. Una evolución que abre nuevas posibilidades para las redes existentes y plantea una pregunta: ¿qué ocurre cuando una instalación sigue funcionando con equipos diseñados para responder a las necesidades de hace una década?
Cuando actualizar también significa preparar el futuro
Tanto en España como en Portugal existe una amplia base instalada de equipos de protección que han acompañado durante años el crecimiento de las redes eléctricas.
Por eso, modernizar un relé de protección no consiste únicamente en sustituir un equipo antiguo por uno nuevo. Es también una oportunidad para revisar cómo está protegida la instalación, cómo se opera sobre ella y qué información puede aportar. Siendo así el relé un elemento clave para la digitalización de la instalación de Media Tensión.
Al actualizar el IED, también se puede revisar la celda del interruptor automático que protege y el conjunto del sistema de protección. De esta forma, la modernización ayuda a prolongar la vida útil de la instalación a mejorar su capacidad de respuesta cuando se produce una incidencia y a identificar cual ha sido el problema.
Para profundizar en los aspectos técnicos del diseño, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de estas instalaciones, consulta nuestra Guía técnica de Media Tensión.

Más información para entender lo que ocurre
Una de las grandes diferencias entre los equipos de protección de generaciones anteriores y los actuales está en todo lo que sucede alrededor de la propia protección.
El relé ya no tiene por qué limitarse a actuar cuando aparece un defecto. Puede convertirse también en un punto desde el que conocer mejor la instalación.
Los nuevos equipos permiten almacenar más registros y oscilografías, recoger información de diferentes variables y facilitar su comunicación con otros dispositivos. También incorporan interfaces más intuitivas, sinópticos interactivos, accesos directos que simplifican el cableado y nuevas posibilidades de operación que hacen que trabajar en la instalación sea más sencillo.
La información deja así de ser únicamente un registro de lo que ha ocurrido. Se convierte en una herramienta para entender el comportamiento de la instalación y tomar mejores decisiones sobre su operación y mantenimiento.
Una protección que también evoluciona con la instalación
La modernización también trae consigo nuevas posibilidades para adaptarse a instalaciones que hoy son más complejas.
La incorporación de funciones de protección adicionales permite responder a nuevos escenarios, como aquellos derivados de la generación distribuida. Las tecnologías LPCT y LPVT amplían las posibilidades de medida de intensidad y tensión, mientras que las comunicaciones permiten conectar el equipo con otros elementos de la instalación.
A esto se suman funciones pensadas para hacer más sencilla la operación y el mantenimiento.
La extracción en caliente, por ejemplo, permite sustituir la parte electrónica del equipo sin necesidad de intervenir de la misma manera sobre todo el conjunto. La operación remota facilita actuar sobre el equipo desde dispositivos inalámbricos de campo. Y las nuevas herramientas de configuración permiten trabajar con el relé de una forma más intuitiva.
Son avances que, vistos de manera individual, pueden parecer pequeños. Pero juntos representan un cambio importante en la forma de gestionar una instalación de Media Tensión.
De la protección a la digitalización
La evolución de los IED refleja, en realidad, una transformación más amplia.
A medida que las instalaciones se vuelven más conectadas y necesitan disponer de más información, los equipos que las componen también adquieren nuevas funciones. El relé de protección pasa a formar parte de ese ecosistema digital, comunicándose con otros dispositivos y aportando datos que pueden ayudar a conocer mejor el estado de la instalación.
La ciberseguridad también adquiere un papel relevante en este nuevo escenario. La adaptación a estándares como IEC 62443 permite incorporar la seguridad como parte de esta evolución, a medida que aumenta la conectividad de los equipos.
De esta forma, proteger y digitalizar dejan de ser caminos separados.
Una nueva generación de equipos para una nueva realidad
Modernizar los equipos de protección permite mirar una instalación existente con una perspectiva diferente.
Porque las redes eléctricas seguirán evolucionando. Y con ellas, también lo harán las necesidades de las instalaciones que forman parte de ellas.
Los equipos de protección tienen, por tanto, un nuevo papel: seguir protegiendo la instalación, pero también acompañarla en su camino hacia una red más conectada, más flexible y preparada para los retos que están por venir.

Añadir comentario