Interruptores automáticos inteligentes

Éste es el primero de una serie de publicaciones de blog sobre los avances recientes en tecnología de interruptores inteligentes.  En este artículo analizaremos la amplia gama de beneficios que esta nueva tendencia ofrece a los equipos de mantenimiento y gestión de las instalaciones.

La industrialización y urbanización global crearán un incremento estimado del 50% en el consumo de energía para el año 2050. Con el 42% de la energía mundial que se utiliza en edificios y más del 30% de esa energía desperdiciada debido a la ineficiencia, aún hay grandes oportunidades esperando ser capturadas.

Es necesario aprovechar estas eficiencias sin riesgos para la continuidad de la energía. Cada minuto que un centro de datos deja de funcionar puede significar enormes pérdidas financieras. Cualquier interrupción de la energía en un hospital puede poner vidas en riesgo. Se espera que todo tipo de operaciones, desde edificios, plantas y campus hasta parques eólicos brinden un 100% de tiempo activo y productividad.

Los sistemas de distribución de energía están en el centro de estos desafíos y oportunidades, ofreciendo electricidad a cargas en entornos hostiles que pueden incluir temperaturas extremas, suciedad, químicos y vibración. La digitalización y el «Internet de las cosas» conectarán 50 mil millones de cosas para el año 2020. Estos avances ayudan a que los sistemas eléctricos se eleven para cumplir todos los desafíos, con componentes como los interruptores automáticos que se vuelven más inteligentes y conectados.

Aumento de la eficiencia y continuidad operacional

Debido a que los gastos operativos representan aproximadamente el 75% de los costos del ciclo de vida de un edificio, se espera que los administradores de mantenimiento ofrezcan un servicio de alta calidad mientras son rentables. Los estudios demuestran que es posible un ahorro de un 18% en los costos mediante un enfoque de mantenimiento preventivo versus reactivo. Los interruptores más recientes soportan estos esfuerzos de múltiples maneras:

  1. Acelerar la restauración de interrupciones. Una aplicación de teléfono inteligente se conecta al interruptor, guiando al técnico a través de una serie de pasos para identificar rápidamente el problema y luego volver a cerrar el interruptor sin errores.
  2. Simplificación de las comprobaciones periódicas. Los interruptores automáticos ofrecen recordatorios de mantenimiento programados a un smartphone y permiten que las notas se graben y compartan con el resto del equipo de servicio.
  3. Mantener el sistema de alimentación 100% a prueba de fallos. Si el riesgo de un viaje está aumentando, un interruptor automático inteligente enviará alertas al personal a través de un teléfono inteligente, de modo que el técnico pueda diagnosticar el problema de un vistazo y solucionarlo rápidamente gracias al acceso remoto a los ajustes y datos.
  4. Programación de mantenimiento predictivo. El software analítico carga el reporte de diagnóstico del interruptor (por ejemplo, número de operaciones, desgaste de contactos), más otras mediciones del entorno, y luego lo usa para calcular el envejecimiento del interruptor. Esto ayuda a los equipos de servicio a predecir las necesidades de mantenimiento y anticipar los riesgos para la confiabilidad. El mantenimiento basado en condiciones también puede reducir la frecuencia de las inspecciones, lo que ahorra tiempo y costos.

Descubrir la ineficiencia energética

Para cumplir con los nuevos estándares y regulaciones de eficiencia, como ISO 50001, es necesario ir más allá de las actualizaciones de los equipos. Requiere un seguimiento y análisis continuos del consumo en toda la instalación, asignación de costos y validación de la facturación de energía. Para apoyar esto, el estándar IEC 60364-8-1 recomienda medición precisa Clase 1 en las fuentes de alimentación entrantes y al menos medición Clase 2 en un tablero de distribución de baja tensión. La generación más reciente de interruptores de aire de baja tensión ayuda a satisfacer este requerimiento:

  1. Acceso rentable a los datos energéticos. La medición de energía de Clase 1 integrada en los interruptores automáticos de BT ubicados en la entrada de servicio y en los alimentadores principales evita los costos de instalar medidores de energía adicionales.
  2. Transferencia de datos rápida. Es necesario recopilar datos energéticos de manera eficiente para analizarlos. Los interruptores automáticos inteligentes ahora ofrecen una conexión directa a redes Ethernet, lo que brinda la rápida transferencia de datos que necesitan los equipos de servicio para acceder a la gran cantidad de información de estado de energía, energía y equipo disponible en la actualidad.
  3. Soportado por análisis. Los interruptores automáticos inteligentes comparten datos con las aplicaciones analíticas más recientes, ayudando tanto a los administradores de instalaciones como de energía a visualizar el desempeño energético en una o más instalaciones, comparar edificios entre sí, revelar oportunidades, subfacturar departamentos o arrendatarios, validar ahorros, y respaldar la notificación regulatoria y la certificación de edificios ecológicos.

Un nuevo estándar en protección avanzada

Afortunadamente, los interruptores con nuevos niveles de inteligencia y conectividad están emergiendo. La gama Masterpact™ MTZ de Schneider Electric se puede utilizar en entornos aún más difíciles, soporta mayores niveles de golpes y vibraciones, y ofrece muchas nuevas capacidades en el mismo espacio. El interruptor notifica a los equipos de mantenimiento las condiciones de alarma, mientras que su intuitivo HMI de 5 colores proporciona una clara indicación de cualquier problema. Una nueva aplicación móvil permite la recuperación de datos a través de Bluetooth, incluso si la alimentación está apagada, y guía a los técnicos mediante el diagnóstico de fallas y la restauración de interrupciones de energía.

Masterpact MTZ ofrece medición de energía integrada con precisión de 1% . La conectividad Ethernet permite la integración y compatibilidad sin inconvenientes con la arquitectura   y la serie de soluciones de gestión energética e instalaciones de Schneider Electric. EcoStruxure™ Power El interruptor también está ‘listo para el futuro’, adaptando su funcionalidad a las cambiantes necesidades mediante módulos digitales descargables.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.