Saltar al contenido

Blog de Schneider Electric

  • Nuestros servicios

    • Gestión de la energía
    • Automatización Industrial
    • Servicios
    • Sostenibilidad
    • Transformación Digital
    • Innovación
  • Mercados

    • Centros de datos
    • Edificios
    • Infraestructuras y redes eléctricas
    • Industria
    • Hogares
  • Personas

    • Espacio ejecutivo
    • Vida en Schneider
    • Directorio Bloguer
  • Blogs en tu idioma local

    • Dansk
    • Deutsch
    • English
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • Português
    • Suomeksi
    • Svenska
  1. Portada
  2. Infraestructuras y redes eléctricas
  3. Gestión de infraestructuras
  4. La nueva generación de UPS 1ph: ventajas reales de las baterías de Litio

Gestión de infraestructuras

La nueva generación de UPS 1ph: ventajas reales de las baterías de Litio

  • febrero 13, 2026
  • 209 vistas
  • 5 min de lectura
  • Yulady Noto Nuñez

En los últimos años, la tecnología de baterías ha evolucionado de forma acelerada, y el sector de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS) se encuentra en plena transición. Las tradicionales baterías VRLA (plomo–ácido regulado por válvula) han sido el estándar durante décadas, pero las baterías de iones de litio (Li‑ion) están demostrando ventajas tan claras que cada vez más organizaciones están dando el paso.

Hasta 3 veces más vida útil

La diferencia más evidente entre VRLA y Li‑ion es su ciclo de vida útil.

  • Las VRLA suelen durar entre 3 y 6 años antes de necesitar reemplazo.
  • Las baterías de litio pueden superar los 10 años de servicio y más de 5000 ciclos de descarga.

Esto elimina uno de los mayores inconvenientes en la operación de un UPS: los constantes reemplazos de batería, que conllevan costes de materiales, mano de obra y riesgo de inactividad.

Una drástica reducción del TCO (Total Cost of Ownership)

Aunque el coste inicial de un UPS con baterías de litio es mayor (aproximadamente un 50–60% más), el coste total a lo largo de la vida del equipo es hasta un 53% inferior.

¿Por qué?

  • No requiere reemplazos durante la vida del SAI.
  • No hay costes de desplazamiento o mano de obra para sustitución.
  • Se elimina el riesgo de fallos por desgaste prematuro.
  • Los ciclos de carga/descarga y el rendimiento a altas temperaturas reducen aún más los gastos operativos.

Para cargas distribuidas o entornos sin personal in situ (retail, oficinas remotas, escuelas, sanidad…), la diferencia en TCO es todavía más significativa.

Calculadora TCO LI-ION vs VRLA

Mayor densidad energética: más potencia en menos espacio

Las baterías de litio tienen una energía específica superior, lo que permite:

  • Hasta un 15–30% menos de tamaño del UPS y baterías.
  • Equipos 3 veces más ligeros que sus equivalentes en VRLA.

Esto se traduce en instalaciones más flexibles, especialmente en edge computing, micro Data Centers o cuartos de comunicaciones con espacio reducido.

Menor peso: instalaciones más seguras y sencillas

Las baterías VRLA son pesadas y voluminosas. Por el contrario, las Li‑ion:

  • Reducen el peso hasta en un 70%, facilitando instalación y manipulación.
  • Mejoran la ergonomía y reducen riesgos laborales para el personal.

Mayor tolerancia a la temperatura

Las VRLA ven comprometida su vida útil cuando la temperatura supera los 25 °C.
Las Li‑ion, sin embargo:

  • Mantienen su vida útil incluso a 40 °C en muchas aplicaciones.
  • Reducen la degradación en ambientes no climatizados.

Esto es clave en retail, industria ligera, aulas, salas eléctricas pequeñas, o cualquier lugar donde no haya climatización continua.

Recarga rápida: listas para nuevos apagones en menos tiempo

Las Li‑ion se recargan 4 veces más rápido que las baterías VRLA.

En escenarios donde se producen apagones frecuentes, esta capacidad de recuperación minimiza el riesgo de que el UPS quede sin autonomía tras un primer evento.

Monitorización avanzada y seguridad integrada

Cada batería de litio incorpora un Battery Management System (BMS), que:

  • Controla temperatura, tensión y corriente.
  • Protege contra sobrecargas y cortocircuitos.
  • Optimiza la salud de cada celda.

Además, las baterías usadas en los UPS de Schneider Electric cuentan con certificaciones como IEC62133, UL1973, UN38.3, garantizando los más altos estándares de seguridad.

Sostenibilidad y menor impacto ambiental

Las soluciones con baterías de litio contribuyen a:

  • Reducir residuos gracias a su mayor vida útil.
  • Menor uso de materiales peligrosos (no contienen plomo).
  • Diseños más eficientes y reciclables, según las nuevas líneas de sostenibilidad del portfolio.

Menor autodescarga y mejor rendimiento energético

Las baterías Li-ion:

  • · Tienen 4 veces menos autodescarga que las VRLA.
  • · Mejoran la eficiencia del sistema.
  • · Proporcionan mayor estabilidad de carga en entornos con poco uso de batería.

Preparadas para IT distribuido y edge computing

Según el Marketing Playbook, los UPS Li-ion están optimizados para:

  • · Entornos edge en retail, educación, sanidad y oficinas.
  • · Sitios sin personal técnico.
  • · Redes distribuidas que requieren monitorización remota y cero mantenimiento.

La combinación de Li-ion + EcoStruxure IT permite un control centralizado altamente eficiente.

Las soluciones de Schneider Electric con baterías de Litio

Schneider Electric dispone del portfolio más completo del mercado en UPS monofásicos con tecnología Li‑ion, diseñado para cada necesidad de TI distribuido, edge computing, industria ligera y oficinas.

1.Smart-UPS Ultra (SRTL Ultra)

La gama más innovadora, destacando:

  • · Hasta 10 kW en solo 1U.
  • · 50% más pequeños y ligeros.
  • · Vida útil de batería ≥10 años.
  • · Monitorización remota con EcoStruxure IT.

Pensado para retail, edge industrial, IoT y entornos donde el espacio es crítico.

2. Smart‑UPS SRTL (Online de doble conversión)

Ofrecen:

  • Alta eficiencia y protección premium.
  • Escalabilidad de autonomía (hasta 10 baterías externas).
  • Hot‑swap de baterías.

Diseñados para cargas críticas: laboratorios, salud, manufactura ligera, servidores edge.

3. Easy‑UPS Online SRVL (1–3 kVA)

Solución económica con tecnología Li‑ion para:

  • Pequeños CPDs
  • Oficinas
  • Comercio
  • Automatización ligera

Con tiempo de recarga ultrarrápido y formato rack/tower convertible.

4. Smart‑UPS SMTL y SCL (Line‑Interactive Li‑ion)

Perfectos para entornos de red y oficina donde se busca:

  • Cero mantenimiento
  • Conectividad avanzada (SmartConnect / NMC)
  • Silencio, eficiencia y pequeño tamaño

Etiquetas:
  • APC Smart-UPS
  • APC Smart-UPS Ultra
  • Easy UPS On-Line
  • Easy UPS ON-LINE LI-ION CATALOGO

Añadir comentario Cancelar la respuesta

Todos los campos son requeridos.

(Tu correo electrónico no será publicado)

Artículos destacados

No hay artículos disponibles.