En Schneider Electric creemos que la sostenibilidad no es solo un objetivo: es la forma en la que actuamos cada día. Por eso, en 2025 hemos dado un paso decisivo hacia una movilidad más limpia y eficiente instalando 32 puntos de recarga para vehículos eléctricos de 7,4 kW en nuestras instalaciones de Barcelona. Esta acción refuerza nuestro compromiso con la descarbonización y la transición energética, pilares esenciales para construir un futuro más sostenible.

Un proyecto con apoyo europeo
Esta iniciativa ha sido posible gracias a una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la cual se solicitó una ayuda de 140.814,14 €.
El proyecto se enmarca en el programa de incentivos ligados a la movilidad eficiente y sostenible, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y gestionado por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Nuestro compromiso: Una flota 100 % eléctrica en 2030
Con esta iniciativa, avanzamos hacia nuestro objetivo de que toda nuestra flota sea 100 % eléctrica en 2029, contribuyendo a reducir las emisiones de carbono y a alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Este proyecto forma parte de nuestra hoja de ruta Schneider Sustainability Impact 2021–2025 (SSI), validada por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que marca objetivos ambiciosos para reducir el impacto ambiental en toda nuestra cadena de valor.
Añadir comentario