¿Cómo evitar pérdidas millonarias por falla de arco eléctrico?

El arco eléctrico es uno de los fenómenos más peligrosos que pueden presentarse en los sistemas eléctricos de potencia. Los daños producidos pueden ser muy graves y dado que éste surge en cuestión de segundos, para un operador es prácticamente imposible ponerse a salvo al originarse.

Hoy en día nuestra sociedad depende de un suministro continuo de energía eléctrica, si éste se ve interrumpido por un largo periodo producirá pérdidas considerables tanto a las compañías que suministran la electricidad como a todas aquellas que la consumen.

La falla de arco es un cortocircuito que sucede entre conductores eléctricos, puede ser entre dos conductores vivos o entre uno vivo y a tierra; ésta ocurre a través de aire ionizado y se caracteriza por una explosión eléctrica debido a la velocidad, potencia, calor y presión del fenómeno.

Los principales efectos del arco eléctrico son:

  • Luz intensa con radiación cegadora y quemante.
  • Temperaturas de hasta 23,000° F.
  • Voltaje altamente peligroso para los operadores.
  • Generación de aire caliente y vaporización de los componentes de cobre, lo que ocasiona un exceso de presión en el equipo, sonido potente y por ende explosiones acompañadas de gases tóxicos.

La expulsión de material incandescente puede provocar quemaduras graves dependiendo de la protección con la que el operador cuente, así como de la distancia, voltaje corriente y duración del fenómeno. Todo ello sin mencionar la generación de incendios y daños severos a los equipos y objetos aledaños. Las afecciones para una empresa ante pérdidas humanas y de inmobiliario pueden llegar a ser tan grandes que la recuperación podría tomar años. En el caso de las plantas, por ejemplo, los daños que un incendio puede provocar en las áreas de producto terminado y bodegas tienen consecuencias monetarias severas, considerando los retrasos en fabricación y con clientes. Inclusive hay algunos casos en los que las plantas difícilmente pueden retomar la operación y desaparecen.

Explosión por falla de arco

En 2014, la Asociación Mexicana de Instituciones y de Seguros (AMIS) reportó un aproximado de 4.8 mil millones de pesos en pérdidas para las empresas debido a incendios. La realidad ante estos sucesos nos muestra que la ausencia de un sistema de protección no implica un ahorro sino todo lo contrario.

Entonces, el objetivo primordial de una protección contra falla de arco es brindar máxima seguridad al personal, así como reducir el daño de las instalaciones al mínimo. Para ello, entre más rápido sea el tiempo de respuesta del sistema de protección, menor será el daño que produzca la falla de arco, la reparación será más rápida y el periodo sin suministro de energía eléctrica será menor.

Una solución rentable

Podemos decir que la falla de arco representa uno de los peores riesgos en un sistema de potencia y debido a que la protección contra sobrecorriente es incapaz de evitar sus efectos, es necesario utilizar otro tipo de protección. Esa protección se llama VAMP, un sistema simple y eficiente que protege las barras de media tensión, lugar donde puede originarse el arco eléctrico. Además, es aplicable en equipos de media y baja tensión.

Esta tecnología de detección de arco eléctrico reduce significativamente el tiempo que le toma al relevador abrir el interruptor en respuesta a la falla, por ende, se reduce el riesgo y peligro de este fenómeno. Para que lo anterior suceda, VAMP cuenta con sensores ópticos, que a diferencia de la tecnología tradicional que mide la corriente eléctrica, estos miden la luz. De esta forma se puede detectar la falla con mayor rapidez y brindar una respuesta al problema en menor tiempo.

Adicionalmente, VAMP es una solución muy rentable ya que puede ser instalada en equipos existentes por lo que no es necesario cambiar el equipo para incrementar la seguridad de los mismos. Con esta tecnología, Schneider Electric es pionera en la protección contra arco eléctrico, contando con cerca de 15,000 sistemas funcionando y 300,000 sensores ópticos en servicio.

VAMP en empresas de electricidad, petróleo, minería y metalurgia

Uno de los principales retos para las empresas de electricidad, petróleo, minería y metalurgia es salvaguardar la continuidad del servicio y la reducción de los tiempos de interrupción que eviten pérdidas millonarias debido a fallas eléctricas.

Para ello, la forma en que nuestra tecnología opera es a través de la detección temprana del arco eléctrico para que de esta manera se pueda proteger a las personas y a los equipos; limitando daños, reduciendo los tiempos de reparación y acortando los tiempos muertos de producción. Esto sin mencionar la reducción de la prima de riesgo que las empresas tienen que pagar a las aseguradoras, brindando así un beneficio económico inmediato.

La oferta de Schneider Electric comprende un portafolio integral y personal calificado para instalar los kits de prevención de arco VAMP. También cuenta con cuatro centros de servicio ubicados en CDMX, Monterrey, Guadalajara y Coatzacoalcos, ofreciendo seguridad y calidad a través del tiempo de respuesta más rápido del mercado, además cumplir con lo establecido en las especificaciones CFE G0100-08 y PEMEX NRF-146-PEMEX-2011.

Conoce más sobre VAMP y cómo nuestra tecnología para la detección de arco eléctrico puede evitar accidentes fatales y pérdidas millonarias.

Conversación

  • Solicito infornacion de telefonos de oficinas o celulares de la oficina en cd de mexico o de la sede de schnider de mexico ya que me interesaria llegar a comercializar e instalar sistemas VAMP aqui en mi estado de chiapas asi como me proporcionen a mi correo mas informacion tecnica de caracteristicas sobre como se maneja el sistema VAMP les estare agradecido saludos buenas tardes

  • Hola, me interesa instalar esta tecnología en nuestra subestacion. Me podrían apoyar con un contacto de la empresa para solicitar una cotización.

    • Hola Luis,

      Gracias por escribirnos. En breve uno de nuestros representantes se pondrá en contacto contigo para brindarte la información necesaria.

      ¡Saludos!

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.