El match perfecto: parejas de tecnología para industria, comercio e infraestructura

Así como en las relaciones personales, en los segmentos industriales, comerciales y residenciales, también hay conceptos que buscamos como ideales: operatividad, escalabilidad, resiliencia y seguridad. ¿Cómo llegamos a ello? Acompañados de un socio de tecnología energética.

Aunque cada concepto aplica según sea el caso, es una realidad que todos los edificios, ya sea una planta, un centro de datos o un laboratorio, requieren tecnologías para poder asegurar su camino hacia los ideales operativos.

En Schneider Electric celebramos 190 años creando las tecnologías que permiten a cada organización encaminarse hacia estos.

Por ello, hoy más que nunca, queremos conectar contigo y presentarte el match perfecto con el que darás clic en tu búsqueda hacia la eficiencia energética, la disminución de OpEx o el cumplimiento de normas y reglas locales e internacionales.

Electrificar a industria, comercio e infraestructura es cosa de dos

El mundo se transforma y cada vez más vemos la necesidad de contar con energía eléctrica de calidad, para realizar todo tipo de actividades: desde pagar servicios, electrificar un centro de datos o mantener operando aeropuertos o escuelas.

Con la necesidad de electrificación por un lado y con la experiencia por el otro, te proponemos el match perfecto para contar con una distribución eléctrica de calidad, segura y confiable.

Tableros QED2 + Interruptores PowerPact

Las torres corporativas, hospitales, centros deportivos o universidades son algunos de los edificios que requieren optimizar el espacio de los cuartos eléctricos, a la vez que buscan una protección con equipos robustos ante fallas eléctricas.

Los tableros de distribución de baja tensión QED2 hacen el match perfecto con los interruptores PowerPact, pues juntos representan protección confiable, selectividad y desempeño ante fallas eléctricas.

El tablero QED2 cuenta con:

  • Opciones personalizadas o estándar.
  • Instalación rápida y flexibilidad de montaje.
  • Entrega expedita de tableros de distribución QED-2 estándar.

Por su parte, los interruptores PowerPact ofrecen protección térmica y magnética; son modulares y de fácil instalación. Además, cuentan con integración de sistemas que mejora la productividad y las operaciones.

¿Quieres verlos en acción?

SM6+ Sensores TH110

Aeropuertos, plantas de electricidad, instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos, hospitales, plantas de procesos, agua y saneamiento son algunos de los edificios que no pueden parar.

Para estos, el match perfecto que formamos es la pareja de celdas de distribución secundaria SM6 + Sensor térmico TH110.

El SM6 brinda monitoreo continuo de sus condiciones operativas. Esto permite a los usuarios mantener su equipo funcionando con la máxima eficiencia, mientras se reducen significativamente los costos de mantenimiento.

Además, la recopilación constante de datos críticos, incluyendo el estado general y el comportamiento térmico del interruptor automático, proporciona información en tiempo real que permite identificar anomalías, como conexiones eléctricas deficientes, antes de que se conviertan en fallas mayores.

Emparejado con los sensores térmicos TH110, es posible evitar fallas por puntos calientes y establecer una estrategia de mantenimiento basado en condición.

No Breaks UPS + Centro de carga QOX

Para oficinas pequeñas (considerando tu oficina en casa), PyMes, casas o departamentos, es esencial cuidar los momentos de trabajo, de entretenimiento y de relajación, con un factor en común: la seguridad.

Por ello, ya sea que estés remodelando tu instalación eléctrica de hace años, o llegues a una vivienda o local por estrenar, el No Break UPS más un centro de carga QOX serán el match perfecto para ti.

El centro de carga protegerá contra sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones provocadas por variaciones de la red o descargas atmosféricas.

Si añades un No Break UPS, podrás seguir usando tu módem de Internet, la tele o tu bocina pues brinda protección contra sobretensiones, ¡sumando una batería de respaldo para que sigas electrificado aunque no haya luz!

¿Quieres conectar con tu match perfecto? Contacta a uno de nuestros expertos y cuéntale en qué requieres apoyo. Estamos preparados para encontrar la pareja ideal para el edificio comercial, residencial e industrial que buscas mejorar con tecnología en energía.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.