La energía que impulsa el juego: infraestructura invisible que mueve el balón

El evento deportivo más grande del planeta ya comenzó, y con él, la mayor prueba de resistencia para la infraestructura de nuestras ciudades. En Schneider Electric aseguramos la continuidad eléctrica, la automatización y la digitalización industrial para que la afición no sufra interrupciones en su experiencia.

Detrás de cada celebración existe una red de centros de datos, líneas de producción y sistemas de automatización en edificios que trabajan a su máxima capacidad para sostener la demanda global.

Acelerando la producción industrial con resiliencia

Mantener los anaqueles llenos durante la temporada mundialista es un desafío de velocidad para las plantas de alimentos y bebidas. Para lograrlo, en Schneider Electric contamos con propuestas de robótica industrial como los Delta Robots o el Lexim Cobot que puedes incorporar a las líneas de producción para mejorarla.

Son ágiles en tareas de toma y colocación. Además, estas tecnologías de robótica colaborativa como el Cobot, se integran a líneas de producción existentes o nuevas, haciendo más fácil el cambio de la programación para pasarlo de una línea de refrescos a otra de papas fritas.

Por otro lado, la más grande justa futbolística exige que que la industria pesada y la manufactura también aceleren su producción, con la finalidad de contar con los materiales utilizados en la fabricación de bienes como pantallas, tenis, celulares o balones.

Para estos segmentos, y para el resto de las industrias en general, contar con una visión digitalizada de cómo va la producción es esencial.

Es ahí donde las interfaces humano máquina se vuelven tus mejores jugadores.

Las HMI (human machine interface) de la línea Harmony operan como pasarelas para conexión remota con los dispositivos participantes de un sistema de control basado en Ethernet.

Las HMI brindan conectividad a la línea de producción, permitiendo la ejecución de tareas de mantenimiento remoto (reduciendo los tiempos de paro no programado) así como aceleran la modificación y adaptación del control de la maquinaria en caso de ser necesario.

Además de dichas tecnologías de automatización, la industrias manufactureras pueden incorporar a uno de los jugadores más poderosos: nuestros servicios digitales. ¿La diferencia? Los servicios digitales te permiten tener la información digitalizada del estado de tus equipos en sitio, mejorando tiempos y costos de mantenimiento.

Por ejemplo, puedes monitorear y analizar cómo están los equipos críticos en tu subestación, revisar si los UPS están bien como para evitar estropear (por una falla eléctrica) un equipo en el que invertiste mucho dinero, o analizar qué mejoras implementar para tener mantenimiento predictivo, no reactivo.

Este funcionamiento digitalizado está basado en datos y qué mejor estrategia para predecir fallas antes de que detengan tu producción, que anticiparte.

Conectividad y espectáculos sin cortes

Cuando hablamos de industrias que requieren acelerar la implementación tecnológica que les permita operar sin interrupciones ante eventos masivos como un mundial de futbol, también hablamos de aquellas empresas dedicadas a hosting, colocación o servicios en la nube.

Cada mensaje, foto y transmisión en vivo del torneo depende de servidores que no pueden fallar ni un milisegundo. Para este sector se vuelve aún más prioritario asegurar sus centros de datos con tecnologías que les permitan mantener un uptime del 100%.

En Schneider Electric hemos destacado por trabajar con centros de datos como Megacable y DataTrust, con el fin de eficientar el uso de recursos como electricidad, mientras robustecíamos la infraestructura crítica con nuestros ya reconocidos sistemas de alimentación initerrumpida APC by Schneider Electric, complementando con softwares de monitoreo y análisis.

Edificios listos para el juego

Sabemos que segmentos como el industrial y el de servicios de nube son jugadores clave para vivir la fiesta más grande de futbol. Sin embargo, edificios comerciales como estadios, restaurantes y cines son en esta ocasión el número 10 de la alineación.

Eventos masivos como los fan Fests o los partidos en los estadios, representan grandes consumidores de energía por las mega pantallas, consolas, bocinas, equipo de sonido, salas de control, etc, que se requieren para vivirlos.

La concentración de estos grandes equipos, más la iluminación del lugar, pueden generar severas distorsiones en la red eléctrica.

Para ello, los edificios comerciales cuentan con jugadores estrella: hardware inteligente que les permite mejorar y medir la calidad de la energía + software que les ayuda a controlar de forma remota energéticos como agua, gas y electricidad.

Con esta convergencia tecnológica, en Schneider Electric podemos apoyarte a evitar interrupciones por cortes o sobrecalentamientos para que el espectáculo sea impecable.

Mejora de costos de mantenimiento, digitalización de tu red eléctrica, automatización gradual de tu planta… Sabemos que los retos en el día a día están presentes. En Schneider Electric contamos la experiencia de más de 80 años en México y 50 en Centroamérica, de impulsar a las industrias.

Somos quienes creamos la tecnología que converge las soluciones a tus desafíos. Si deseas apoyo con la transformación de tu edificio comercial o industrial, nuestros expertos pueden ayudarte.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.