¿Por qué el hidrógeno verde es más que una tendencia? 

Karina Demoya

La primera vez que escuché sobre hidrógeno verde, pensé que sonaba como algo lejano y futurista. Sin embargo, en los últimos meses, Colombia ha dado pasos gigantes para hacerlo una realidad. Hoy ya tenemos cinco proyectos en operación y 37 iniciativas en desarrollo. 

Lo fascinante es cómo el hidrógeno verde no solo puede reducir emisiones, sino también abrir nuevas oportunidades para la exportación y la competitividad energética del país. Con tecnologías avanzadas, como automatización y análisis predictivo, estamos optimizando su producción de manera segura y eficiente. 

El hidrógeno verde es más que una tendencia debido a sus múltiples beneficios y su potencial para transformar la industria energética de manera sostenible. Según Schneider Electric, el hidrógeno verde se produce mediante electrólisis del agua utilizando electricidad generada a partir de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Este proceso no emite dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en una solución limpia y sostenible. 

Lea más sobre incluir hidrógeno verde en la matriz energética.

Ventajas del hidrógeno verde

1. Reducción de emisiones: El hidrógeno verde no produce emisiones contaminantes durante su producción ni su uso, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio climático. 

2. Versatilidad: Puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde la industria pesada hasta el transporte y el almacenamiento de energía. 

3. Almacenamiento de energía: Permite almacenar energía renovable en forma de hidrógeno, lo que facilita su uso en momentos de alta demanda o baja producción de energía renovable. 

4. Descarbonización: Es una herramienta clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria del acero y el transporte marítimo. 

Soluciones de AVEVA y Schneider Electric 

AVEVA ofrece soluciones avanzadas que permiten a las empresas de petróleo y gas integrar energías renovables de manera efectiva. Sus herramientas de inteligencia operativa y aplicaciones de planificación y programación permiten optimizar el rendimiento de los activos y reducir el consumo de CO2. Por ejemplo, el sistema AVEVA™ PI System™ mejora la visibilidad en tiempo real y el apoyo a la toma de decisiones, facilitando la integración de energías renovables en las operaciones diarias. 

Schneider Electric, a través de su plataforma EcoStruxure™, proporciona soluciones integradas para la producción y procesamiento de petróleo y gas que incluyen la automatización de terminales, servicios de ciberseguridad, gestión energética y control en tiempo real. Estas soluciones permiten a las empresas reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia operativa mediante la integración de energías renovables. Schneider Electric también ofrece tecnologías de IoT y análisis de datos que ayudan a las empresas a monitorear y optimizar el uso de energías renovables en sus operaciones. 

Implementar estas tecnologías no solo mejorará la eficiencia y la seguridad operativa, sino que también contribuirá a la sostenibilidad y al cumplimiento de los objetivos ambientales de Colombia. Con el apoyo de AVEVA y Schneider Electric, el hidrógeno verde puede convertirse en un componente clave para un futuro más próspero y sostenible en la industria del petróleo y gas.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.