Por qué este nuevo marco regulatorio importa hoy y cómo convertir el cumplimiento en una ventaja operativa

Desde 2026, los grandes usuarios de energía ya no solo deben reportar sus consumos: ahora están obligados a hacerlo respaldados por un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn). Los lineamientos del SGEn se publicarán en abril de 2026 y su verificación comenzará a partir de 2027.
Para las organizaciones, esto representa una oportunidad clara para mejorar la eficiencia, reducir costos y fortalecer su resiliencia operativa, independientemente de su nivel de madurez en la gestión energética.
Un cambio regulatorio que redefine la gestión energética
La Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE), publicada en marzo de 2025, y su Reglamento, publicado en octubre del mismo año, consolidan un nuevo enfoque de cumplimiento energético en México.
En este sentido, el Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) se establece como eje del cumplimiento regulatorio, convirtiendo a 2026 en el año clave para estructurar la información energética y avanzar hacia la implementación del sistema —alineado con la norma ISO 50001— antes de la entrada de esquemas de verificación en 2027.
Empresas obligadas a la Ley de Planeación y Transición Energética
Las obligaciones indicadas por la LPTE aplican a instalaciones clasificadas como Usuarios de Patrón de Alto Consumo (UPAC): aquellas que cumplan con 1 o ambos de estos criterios en el año calendario anterior:
- 45 GWh de consumo anual de electricidad
- 100,000 barriles equivalentes de petróleo (bpe) de consumo anual de combustibles
UPAC y sus obligaciones ante el nuevo marco regulatorio
Se establecen dos obligaciones diferenciadas para los Usuarios de Patrón de Alto Consumo (UPAC):
1. Reporte de consumos energéticos (obligación ya existente)
El periodo para que los UPAC reporten en el Sistema de Registro de Usuarios de Patrón de Alto Consumo (RUPAC) la información correspondiente al año calendario anterior es del 1 de marzo y el 30 de junio de 2026.
Deben incluir:
- Consumo energético, desagregado por tipo de energético
- Producción o servicios asociados al consumo reportado
- Medidas de eficiencia energética implementadas
- Resultados energéticos y económicos
2. Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía (nueva obligación)
La LPTE y su Reglamento establecen al SGEn como eje central del cumplimiento regulatorio para los UPAC. Los lineamientos publicados en abril definirán de manera específica los elementos mínimos que deberá incluir el sistema, entre los que se consideran:
- Una política energética formal
- Una revisión energética, incluyendo la identificación de Usos Significativos de la Energía (USEs)
- Seguimiento a indicadores clave de desempeño energético (KPIs)
- El establecimiento de planes de acción y procesos de mejora continua
- Información energética confiable, consistente y auditable
Acciones de las UPAC en 2026
Como se indica, 2026 es el año clave para estructurar la información energética de los grandes consumidores de energía. Por ello, deben considerar:
- Inscripción al Registro UPAC: Una instalación clasificada como UPAC debe permanecer en el padrón durante un periodo mínimo de 3 años.
- Georreferenciación obligatoria de instalaciones: Las instalaciones UPAC deberán indicar su ubicación y límites en un archivo georreferenciado, utilizando coordenadas geográficas.
- Implementación del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn): Todos los UPAC deben contar con un SGEn alineado con la norma ISO 50001. El cumplimiento de este requisito será verificado a partir de 2027.
Riesgo de incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LPTE puede derivar en multas que van de 100 a 1,000 UMA, equivalentes de $11,731 a $117,310 pesos (valores 2026).
Cómo convertir el cumplimiento en una ventaja operativa
La nueva obligación de implementar un SGEn puede representar un reto, pero también es una oportunidad estratégica para avanzar hacia una gestión energética más estructurada, eficiente y basada en datos.
Al estandarizar indicadores, centralizar la información y establecer ciclos de mejora continua, las organizaciones no solo facilitan el cumplimiento, sino que fortalecen su desempeño operativo.
En este proceso, la digitalización de la gestión energética se consolida como un habilitador clave.
Plataformas como EcoStruxure™ Resource Advisor permiten:
- Consolidar datos energéticos de múltiples fuentes
- Automatizar reportes
- Dar seguimiento a indicadores de desempeño, reduciendo tiempos operativos y mejorando la calidad de la información disponible.
Con datos confiables, las empresas pueden identificar oportunidades de eficiencia con mayor rapidez y anticiparse a desviaciones o riesgos regulatorios.
Consultoría y adaptaciones ante la nueva regulación
Más allá de la tecnología, es clave integrar el SGEn a la estrategia del negocio, con un acompañamiento de expertos capaces de traducir requisitos del marco regulatorio hacia procesos prácticos, escalables y sostenibles.
La Ley de Planeación y Transición Energética marca un cambio estructural para los grandes consumidores de energía en México, impulsando una gestión energética basada en datos y orientada a la mejora continua.
Aunque implica nuevos requisitos, también ofrece la oportunidad de fortalecer procesos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones más informadas.
Prepararse desde ahora, permitirá a las organizaciones reducir riesgos y avanzar con mayor solidez hacia sus objetivos operativos y de sostenibilidad.
En SE Advisory Services, consultoría global de Schneider Electric, combinamos conocimiento regulatorio, tecnología premiada y experiencia comprobada en gestión energética:
- Contamos con más de 126 plantas certificadas en ISO 50001 y fuimos la primera empresa a nivel global en obtener esta certificación.
- Garantizamos €3,900 millones en ahorros para nuestros clientes.
- Concluimos más de 1,150 proyectos de eficiencia energética para nuestros clientes.
Este recorrido nos permite acompañar a las empresas de principio a fin, con un enfoque práctico y adaptado a su nivel de madurez.
Ante estos ajustes en las regulaciones y las adaptaciones en las estrategias de gestión energética, nuestro equipo de expertos está listo para apoyarte y avanzar con claridad y confianza ante el nuevo panorama.
Sobre el autor

Leonardo Winzap
Leonardo lidera la práctica de consultoría en eficiencia energética y monitoreo energético en México para SE Advisory Services, el brazo consultivo de Schneider Electric. Cuenta con una trayectoria internacional en eficiencia energética y monitoreo energético, desarrollada en Europa y México.
Añadir comentario