La velocidad necesaria: Ethernet para interruptores automáticos inteligentes

Los gastos operacionales representan la mayor parte de los costes del ciclo vital de un edificio, excediendo en ocasiones el 80%. La energía y el mantenimiento constituyen gran parte de estos costes. Si consideramos que el 30% de la energía utilizada en edificios comerciales normalmente se malgasta y que pasar de un mantenimiento preventivo a otro predictivo puede reducir los costes entre un 8 y un 12%, es fácil ver que todavía existe un potencial enorme de ahorro en los edificios. Los interruptores automáticos inteligentes con conectividad Ethernet pueden jugar un papel importante ayudándote a acceder a estas oportunidades.

Digitalizando tu energía

El primer paso para ahorrar consiste en proporcionar al personal de las instalaciones un conocimiento completo del consumo y de las condiciones de energía. Esto requiere estar conectado continuamente para estar seguro de que no te pierdes ningún evento o tendencia críticos que puedan estar poniendo en peligro el tiempo de funcionamiento o la eficiencia energética. Para conseguirlo, los sistemas de distribución eléctrica se están digitalizando completamente, con equipos conectados y aplicaciones inteligentes que convierten los datos en información procesable. Una mejor información implica una mejor toma de decisiones, más ahorros y una mayor fiabilidad.

Los equipos conectados pueden ser sensores, analizadores, equipos de supervisión e interruptores automáticos. Algunos de los interruptores automáticos inteligentes más modernos combinan sus funciones de protección tradicionales con la medición precisa de potencia y energía, la monitorización de la calidad de la energía, el estado del interruptor, el registro de eventos y mantenimiento, las alarmas y los diagnósticos.

Un rápido acceso al conocimiento

Disponer de datos más ricos en información ayuda a los equipos de operaciones y de mantenimiento de las instalaciones a mantener el estado, a responder de forma más rápida a posibles problemas y a restaurar la energía más rápido cuando se produce un corte en el servicio. Por ejemplo, que los técnicos tengan acceso a datos locales puede ayudar al mantenimiento o a la resolución de problemas. Esta información puede proporcionarlo la pantalla del panel frontal del interruptor automático, o a través de aplicaciones digitales. Para un acceso, garantizando una seguridad al operario, a un mayor rango de datos, algunos de los interruptores más avanzados ofrecen conexión inalámbrica (NFC, bluetooth, etc..) a través de estas mismas aplicaciones.

Sin embargo, la conectividad local es importante, y los conocimientos más profundos solo son posibles a través de comunicaciones en red. Los datos se suben de forma automática al software de analíticas en una oficina central, por ejemplo, o a la nube, para ofrecer un acceso más amplio a la organización o a sus partners de servicio.

Data Cloud
Los datos se suben de forma automática a la nube

Ethernet: el estándar de alto rendimiento

La forma más simple y eficiente de conectar equipos inteligentes a un sistema de distribución eléctrica es con Ethernet. Éste es el estándar central de toda infraestructura de computación, disponible en todas las instalaciones nuevas o renovadas. Su protocolo universal le ha convertido en el estándar de conectividad para IT, gestión de edificios, SCADA y gestión energética.

Ethernet proporciona una conexión práctica y sin errores, arquitecturas de cableado flexibles y una configuración de red simple. También actúa como portal para acceso remoto, cloud computing y el Internet of Things (IoT), al mismo tiempo que la compatibilidad wifi permite el acceso móvil.

Afortunadamente, muchos analizadores de energía e interruptores automáticos avanzados cuentan con puertos Ethernet.

Lo mismo ocurre con los cuadros inteligentes de distribución eléctrica, que combinan equipos de medición, protección y control. Con la expansión de la presencia de equipos inteligentes habilitados para IoT en las instalaciones, es fundamental contar con una conectividad más rápida, es crucial, y por eso Ethernet es tan importante. Al contar con una transferencia de 10 Gbit/s, es 250k veces más rápido que Modbus y 800 veces más rápido que los estándares Fieldbus industriales. Esto implica que pueden subirse más datos de cientos de equipos distribuidos, de forma más rápida. Además, Ethernet es un protocolo cliente/servidor, lo que significa que la información crítica, como las alarmas, se envía inmediatamente a los equipos de las instalaciones.

Como ejemplo, la gama de interruptores de bastidor abierto Masterpact™ MTZ de Schneider Electric, ofrece puertos Ethernet integrados, además de una aplicación para Smartphone y acceso a los datos en el panel frontal. En combinación con la plataforma EcoStruxure™, las analíticas exhaustivas sobre la red eléctrica ayudan a llevar a cabo un mantenimiento predictivo, optimizan el rendimiento del activo y la energía, evitan riesgos en cuanto a los tiempos de actividad y aceleran la restauración de energía.

gama de interruptores de bastidor abierto Masterpact MTZ
Gama de interruptores de bastidor abierto Masterpact MTZ

Para más información sobre la gama Masterpact MTZ, visita su página web.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.