Por qué la digitalización es la clave para resistir con éxito la crisis energética europea

Los precios minoristas de electricidad en Europa han aumentado casi un 50 % interanual desde julio de 2021, ejerciendo una presión sin precedentes sobre las empresas y los hogares. Hay informes de empresas que han tenido que suspender las operaciones temporalmente con el objetivo de hacer frente a la espiral de costes, mientras que otras han quedado en la bancarrota. 

Tal y como tratamos en un informe oficial reciente, el RePowerEU, (un conjunto de políticas centradas en diversificar el suministro de gas, aumentar el uso de energías renovables y ahorrar más energía) proporciona un marco sólido para poner fin a la dependencia del bloque de los combustibles fósiles rusos, mientras acelera las ambiciones netas de descarbonización del Pacto Verde. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que, entre 2022 y 2027, Europa se dispone a duplicar la capacidad de energía renovable añadida a su red en los cinco años anteriores. 

Sin embargo, a pesar de lo esencial que sigue siendo la descarbonización a largo plazo del suministro energético de la UE, estas medidas no contribuyen en gran medida a ayudar a las empresas a hacer frente a las consecuencias inmediatas de la actual subida de los precios. A este respecto, maximizar la eficiencia con la que consumimos nuestra energía es vital, y ahí es donde entra la digitalización

Con esto en mente, esta entrada de blog (la primera de una serie) tiene como objetivo ayudar a los propietarios y operadores de instalaciones comerciales e industriales a resistir esta crisis energética. Y, lo que es crucial, todas las medidas propuestas tienen su origen en la implementación de tecnologías relativamente sencillas, rentables y probadas en la actualidad. 

Cómo aprovecha Schneider Electric las herramientas digitales para impulsar la eficiencia energética 

Durante varios años, nuestra organización ha estado avanzando en las prácticas de gestión energética en todas nuestras instalaciones del mundo. Con el apoyo de nuestras soluciones EcoStruxure, ya hemos logrado un ahorro energético superior al 35 % en diez años. Para nuestras sedes europeas, contamos con un equipo dedicado que ayuda a guiar y medir el progreso de las sedes en base a tres niveles de madurez: 

  • Bronce: Los contadores de energía conectados envían datos al software. 
  • Plata: Los cuadros analizan la eficiencia energética. Las alarmas notifican cuando un proceso necesita una acción correctiva. 
  • Oro: Supervisión de la energía integrada en los ciclos de gestión globales de la instalación. El equipo local se enfrenta al reto de alcanzar un mayor nivel de madurez, centrándose primero en los mayores consumidores. 

El programa está impulsando éxitos recientes en muchas de nuestras instalaciones europeas. Por ejemplo, una fábrica utiliza una amplia red de medición conectada a una solución de sistema integrado de gestión de la energía y de gestión de edificios (BMS). Los informes energéticos conforme a ISO 50001 ayudan al equipo local a calcular con precisión el retorno de la inversión del proyecto, priorizar acciones y validar ahorros frente a proyecciones. 

Varias acciones basadas en datos han ayudado a ahorrar energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estos incluyen la creación de alarmas automatizadas que alerten al personal de mantenimiento si los compresores consumen demasiada energía. La supervisión y el control integrados han permitido optimizar el rendimiento del BMS. La iluminación LED de fábrica se ha actualizado. Se ha optimizado el funcionamiento de arranque/parada de tres calderas de gas, lo que supone un ahorro del 50 % en el consumo de gas. Y los variadores de velocidad ahora controlan automáticamente la ventilación en función de los niveles medidos de CO2

La gestión de la energía es ahora fundamental para la estrategia operativa. Los cuadros de mando se comparten entre los equipos en reuniones periódicas para revisar si se mantiene el rendimiento de la energía y los equipos, mientras que los equipos de dirección realizan el seguimiento de los KPI para el consumo de energía frente a la producción. Tras estas rápidas victorias, hay planes de descarbonización adicional mediante instalaciones de energía geotérmica y solar. Y todas las mejores prácticas se están compartiendo con otras fábricas para ayudarles a alcanzar el nivel Oro de madurez. 

¿Tus operaciones pueden lograr este tipo de éxito? Sí, puedes tomar tres medidas inmediatas para ayudar a lograr ahorros de energía y costes cumpliendo los mandatos gubernamentales. 

Tres medidas de emergencia para reducir el consumo y los costes energéticos 

La máxima prioridad de Schneider Electric es ayudar a nuestros clientes a resistir esta crisis. Hemos desarrollado medidas de emergencia a corto plazo basadas en estrategias y soluciones probadas que utilizamos con éxito en nuestras instalaciones y en cientos de instalaciones de clientes en todo el mundo. 

Medida 1: Medir y supervisar. Evalúa las capacidades de medición de tus instalaciones y, si es necesario, instala contadores de energía (la conectividad inalámbrica puede hacerlo asequible) y un sistema de gestión de la energía in situ o basado en la nube. 

Medida 2: Automatizar y controlar. Instala el control del edificio si tu centro de trabajo no está equipado: este puede ser un kit asequible y preconfigurado. Optimiza tu sistema de gestión de edificios (BMS) utilizando la configuración del modo ecológico y otros pasos para lograr una hipereficiencia. Plantéate utilizar software de microrred para las desconexiones de carga más avanzadas. 

Medida 3: Optimizar con análisis. Aprovecha los análisis con cuadros de control, informes, alarmas y gestión predictiva del consumo de energía en tiempo real. 

La combinación de todas o la mayoría de estas medidas puede ayudarte a cumplir los objetivos de consumo voluntario y obligatorio y a reducir sus facturas eléctricas. 

Empieza tu viaje ahora: aprende a prepararte descargando nuestra guía electrónica,

«Tres medidas de emergencia para la crisis energética europea 

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.