Por qué la medición de energía es la primera medida para resistir la crisis energética

El aumento de los precios de la energía en Europa está afectando a los costes, los beneficios y, en algunos casos, a la continuidad del negocio. Las decisiones de política energética de los últimos años, como el abandono de la energía nuclear por parte de Alemania, han aumentado la dependencia de Europa a los combustibles fósiles rusos. Debido a estos factores entre otros, se espera que la crisis energética europea continúe durante, al menos, dos inviernos

Como se explica en la entrada anterior, La Comisión Europea ha propuesto reducciones de la electricidad base voluntarias del 10 %, junto con recortes obligatorios del 5 % en el consumo durante las horas pico. Los gobiernos europeos están aplicando medidas para cumplir estos objetivos y evitar la posibilidad del racionamiento energético. Su empresa debe poner en marcha sus propias medidas. 

Esta es la segunda entrada en nuestra serie del blog que ofrece tres medidas de emergencia recomendadas para ayudarte a resistir la crisis energética. Si posees u operas instalaciones comerciales e industriales, te invitamos a que sigas leyendo para descubrir la primera medida inmediata que debes tomar hoy para prepararte para los próximos dos años y los posteriores. 

La necesidad de medir y gestionar la energía 

No se puede gestionar lo que no se puede medir. Necesitas datos que te ayuden a determinar las mejores maneras de reducir el consumo de energía y crear un retorno de la inversión positivo en el futuro. Sin embargo, Schneider Electric calcula que el 90 % de los sistemas de distribución eléctrica no tienen contadores conectados a sistemas de gestión de energía, lo que significa que la mayoría de los operadores de instalaciones trabajan a ciegas, sin datos para tomar decisiones. 

La digitalización de tu sistema eléctrico con mediciones y los datos precisos sobre la energía que proporciona hacen visible lo invisible. Afortunadamente, existen formas asequibles de añadir contadores a la infraestructura eléctrica existente, entre las que se incluyen las opciones inalámbricas. Si ya dispones de medidores pero necesitas añadir un sistema de gestión de energía, puedes hacerlo a través del software en las instalaciones o como una aplicación cibersegura basada en la nube. Todas las soluciones son altamente escalables, por lo que puedes comenzar a supervisar solo tus cargas más importantes, como refrigeración y calefacción de HVAC, iluminación, carga de vehículos eléctricos, etc., y luego ampliarla para medir otras cargas más adelante. 

La medición ofrece datos más detallados que pueden respaldar información más detallada. Por ejemplo, podrías supervisar el consumo de energía por planta, zona, sala, tipos de carga, equipo, proceso, etc. 

A través de esta digitalización, el equipo de tu instalación podrá: 

  • Identificar áreas específicas de ineficiencia 
  • Priorizar proyectos de reparación o mejora en función del potencial de ahorro 
  • Crear un caso de negocio para la toma de decisiones 
  • Tomar medidas y confirmar los ahorros posteriores 

En el mercado posterior a la COVID, cuando muchos edificios de oficinas se reutilizan para mantenerse completamente ocupados y rentables, las nuevas operaciones pueden generar problemas de calidad de la energía que afectan a otros inquilinos. Esto significa que el perfil energético futuro de tu edificio puede ser diferente del perfil que tenía en el pasado. En estos casos, es esencial contar con dispositivos de medición con capacidades integradas de análisis de la calidad de la energía para ayudar a aislar las fuentes problemáticas y garantizar el suministro fiable de energía de alta calidad. 

La inteligencia energética permite actuar con rapidez y obtener victorias rápidas 

Gracias a los análisis de la gestión de la energía, que proporcionan información más detallada de toda la instalación, tendrás varias opciones para mejorar el rendimiento de los edificios y la eficiencia energética a la vez que reducirse las emisiones relacionadas con la energía. He aquí algunos ejemplos: 

  • Identificar los equipos eléctricos o de gestión de edificios (por ejemplo, calderas, enfriadores) que están desperdiciando energía y requieren mantenimiento o sustitución. 
  • Identificar pisos, habitaciones u otras áreas en las que la calefacción, la refrigeración o la iluminación deberían reducirse o apagarse cuando no están ocupadas. 
  • Reducir el nivel de calefacción a un mínimo aceptable en las zonas ocupadas. 
  • Identificar los edificios, pisos o salas con mayor eficiencia energética y programar actividades para maximizar el uso de esas áreas. Documentar los pasos que permiten la eficiencia y aplicar esas prácticas recomendadas a espacios similares. 
  • Identificar otras cargas a reducir (por ejemplo, la refrigeración por agua para fuentes de agua potable) o cargas o procesos que consuman mucho para reprogramarlos a horas valle. 
  • Utilizar la desconexión inteligente de cargas para reducir los picos de demanda, por ejemplo, gestionando dinámicamente la carga de vehículos eléctricos. 
  • Compartir informes o paneles de control sobre el consumo de energía con empleados y arrendatarios para ayudar a educar e impulsar comportamientos energéticamente eficientes que reduzcan el consumo y la huella de CO2
  • Compartir los éxitos con otras instalaciones o campus dentro de la cartera de su organización para ayudarles a acelerar la eficiencia y la descarbonización. 

Las medidas que adoptes hoy te ayudarán a cumplir las nuevas normativas para reducir el consumo de energía. Pero también generarán un retorno de la inversión a corto y largo plazo al ayudarte a reducir los costes energéticos y las emisiones. La crisis energética simplemente aumenta la urgencia de tomar medidas que se convertirán en tus mejores prácticas corporativas en tu viaje al consumo cero neto de los Edificios del futuro que son buenas para el medio ambiente, los ocupantes y tus resultados económicos. 

En esta serie, las siguientes publicaciones describirán cómo la automatización y el control de la gestión de edificios, los análisis y los servicios, la electrificación y las microrredes renovables pueden ayudarte a impulsar aún más la eficiencia, el ahorro de costes y la descarbonización. 

Schneider Electric ofrece una completa gama de soluciones digitales de gestión de la energía que incluyen el software EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, nuestro servicio EcoStruxure Energy Hub basado en la nube, y los sensores de energía inalámbricos PowerLogic™ PowerTag

Empieza tu viaje ahora. Descárgate nuestra guía electrónica, «Tres medidas de emergencia para la crisis energética europea.» 

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.