Conmutadores de redes TransferPacT: continuidad eléctrica con la máxima seguridad y la maniobra más rápida del mercado

En entornos donde la alimentación eléctrica no puede fallar —como hospitales, centros de datos, instalaciones industriales o infraestructuras críticas—, la continuidad del suministro es una cuestión estratégica. Aunque se cuente con fuentes fiables como la red eléctrica pública o grupos electrógenos, ningún sistema es verdaderamente robusto sin un conmutador de redes que asegure el traspaso inmediato y seguro entre una fuente y otra. Este dispositivo, también llamado equipo de transferencia de fuentes, es el corazón del sistema: el responsable directo de mantener la energía allí donde más se necesita, sin margen para el error.

A lo largo de los años, los conmutadores tradicionales han resuelto esta necesidad a partir de soluciones derivadas de otros equipos eléctricos, como interruptores automáticos o contactores, adaptados con accesorios para permitir la conmutación. Sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones claras: tiempos de actuación más lentos, mayores requerimientos de espacio y complejidad en el cableado y mantenimiento. Frente a esta realidad, TransferPacT de Schneider Electric representa una evolución: un conmutador específicamente diseñado para esta función, que combina velocidad, fiabilidad y facilidad de integración.

TransferPacT es un conmutador de redes de tres posiciones con paso por cero, lo que garantiza que no se puede producir ningún cortocircuito al conmutar entre una red de alimentación y otra. Su sistema de maniobra eléctrica, basado en solenoides, permite alcanzar un tiempo de transferencia de menos de 500 milisegundos, posicionándose como el más rápido del mercado. Este tiempo mínimo de interrupción es especialmente relevante en sectores como el hospitalario, donde incluso una breve caída de tensión puede tener consecuencias críticas. Además, su arquitectura compacta lo hace compatible con envolventes reducidas como PrismaSeT G hasta 250 A, lo que facilita su integración en cuadros eléctricos con espacio limitado.

continuidad eléctrica máxima seguridad

Características técnicas clave de TransferPacT

Disponible en versiones de 32 a 1600 A, TransferPacT cubre un amplio abanico de necesidades sin comprometer la seguridad ni la operatividad. Los dos tamaños menores, hasta 160 A, pueden montarse tanto en carril DIN como en placa, mientras que los mayores se instalan sobre placa de montaje y permiten una instalación limpia gracias a su diseño de entradas por arriba y salida común por abajo, eliminando la necesidad de puentes. Incluso puede instalarse en posición invertida 180º. El sistema también destaca por su versatilidad de configuración: permite conmutar entre dos redes alimentadas por transformador o entre una red convencional y una de respaldo mediante grupo electrógeno, según el diseño de la instalación.

Uno de los puntos diferenciales de TransferPacT es la integración de controladores que gestionan automáticamente la conmutación. Estos dispositivos permiten ajustar parámetros como tensión, frecuencia, temporizaciones, definir cuál es la red prioritaria o decidir si la conmutación es con o sin retorno a la red normal. Los modelos de mayor capacidad pueden incluso prescindir del controlador integrado y conectarse a sistemas externos como PLCs o controladores de grupos electrógenos. Todo esto se complementa con interfaces de usuario adaptables: electromecánica con selectores o electrónica con pantalla LCD comunicante, intercambiables entre si según preferencia o necesidad operativa.

Además, TransferPacT ha sido desarrollado teniendo en cuenta los requisitos normativos más exigentes, como las aplicaciones hospitalarias que exigen tiempos mínimos de transferencia, así como la integración en entornos industriales que requieren conformidad con normativas de ciberseguridad y calidad. Su diseño y opciones de comunicación cumplen con los estándares más avanzados en materia de seguridad operativa y conectividad crítica.

En caso de emergencia, el equipo puede maniobrarse manualmente mediante una palanca frontal accesible, y es posible bloquearlo con candado para garantizar intervenciones seguras. Además, TransferPacT admite la conexión de hasta cinco módulos opcionales para funcionalidades como el arranque automático del grupo electrógeno, inhibición de la actuación automática, deslastre de cargas o comunicación, sin necesidad de interrumpir el suministro al realizar estas ampliaciones de funciones.

La coordinación con interruptores automáticos Schneider Electric está garantizada gracias a las tablas de selectividad disponibles, y la categoría de utilización AC-33B asegura un rendimiento óptimo incluso con cargas mixtas y motores. Todo ello con la fiabilidad respaldada por la certificación Green Premium, lo que acredita la calidad técnica y el cumplimiento de estándares medioambientales y de seguridad.

TransferPacT no solo responde a las exigencias técnicas de los entornos más críticos; lo hace con una propuesta que simplifica el diseño, reduce el tiempo de montaje y aporta una solución robusta y duradera. En definitiva, una elección inteligente para cualquier instalación que no pueda permitirse un corte de suministro.

Conoce más sobre la gama TransferPacT de Schneider Electric, descarga la documentación técnica o contacta con nuestro equipo para recibir asesoramiento personalizado. La fiabilidad no es negociable. La solución ya existe.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.