QED-2: La solución renovada en la Distribución Eléctrica del Futuro

2019 y seguro se preguntarán: ¿Cómo llegamos al QED-2?

Desde 1987, Schneider Electric ha establecido el estándar eléctrico de tableros que son sinónimo de protección y calidad legendaria a través de los años.

Presentación QED-2
Ángel Iván Millar, Offer Marketing Specialist de Power Products, durante el lanzamiento en Guadalajara, Jalisco

Y es así como, en 1987, arrancamos esta tendencia con la calidad y la excelente funcionalidad de QDPact. Esta primera solución contaba con interruptores de potencia Masterpact M, un sistema de montaje ILine y una capacidad de 6000 amperes/100 KA.

De ahí saltamos al año 2000, con el lanzamiento del QDLogic. Un sistema mejorado que, de la mano del lanzamiento del Masterpact NW/NT, revolucionó el mercado al usar unidades electrónicas Micrologic y, a su vez, manteniendo el sistema de montaje ILine. Al igual que el sistema de unidades, la renovación vino también con la tecnología de aquel nuevo milenio, mejorando gracias a una comunicación Modbus/Ethernet.

Un nuevo estándar de calidad y digitalización: Lanzamiento del QED-2

19 años después, de la mano con la nueva era digital, llega a nosotros el QED-2, una solución que cuenta con una instalación más segura, eficiente y digital. Los tableros de baja tensión de Schneider Electric están diseñados a la medida de tus necesidades para la distribución de energía eléctrica proporcionando un espacio reducido sin comprometer el rendimiento o la versatilidad.

Una de las mejoras más importantes, además de las conocidas mejoras que nuestras soluciones tienen, son las siguientes:

  • Interruptores de potencia Masterpact-MTZ
  • Interruptores PowerPact con Micrologic.
  • Sistema de montaje ILine.
  • Comunicación Modbus/Ethernet estándar.

Características: ¿De qué va el QED-2?

Aparte de sus mejoras, nuestra solución cuenta con características únicas que lo hacen diferente a otras soluciones del mercado. Aquí te mencionamos algunas:

  • Tensión de operación hasta 600 Vca.
  • C. hasta 200kA
  • Hasta 5000 A
  • SISTEMA 3 Fases, 3 Hilos y 3 Fases 4 Hilos.
  • Envolventes NEMA 1 y NEMA 3R.
  • Certificado UL.
  • Certificado Sísmico.
  • Se mantiene conectado, evitando tiempos de inactividad y optimizando consumos.

Sus componentes:

  • Protección con el máximo desempeño: Soluciones con interruptores de potencia Masterpact MTZ y caja moldeada PowerPact.
  • Productividad con el sistema I-Line: Soluciones rápidas y efectivas para la operación y mantenimiento.
  • Aumento de la vida útil de sus equipos: Soluciones en supresión de transitorios TVSS Surgelogic.

Administración inteligente de la energía

  • Soluciones de monitoreo y análisis de redes Power Logic.
  • ION7550, ION 7650, ION 9000.
  • Powermeter PM5563, PM 8244.

Y con este lanzamiento, mostramos las tantas ventajas que tiene nuestra nueva solución QED-2. Una solución que, de la mano con el Masterpact-MTZ, será sin duda una manera de revolucionar la digitalización de la nueva era.

¿Requieres mayor información de ventas? Visita aquí y llena nuestro sales form.

Conversación

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.