Un héroe silencioso: Interruptores termomagnéticos

Las luces se encienden, el refrigerador conserva los alimentos y el calentador de agua funciona cada mañana. En miles de hogares costarricenses, hay un componente que opera en silencio para que todo eso sea posible: el interruptor termomagnético.

Aunque muchas veces pasa desapercibido, este pequeño dispositivo es clave para mantener la seguridad eléctrica. Y cuando no está, o falla, las consecuencias pueden ser graves.

Protección invisible, impacto real

Los interruptores termomagnéticos son ese héroe silencioso que protege nuestras viviendas, cuidando la infraestructura y, sobre todo, a las personas.

Desde disfrutar de una ducha con agua caliente hasta conservar los alimentos que consumimos, son parte de las tareas diarias que son más seguras gracias a la acción de estos dispositivos. 

En Costa Rica, según datos del Cuerpo de Bomberos, el 37% de los incendios estructurales en viviendas durante el último año tuvo origen eléctrico. Es decir, más de uno de cada tres incendios pudo haberse evitado con una instalación adecuada y protecciones confiables.

Los riesgos de la electricidad

Interactuar con instalaciones eléctricas siempre conlleva riesgos. Como profesionales del sector, sabemos que una instalación segura es igual de importante que una eficiente.

Aquí los tres más frecuentes:

  1. Pérdida de equipos

Un cortocircuito o una sobrecarga puede dañar seriamente electrodomésticos como refrigeradoras, computadoras o aires acondicionados.

En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más del 90% de los hogares cuentan con al menos 5 electrodomésticos esenciales, y reemplazar solo uno puede significar un gasto de ₡200.000 o más.

2. Riesgo de incendios:

Una sobrecarga prolongada calienta los conductores y conexiones. Esto puede iniciar incendios que destruyen estructuras y bienes.

De hecho, el Cuerpo de Bomberos atiende en promedio más de 600 incendios eléctricos al año en el país, muchos causados por protecciones inadecuadas o inexistentes.

3. Descargas eléctricas:
Una mala conexión o la ausencia de interruptores confiables puede provocar choques eléctricos peligrosos, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

¿Cómo reconocer un interruptor termomagnético seguro?

Elegir un buen interruptor no es solo cuestión de marca, sino de certificación, respaldo y garantía comprobable.

Interruptores termomagnéticos QO / QOB

Uno de los sellos de confianza más conocidos a nivel internacional es el listado UL, que garantiza que el producto ha pasado pruebas rigurosas de seguridad, como lo exige la norma UL 489.

Interruptores Seguros con 100 Años de Garantía

En Schneider Electric, contamos con interruptores reconocidos por su alto rendimiento y fiabilidad, como la gama de interruptores QO.

Gracias a su larga vida útil y al cumplimiento de altos estándares, los interruptores QO tienen una garantía de 100 años, siempre que sean instalados en los centros de carga QO.

Esto permite tener la tranquilidad y seguridad de contar con una protección fiable que asegura la prevención de accidentes y garantiza un entorno eléctrico seguro.

Para más información sobre las condiciones de la garantía de 100 años, visite nuestra página

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.