Nuevo interruptor eléctrico CAFI: innovando en protección

En México, los problemas eléctricos han sido una preocupación constante. La generación de electricidad a través de la CFE le cuesta al país entre 300,000 y 350,000 millones de pesos cada año, según el Periódico de la Energía. En este contexto ¿cómo pueden un interruptor eléctrico ayudar a contar con instalaciones más seguras?

Vista aérea de un cruce en Ciudad de México

La situación eléctrica plantea desafíos significativos en el mundo, con un estimado de 80,000 incendios en estructuras residenciales, causando más de $2.6 mil millones en daños directos a la propiedad cada año, según datos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (2012-2016).

Los interruptores automáticos son una parte extremadamente importante del sistema eléctrico del hogar. Ayudan a mantener seguras a las personas y a la propiedad al desconectarse cuando se detecta un problema en el circuito.

Para proteger los equipos eléctricos y garantizar la seguridad en los hogares, los interruptores de circuito son fundamentales.

Nuevo interruptor eléctrico CAFI Dual

Ejemplo de este tipo de interruptores que pueden mejorar la seguridad en el hogar, se encuentran los interruptores automáticos New CAFI, de combinación de falla de arco (AF) y dual, es decir, falla de tierra y arco (AF/GF).

De manera técnica, este interruptor eléctrico monitorea la corriente eléctrica en el circuito y, si detecta una fuga o una sobrecarga, desconecta automáticamente la energía para evitar daños a los electrodomésticos o, peor aún, incendios.

New Cafi con su descripción

New CAFI combina dos funciones esenciales: la detección de corriente de fuga y la protección contra sobrecargas.

De manera técnica, monitorea la corriente eléctrica en el circuito y, si detecta una fuga o una sobrecarga, desconecta automáticamente la energía para evitar daños a los electrodomésticos, incendios o, peor aún, muertes.

Los New CAFI brindan protección contra incendios eléctricos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Características de New CAFI, el nuevo interruptor eléctrico

  • Incluyen un lector LED de diagnóstico de ahorro de tiempo, proporciona un indicador visual para diagnósticos de fallas electrónicas de forma rápida y sencilla, lo que ahorra tiempo y dinero.
    Es una herramienta simple y fácil de usar,  para ayudar a los propietarios a saber cuándo llamar a un profesional en electricidad.
  • El Plug-on Neutral, donde se conecta directamente a la barra neutral, implica menos conexiones. Esto ahorra tiempo y reduce errores que llevan a retrabajos, reduce cables en la canaleta para una apariencia más profesional, y elimina errores de cableado pigtail y un menor costo total instalado.
  • También ha reducido su tamaño, lo que facilita su instalación en espacios limitados. Esto es especialmente útil en hogares donde el espacio es valioso.

Para aquellos que buscan mayor seguridad en menor espacio, esta es la solución ideal. Al optar por este producto, se garantiza un nivel óptimo de calidad de energía, lo que se traduce en una mayor durabilidad de los electrodomésticos y una reducción de costos asociados a reparaciones.

¿Cómo identificar un falla eléctrica con New Cafi?

En resumen, el New CAFI ofrece una combinación perfecta de seguridad, eficiencia y facilidad de instalación. ¡Protege tus electrodomésticos y mantén la tranquilidad en tu hogar!

Puedes encontrarlo disponible con nuestros distribuidores oficiales.

Referencias e información adicional:

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.