Mejora el consumo de energía eléctrica en tu hogar y hazlo más eficiente y seguro

¿Sabías que podrías estar pagando por energía que no usas? ¡Transforma tu hogar en uno más eficiente y seguro!

En México, muchas casas tienen instalaciones eléctricas antiguas que, además de representar riesgos de seguridad, pueden generar pérdidas de energía silenciosas, influyendo también en el consumo de energía eléctrica. Estos problemas pueden inflar tu factura de luz hasta en un 10% sin que lo notes. ¿Los culpables? Fugas de corriente y el consumo vampiro.

Schneider Electric brinda soluciones de consumo de energía eléctrica para el hogar

Detecta lo invisible: fugas de corriente y consumo vampiro en casa

Una fuga de corriente ocurre cuando la electricidad se escapa por cables dañados o desgastados, conexiones defectuosas o instalaciones mal diseñadas, sin alimentar ningún aparato.

Además de aumentar el consumo de energía eléctrica en tu hogar, también puede causar sobrecalentamiento, cortocircuitos o incluso incendios.

El consumo vampiro, por otro lado, es la energía que siguen consumiendo los aparatos eléctricos, aunque estén apagados o en modo de espera.

Algunos dispositivos que contribuyen a este tipo de consumo de energía eléctrica son:

  • Cargadores de celular que se dejan conectados.
  • Pantallas (televisores, monitores) en modo de espera.
  • Microondas con relojes digitales encendidos.
  • Consolas de videojuegos que no se desconectan completamente.

El primer paso es realizar una auditoría de tu sistema eléctrico. Un electricista calificado puede identificar cables obsoletos, conexiones sueltas o equipos dañados que generan pérdidas de energía. Por lo tanto, sustituirlos por tecnologías modernas es una inversión que se traduce en ahorro a largo plazo.

Reduce tu consumo de energía eléctrica con decisiones inteligentes y tecnología

Muchas viviendas no están preparadas para la cantidad de dispositivos que usamos hoy en día, pero modernizar tu instalación eléctrica con soluciones como las que brinda Schneider Electric no solo reduce el consumo, sino que también mejora la seguridad y la funcionalidad de tu hogar. ¿Qué te puede ayudar?

  • Centros de carga QO nos permiten separar electrodomésticos como el refrigerador o el microondas, evitando sobrecargas en un solo circuito y mejorando la distribución de energía. Además, cuentan con 100 años de garantía.
  • Interruptores con protección avanzada GFI y CAFI detectan desde fallas eléctricas peligrosas como una fuga de electricidad o un arco eléctrico, cortando la corriente para evitar riesgos de electrocución, incendios o daños en tu hogar.
  • Supresores de picos de voltaje protegen equipos sensibles, como computadoras o televisiones, contra variaciones de voltaje o apagones, prolongando su vida útil y evitando consumos innecesarios.
  • Contactos, placas y apagadores modernizan tu hogar, facilitando la carga de dispositivos sin necesidad de adaptadores que consumen energía extra.

Construye un hogar eficiente y preparado para el futuro

La seguridad eléctrica y la eficiencia energética van de la mano. Las instalaciones antiguas o mal conectadas no solo generan pérdidas de energía, sino que también aumentan el riesgo de accidentes.

La eficiencia energética no solo se trata de ahorrar dinero, también es una forma de cuidar el planeta y vivir con mayor seguridad.

Beneficios de un hogar eficiente

  • Ahorro económico: Menor consumo energético significa una factura de luz más baja.
  • Seguridad: Equipos modernos minimizan riesgos como cortocircuitos o incendios.
  • Sostenibilidad: Reducir el consumo vampiro y las fugas puede contribuir a un menor impacto ambiental.

Te recomendamos modernizar tu instalación eléctrica con soluciones que mejoren tu seguridad y te ayuden a reducir el consumo de energía, preparándote para un futuro más eficiente y conectado.

¡Da el primer paso hacia un hogar inteligente hoy mismo!

Sobre el autor

Perfil del autor

Daniela Gutiérrez, Offer Marketing Manager

Daniela es Licenciada en Finanzas con Maestría en Marketing Estratégico. Actualmente se desempeña como Offer Marketing Manager, con experiencia en desarrollo de estrategias de mercado y control financiero en México y Centroamérica. Actualmente lidera iniciativas que impulsan la seguridad eléctrica y la transición hacia soluciones energéticas más sostenibles, alineando las necesidades del cliente con el valor del portafolio residencial de Schneider Electric.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.