Realiza una instalación eléctrica segura y eficiente.

La seguridad tiene como objetivo la prevención de accidentes y, con ello, salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de las personas, esto mediante a una instalación eléctrica segura.

La seguridad se logra por medio de aplicar normas o reglamentos (NOM-001-SEDE Actual), los cuales tienen como objetivo tener condiciones adecuadas en el trabajo por medio de capacitación y adiestramiento para evitar, dentro de lo posible, los accidentes de trabajo.

Recomendaciones básicas

A continuación, se describen algunas recomendaciones básicas para tener en cuenta cuando se realice una instalación eléctrica.

  • Cuando realices una instalación eléctrica, recuerda verificar que no debe haber tensión en la embocadura.
  • No realices nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión.
  • Aísla trabajos con herramientas alimentadas por tensión eléctrica. Utiliza prendas y equipos de seguridad.
  • Pide asesoría inmediatamente sí observas alguna anomalía en la instalación eléctrica.
  • Sustituye en forma inmediata sí los cables están gastados o los contactos rotos.
  • Desconecta el aparato o máquina al menor chispazo.
  • Presta atención a los calentamientos anormales en motores, cables y tableros.
  • Todas las instalaciones eléctricas deben tener interruptor de seguridad, interruptores termomagnéticos y puesta a tierra.
  • Cuida el cable de alimentación de la embocadura.
  • No tires del cable para desconectar la herramienta de la base del contacto.
  • Emplea un dispositivo porta herramienta de trabajo; es más seguro y te permite tener ambas manos libres para manejar la herramienta. No alargues demasiado su campo de acción.
  • Evita adoptar una posición que fatigue tu cuerpo; mantén un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
  • Mantén tus herramientas en buen estado, checando su desgaste y su funcionamiento constantemente.

Medidas de seguridad

Cuando utilices o instales aparatos eléctricos, observa las siguientes medidas fundamentales de seguridad, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y de incendio.

Revisa estas instrucciones:

-Observa la tensión en la placa de datos del aparato.

-Manten el orden en el área de trabajo, el desorden aumenta el riesgo de accidentes.

-Ten en cuenta el entorno del área de trabajo:

  • No expongas las herramientas eléctricas a la lluvia.
  • No utilices herramientas en un entorno húmedo.
  • Procura que el área de trabajo esté bien iluminada.
  • No utilices herramientas eléctricas en proximidad de líquidos o gases inflamables.

-Protégete contra las descargas eléctricas.

-Guarda tus herramientas en un lugar seguro.

  • Las herramientas no utilizadas deberán estar guardadas en lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.

-No sobrecargues tu herramienta eléctrica.

  • Trabajarás mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado en los datos de placa.

-Utiliza la herramienta adecuada.

  • No utilices herramientas o acoplamientos de potencia demasiado débiles para ejecutar trabajos pesados.
  • No utilices herramientas para trabajos para los que no han sido diseñados.

-Viste ropa de trabajo apropiada.

  • No lleves ropa floja, ni cadenas, ni relojes; podrían ser atrapados por piezas en movimiento.

-Usa gafas de protección.

  • Es importante ponérselas. Lo mismo ocurre con los guantes y la ropa de trabajo.

-Utiliza también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo.

  • Conecta dispositivos de aspiración de polvo.
  • Si a tu herramienta se le puede conectar un dispositivo para aspirar y recoger polvo, asegúrate de que esté conectado y sea utilizado correctamente.

-Desconecta la herramienta.

  • En caso de no utilizarla.
  • Antes de proceder al mantenimiento.
  • Cuando cambies accesorios tales como hojas de sierra, brocas y cuchillas.

-Cable de extensión para el exterior

  • En el exterior, utiliza solamente cables de extensión normalizados e indicados para ello.

-Tienes que estar siempre alerta

  • Observa tu trabajo.
  • Usa el sentido común.
  • No trabajes con la herramienta cuando estés cansado.

Seguridad, la prioridad de Schneider Electric

Schneider Electric comparte su compromiso con la seguridad. Es por eso por lo que proporcionamos productos innovadores utilizando tecnología avanzada para reducir el riesgo de incendio y electrocución en los hogares.

Contamos con más de 60 años de experiencia en suministrar energía a todo tipo de instalaciones, desde plantas industriales hasta residencias.

Cuando tu recomiendes nuestros productos a tus clientes, puedes estar seguro de que estos productos han sido probados repetidamente y que su funcionamiento de manera segura en los entornos más hostiles ha sido comprobado.

Para más información sobre seguridad, visita esta entrada de blog.

Si ya eres parte de nuestro programa de electricistas descubre la amplia gama de regalos que tenemos en la sección de recompensas para ti, y si aún no eres parte de él, regístrate.

¿Quieres revisar cual puede ser el riesgo más cercano? Haz clic aquí y haz tu evaluación.

Conversación

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.