Variadores de velocidad, cómo automatizan tu industria de forma efectiva

Schneider Electric es especialista mundial en la gestión de la energía, y la tecnología que desarrollamos se usa en sectores de la industria e infraestructura, proporcionando equipos y soluciones (como variadores de velocidad) para redes de distribución, optimización eléctrica y automatización industrial.

Dichas innovaciones permiten optimizar los procesos industriales y brindar eficiencia y calidad. Entre los principales beneficios destacan:

  • Robustez y eficiente gestión de consumo energético.
  • Amplio portafolio según tipo de industrias, tipo de operaciones y potencias.
  • Tecnología avanzada para sistemas de control cistribuido (DCS), pasando por sistemas PACs, PLCs, HMIs, y software SCADA y software especializado.
Arquitectura EcoStruxure para automatización de procesos

Además, Schneider lidera la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía en casas, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias mediante soluciones integrales, como:

  1. Arquitectura EcostruxureTM
  2. Ecostruxure Building
  3. Ecostruxure Power
  4. Ecostruxure IT
  5. Ecostruxure Plant y Machine

¿Por qué optar por variadores de velocidad?

Son precisamente nuestras soluciones de automatización industrial EcoStruxure Plant y Ecostruxure Machine, las que permiten el diseño y la operación escalables de sistemas conectados con la mejor ciberseguridad integrada.

Estas soluciones impulsan la rentabilidad operativa, y proporcionan a los fabricantes de máquinas (OEMs) soluciones potentes de control, lo que mejora cada etapa del ciclo de vida de sus máquinas.

El panorama actual

Hoy día es bien sabido que los principales consumidores de energía son las industrias y edificios.

Además, poco más del 70% de consumo de energía eléctrica se ocupa en la operación de motores, y el 65% de dicha energía es usada en aplicaciones para mover fluidos, como en la operación de bombas, ventiladores y compresores.

Por otro lado, se estima que el 50% del consumo de energía en edificios se emplea en aplicaciones HVAC, lo que ha representado poco más del doble de consumo que se tenía hace 10 años en aplicaciones de aire acondicionado.

Es bien sabido que en estos tiempos no solo basta con buscar la reducción de consumo de energía, gestión de activos, recursos y materias primas en los procesos productivos. Es también necesario considerar aspectos como:

  • Reducción de la huella de carbono
  • Integración de sistemas de fuentes alternas de energía
  • Cumplimiento de estándares internacionales

Variadores de velocidad para alcanzar grandes mejoras

Lo anterior ha incentivado fuertemente el empleo de variadores de velocidad, por su contribución en el ahorro energético, principalmente en aplicaciones de manejo de fluidos, pudiendo llegar a niveles de hasta un 50% de ahorro.

En el área de automatización de procesos y máquinas, Schneider Electric cuenta con Altivar Process y Altivar Machine que son la nueva generación de variadores de velocidad, diseñados para ofrecer los beneficios del Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Estos variadores cuentan con macros aplicativos, puertos de comunicación conectados con inteligencia incorporada para recopilar datos y compartir información a nivel empresarial.

Los variadores Altivar Process pueden:

  • Aumentar la eficiencia operativa.
  • Mejorar la rentabilidad.
  • Reducir el costo total de propiedad.
  • Ahorrar energía.

Los variadores de velocidad Altivar Process/Machine pueden ser utilizados en diferentes procesos industriales, dependiendo de su intensidad y funcionalidad específica.

Entre ellos están:

ATV320: Variadores para aplicaciones de control de motores en máquinas, procesos y edificios en baja tensión.

Con inteligencia incorporada, estos dispositivos inteligentes pueden ser conectados para recopilar y compartir datos que mejoran la eficiencia operativa, la seguridad y fiabilidad.

ATV340: Es un potente variador en baja tensión con máximo rendimiento de par y velocidad.
Está diseñado para aplicaciones dinámicas que pueden requerir una aceleración o asentamiento más rápido y robusto para soportar altas sobrecargas.
Además, es adaptable a las necesidades de aplicaciones exigentes, con lazo de control abierto o cerrado, y tiempo mínimo de reacción de la aplicación (ciclo de tarea de 1 ms) con conectividad Ethernet, maximizando el rendimiento de su máquina.


ATV600/ATV900: Son variadores de velocidad para aplicaciones de par variable y par constante, para motores de baja tensión. Ofrecen el máximo rendimiento en aplicaciones de control de motores en máquinas, procesos y edificios.
Cuentan con inteligencia incorporada, por lo que estos dispositivos se conectan, recopilan y comparten datos para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y fiabilidad.


ATV6000: La gama Altivar Process como solución para motores en media tensión, ofrece cobertura completa. Los rangos de voltaje van desde 2.3KV hasta 13.8KV y desde 300 kW hasta 20MW.
Es normalmente utilizado en aplicaciones de alta potencia en minería y minerales, energía y químicos, agua y aguas residuales y generación de energía. Este variador gestiona aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores, trituradoras, transportadores y molinos.

Variadores de velocidad inteligentes

Estos equipos satisfacen las necesidades de las máquinas inteligentes y brindan a los fabricantes de equipos originales (OEMs) la opción ideal para variadores en aplicaciones simples y complejas.

Además, cuentan con herramientas de soporte para su selección y apoyo en su ingeniería, en especial el motor management.

Esta aplicación única de cálculo y diseño conceptual para arquitecturas de gestión de motores, permite dimensionar en un tiempo óptimo el equipo, mientras se concentra en lo esencial: cómo iniciar, proteger, administrar la calidad de la energía y monitoreo.

La importancia de modernizar los variadores obsoletos

Existen muchas industrias que cuentan con variadores y otros equipos obsoletos. Y es que, a pesar de que tengan un buen funcionamiento, es necesario tener una estrategia de modernización y evitar así, afectar la continuidad del proceso.

Cuando un producto está obsoleto por parte del fabricante, existen diferentes riesgos asociados, tales como:


• Nulo acceso a repuestos (refacciones).
• Altos costos de reparación y mantenimiento.
• Soporte técnico limitado o nulo.
• Paros de producción críticos por pérdida total del equipo.
• Altos costos de modernización y tiempos de entrega largos.
• Brecha de desarrollo tecnológico.

¿Y dónde quedan los variadores Altivar 61 y 71?

La comercialización en México de los variadores de velocidad Altivar 61 y 71, terminó en el año 2016 por lo que dichos equipos entrarán en etapa de obsolescencia a partir del año 2027.

Los variadores Altivar Process 600 y 900 son la próxima generación de variadores de velocidad que reemplazan a las familias ATV61 y ATV71. Por ello, queremos apoyar a las industrias a realizar sus planes de modernización.

En resumen, el objetivo de una modernización es asegurar la continuidad operativa, minimizar los riesgos de falla, alargar la vida útil de los equipos y contribuir con las metas de eficiencia energética.

Si desea conocer más sobre la campaña de modernización para variadores ATV61 y ATV71, solo contáctenos en este enlace.

Dé el siguiente paso

Para tomar acción y comenzar a implementar los variadores de velocidad para lograr los objetivos de su organización, les invito a contactar a nuestro equipo de soporte, según la región de la que nos lee: México, Centroamérica, Latinoamérica, España.

Además, recuerde explorar los recursos como selectores de productos, webinars y más información sobre temas de tendencias para el segmento industrial, accesibles desde MySchneider. ¡Regístrese de forma gratuita!

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.