Los octavos de la Copa Mundial no se van a ver solos, y en este proceso de equiparse para verlo en casa como si estuvieras en el cine, en lo primero que pensamos es en el televisor. Tal vez un cambio de sillón para disfrutar de los partidos, botanas y bebidas, pero lo que nunca consideramos en esta planeación es un corte de energía y de eso te quiero platicar hoy.
Ya sea por el Mundial o por trabajo, ¿tienes hoy algún aparato que te permita mantener la continuidad de tu conexión con el mundo en caso de una falla eléctrica? Si no es así, ¿qué estás esperando?
En la actualidad existe un portafolio de UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida por su significado en español) muy amplio en la marca de APC by Schneider Electric, que además de brindarte múltiples opciones acorde a tus necesidades, brinda la garantía de una empresa que respalda cada producto que adquieres con ellos.
Un UPS, o SAI como se le conoce en español, te otorga 3 grandes beneficios:
- Regula el voltaje, así que si tus aparatos electrónicos son sensibles a estos cambios quedan protegidos.
- Suprime los picos de voltaje; en caso de tener una descarga eléctrica se activará su sistema para suprimirlos.
- Mantiene la energía en los dispositivos que se encuentren conectados al mismo, por un tiempo determinado, permitiéndote tener continuidad en tu conexión.

Ahora que ya tienes más información de los beneficios de tener un UPS, seguramente te estarás preguntando… ¿Y cómo elijo el correcto para mí? Te voy a dar un tip. Piensa en aquellos electrónicos que son indispensables para ti en el sentido de continuar con energía a pesar de algún corte repentino.
Hoy que queremos saber quién pasa a la siguiente ronda de la justa mundialista, pensemos en el módem de Internet, en un dispositivo de inteligencia artificial y en una pantalla.
Módem: 11 watts
Google Home: 3.5 watts
Pantalla 55”: 99 kwh (watts por hora)
Para poder garantizar al menos 20 mins de juego a pesar de tener un corte de luz claramente inesperado, puedes optar por un UPS de 1200VA como es el modelo BX1200M-LM de APC. Un equipo como este puedes adquirirlo a través del e-commerce o bien si prefieres darle un vistazo en físico puedes encontrar oferta en nuestros distribuidores.
Si quieres descubrir que UPS le va mejor a tus equipos electrónicos, te recomiendo hacer este test.
No se diga más, ahora sí tienes toda la información necesaria para equipar tu hogar con televisores, teatro en casa, cargadores para celulares y más electrónicos que, sin duda, te permitirán disfrutar desde el minuto 1 hasta los tiempos extras, sin interrupciones, aunque tu conexión eléctrica experimente alguna falla.
Para conocer cómo puedes usar en casa la tecnología a tu favor y mantenerte siempre conectado, te invito a leer otros artículos relacionados que escribí.
Añadir comentario