El último lanzamiento de Schneider Electric para vehículo eléctrico (VE), Schneider Charge Pro, se trata de una innovadora solución de carga diseñada para acelerar la adopción de los VE entre los propietarios de flotas comerciales y viviendas multifamiliares.
Una solución integral para la electrificación de flotas y viviendas multifamiliares
Con la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) de la UE que requiere actualizaciones de las instalaciones de carga de VE para 2027, Schneider Charge Pro aborda las barreras clave para el crecimiento en un mercado complejo y segmentado. Esta solución integral y asequible de eMobility simplifica la experiencia de recarga de principio a fin.

Más que una simple unidad de recarga, Schneider Charge Pro facilita a los operadores de puntos de recarga (CPO) y a los propietarios de edificios la modernización o el establecimiento de nuevas instalaciones de carga de VE. Además, ofrece a los electricistas un proceso de instalación sencillo y sin complicaciones.
Gestión eficiente y reembolso simplificado
Equipado con un software de gestión abierta, Schneider Charge Pro realiza un seguimiento eficiente de los tiempos de carga, simplificando el proceso para que los responsables de los puntos de carga reembolsen a los empleados que cargan en casa los vehículos eléctricos que forman parte de una flota.

Nuevos Productos para una Carga Rápida y Fiable
Schneider Charge Pro se complementa con dos nuevos productos diseñados para aumentar el acceso rápido y fiable a la carga de VE:
- Charge Pro con PTE6: Diseñado para viviendas multifamiliares, gestiona las cargas eléctricas en tiempo real, evitando sobrepasar la energía contratada. Incluye una aplicación móvil gratuita para el control del cargador.
- Charge Pro con EV Charging Expert Lite: Permite cargar grandes volúmenes de VE sin sobrecargar ni interrumpir el suministro eléctrico a los ocupantes o al edificio. Incluye una herramienta de monitorización remota basada en la nube para una puesta en servicio rápida y eficiente.
Schneider Charge Pro ya está disponible en España, ofreciendo una solución robusta y energéticamente eficiente para la carga de vehículos eléctricos.

Añadir comentario