En el mundo de la automatización industrial, contar con equipos confiables y flexibles es esencial para garantizar el éxito de cualquier proyecto. Por ello, Schneider Electric ha desarrollado Harmony P6, una familia de PCs industriales configurables diseñadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación.
Rendimiento sin errores y PCs industriales
En este blog, exploraremos las características clave de Harmony P6 y cómo su asociación de software mejora los procesos.
Flexibilidad de configuración
Una de las principales ventajas de la PC industrial Harmony P6 es su flexibilidad de configuración.
Con la capacidad de seleccionar diferentes procesadores, desde Core i3 hasta Core i7, los usuarios pueden adaptar la potencia de procesamiento de la PC según los requisitos de su aplicación.
Además, la capacidad de almacenamiento también es personalizable, con opciones de SSD de hasta 512 GB o 1TB en HDD.
Y si eso no es suficiente, Harmony P6 también ofrece un slot adicional para agregar almacenamiento extra.
Conectividad versátil
Harmony P6 no solo se destaca por su potencia de procesamiento y almacenamiento, sino también por su amplia capacidad de conectividad. Estas PCs aceptan interfaces PCMCIA, lo que permite la integración sencilla de tarjetas de expansión y adaptadores para adecuarse a una amplia gama de requisitos.
Por otro lado, los usuarios pueden incorporar buses de campo para una comunicación eficiente con dispositivos externos.
Ya sea que necesites conectarte a sistemas de control o dispositivos de adquisición de datos, Harmony P6 te brinda la flexibilidad necesaria.
Alimentación y enfriamiento adaptados
Harmony P6 va más allá al permitir a los usuarios seleccionar el voltaje de alimentación entre corriente continua (DC) o corriente alterna (AC). Esto es especialmente beneficioso cuando se requiere una integración precisa con el sistema de energía existente.
Los modelos de Harmony P6 están disponibles tanto con ventilador como sin él, lo que permite adaptarse a diferentes entornos y requisitos de enfriamiento. Esto garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes.
Asociación de software para un rendimiento sin errores
Quizás una de las mayores fortalezas de Harmony P6 es su asociación de software. Schneider Electric ha desarrollado un ecosistema de software completo que se integra perfectamente con estas PCs industriales. Esto significa que las soluciones digitales desarrolladas en Harmony P6 están respaldadas por un software confiable y probado, lo que garantiza que funcionarán sin errores.
Esta asociación de software proporciona una tranquilidad adicional a los usuarios, asegurando la confiabilidad y la estabilidad de sus sistemas.
El siguiente nivel de la automatización industrial
Harmony P6 de Schneider Electric es una familia de PCs industriales configurables que ofrecen una amplia gama de opciones para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación.
Con procesadores de alto rendimiento, opciones de almacenamiento flexible, conectividad versátil y una asociación de software confiable, esta familia de PCs industriales destaca como una elección perfecta para soluciones digitales industriales confiables.
Si estás buscando una PC industrial que cumpla con tus requisitos específicos y garantice un rendimiento sin errores, Harmony P6 es la respuesta.
Te invitamos a contactarnos de acuerdo a la región de donde nos lees: México, Centroamérica, Latinoamérica, España.
Añadir comentario