Código de Red: Preguntas frecuentes por Schneider Electric

Código de red trata sobre las condiciones mínimas que tiene que cumplir cualquiera de los participantes del mercado. Para el caso de los usuarios, los criterios contenidos en el Código de Red se basan en la siguiente premisa: La conexión de los centros de carga no debe afectar negativamente los niveles de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y sustentabilidad del SEN.

Como tal, los requerimientos del código de red se hicieron obligatorios a partir del día siguiente de su publicación en el DOF, es decir, a partir del 9 de abril de 2016. De esta manera, el mismo Código de Red prevé que los requerimientos técnicos que deben de cumplir los Centros de Carga ya son exigibles por la CRE desde el 9 de abril de 2019.

Es por eso que, como parte de nuestro compromiso con el Código de Red, nos dimos a la tarea de resumir algunas preguntas frecuentes para futuras referencias.

¿Quiénes deben cumplir?

  • Transportistas
  • Distribuidores
  • Centrales eléctricas
  • Centros de carga (Consumidores conectados en media Tensión y alta Tensión)

¿Quién lo verifica?

La CRE tiene la atribución de emitir, vigilar y asegurar el cumplimiento del marco regulatorio en materia de confiabilidad eléctrica. Es decir, se encarga de avalar que esta reglamentación sea realizada de la mejor manera. Con base en esto, la CRE entra en la regulación con la finalidad de garantizar que el suministro de energía eléctrica se proporcione bajo condiciones de seguridad, calidad y continuidad.

Es así como, el Código de Red, establece a través de requerimientos técnicos mínimos las obligaciones que deben cumplir todos los usuarios del SEN en el desarrollo de sus actividades. Esto con el fin de asegurar la operación, desarrollo, acceso y uso del sistema eléctrico, en condiciones que promuevan la continuidad y calidad del suministro eléctrico.

La pregunta que todos nos hacemos: ¿Qué pasa si tu instalación no cuenta con todos los requerimientos?

La CRE impone las siguientes sanciones:

  1. Con multa del 2 al 10 por ciento de los ingresos brutos percibidos en el año anterior por dejar de observar de manera grave, a juicio de la CRE, las disposiciones en materia de la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del SEN.
  2. Con multa de cincuenta mil a doscientos mil salarios mínimos por incumplir las disposiciones en materia de la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del SEN.

En centros de carga; ¿Cuáles son los requerimientos del Código de Red?

Los centros de Carga deben cumplir los requerimientos de acuerdo con el nivel de tensión del punto de conexión con el SEN:

Media Tensión (>1 kV < 35 kV)

  1. Tensión (numeral 3.1):
  • Variaciones de tensión de manera permanente
  • Variaciones de tensión de manera temporal
  • Condiciones transitorias de variación de tensión
  1. Frecuencia (numeral 3.2)
  • Variaciones de frecuencia de manera permanente y temporal
  • Variaciones de frecuencias ante la conexión o desconexión de carga
  1. Corto circuito
  2. Protecciones
  3. Control
  4. Intercambio de información
  5. Calidad de la energía
  • Desbalance de corriente

Alta Tensión (> 35 kV)

  1. Tensión (numeral 3.1):
  • Variaciones de tensión de manera permanente
  • Variaciones de tensión de manera temporal
  • Condiciones transitorias de variación de tensión
  1. Frecuencia (numeral 3.2):
  • Variaciones de frecuencia de manera permanente y temporal (Tabla 3.2.1.A),
  • Variaciones de frecuencia ante la conexión o desconexión de carga
  1. Cortocircuito
  2. Factor de potencia
  3. Protección
  4. Control
  5. Intercambio de información
  6. Calidad de la energía
  • Distorsión armónica en corriente
  • Fluctuación de tensión (flicker)
  • Desbalance de corriente

¡Conoce nuestra propuesta! Haz clic aquí y revisa nuestras recomendaciones.

Etiquetas: , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprenda cómo se procesan sus datos de comentarios .