Como Machine Builder, al fabricar máquinas con lógica o control de movimiento y al mudarse a la Industria 4.0, se busca un controlador con conectividad en la nube integrada que se ocupe de la ciberseguridad, que admita monitoreo, análisis y mantenimiento predictivo.
Como el último controlador polivalente para protocolos de lógica y movimiento con nube (MQTT, JSON, OPC UA) y cifrado (TLS), el controlador Modicon M262 está hecho para ti.
Estos controladores son un elemento fundamental de nuestra máquina EcoStruxure que proporciona una arquitectura completa desde productos conectados, control de bordes hasta aplicaciones, análisis y servicios.
Los controladores M262 integran protocolos y encriptado de internet de las cosas industrial para así entregar conectividad en la nube y servicios digitales de forma directa.
Un controlador, muchos beneficios.
-
Digitalización
- Integra tu máquina en cualquier entorno «en la nube y en las instalaciones»
- Conectividad directa a servicios en la nube gracias al cifrado MQTT, JSON y TLS incorporado.
- Redes estructuradas con hasta 5 puertos ethernet separados para permitir una fácil integración en su planta, línea de producción, ERP, MES, SCADA con protocolos abiertos como OPC UA, PackML o SQL
-
Flexibilidad
- Automatización «a la carta» con módulos de comunicación inteligente.
- Rendimiento escalable: administre aplicaciones lógicas, movimiento sincronizado, seguridad integrada, conectividad en la nube en un controlador
- Sistema de E / S ajustado a sus necesidades, optimizado (TM3) para la arquitectura o el rendimiento suficiente (TM5) con granularidad de alta resolución, intercambio en caliente, sello de tiempo.
-
Eficiencia:
- A través del diseño de Smart Engineering:
- Benefíciese del bus de campo de automatización en tiempo real con Sercos para un control de movimiento rápido, seguridad y abierto a otros dispositivos
- Un cable simplifica la arquitectura y el cableado del bus de campo. Administre dispositivos EtherNet / IP y Sercos en el mismo cable
- Puesta en marcha y diagnóstico simplificados sin instalación de software – «Asistente de máquina».
-
Seguridad y protección
- Cumplir con la normativa de seguridad con seguridad integrada
- Ciberseguridad con, entre otros, comunicación cifrada, separación de redes, certificación de Aquiles, acceso de usuarios / gestión de derechos de usuario, …
- Certificación Green Premium, nuestra etiqueta ecológica por delante de la regulación ambiental.
Modicon M262 está diseñado para máquinas exigentes de lógica y movimiento. Con sus características, es un controlador versátil aún más cuando se requiere comunicación en la planta o en la nube. Gracias a la capacidad de seguridad integrada, Modicon M262 puede responder a aplicaciones de seguridad altamente exigentes.
Se adapta aún más a la máquina en segmentos como manejo de materiales, elevación, embalaje, alimentos y bebidas, electrónica o textil.
¿Quieres conocer más sobre Modicon M262? Contáctanos aquí.
Añadir comentario