Protección contra arcos eléctricos: garantizar la seguridad y continuidad en la distribución eléctrica

En las instalaciones eléctricas de media y baja tensión, los arcos eléctricos representan uno de los riesgos más críticos para la seguridad de las personas y la integridad de los equipos. Este fenómeno, causado por defectos de aislamiento, vibraciones, humedad, corrosión o errores durante la operación o el mantenimiento, puede generar una liberación instantánea de energía térmica capaz de provocar daños severos y costosos tiempos de inactividad. Por ello, la detección y mitigación del arco eléctrico se ha convertido en un eje esencial de la seguridad eléctrica industrial.

Aunque el arco eléctrico no puede evitarse, sí es posible reducir su impacto mediante una protección rápida y eficaz. La tecnología actual permite detectar el arco en apenas 7 milisegundos, limitando su propagación al área donde se origina el defecto y reduciendo drásticamente los daños en equipos e infraestructuras. La norma internacional IEC 61641 define los requisitos de diseño de cuadros preparados para soportar un arco interno. A este enfoque pasivo puede añadirse una capa activa de protección mediante sensores ópticos de Arc Flash, capaces de actuar antes de que la energía liberada alcance niveles peligrosos.

Soluciones PowerLogic™: protección avanzada y control inteligente

La gama PowerLogic™ de Schneider Electric integra dispositivos diseñados para garantizar una protección, control y supervisión óptimos de las instalaciones eléctricas críticas. Los equipos PowerLogic P3 y P5 incorporan funciones de detección de arco eléctrico junto con protecciones tradicionales, ofreciendo una respuesta inmediata ante fallos internos. Además, los sistemas PowerLogic Arc permiten complementar y ampliar la cobertura de seguridad, detectando arcos en celdas de media tensión, cuadros de baja tensión y entornos de transformadores.

Estas soluciones, junto con los filtros activos y compensadores AccuSine o DVR, contribuyen a mejorar la calidad de la energía y la continuidad del suministro, asegurando la protección integral de la infraestructura eléctrica y del personal técnico.

Gracias a este tipo de soluciones tecnológicas, las empresas pueden no solo reforzar la fiabilidad de sus sistemas eléctricos, sino también cumplir con los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.

Lugares a colocar la detección de Arc Flash

Seguridad y cumplimiento normativo

En España, el Real Decreto 614/2001 establece las disposiciones mínimas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, desarrolladas y actualizadas a través de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Esta normativa se complementa con la UNE-EN IEC 61482-1-1:2020, que regula los métodos de ensayo de la ropa de protección frente al riesgo térmico de un arco eléctrico y define parámetros como el ELIM, ATPV y EBT.

El uso de protecciones activas, combinado con el empleo de Equipos de Protección Individual (EPI) certificados según esta norma, permite reducir la energía incidente y, por tanto, la categoría de protección necesaria. Esto se traduce en una mayor seguridad para los trabajadores y una mejor adaptación de los EPI, pudiendo pasar, por ejemplo, de una protección de categoría 2 a una de categoría 1 gracias a la rápida detección del arco.

En conjunto, la tecnología PowerLogic™ y el cumplimiento normativo configuran una estrategia integral que combina prevención, detección y protección, asegurando entornos industriales más seguros y eficientes.

La protección frente a arcos eléctricos ya no es solo una exigencia normativa, sino una prioridad estratégica para garantizar la continuidad operativa y la seguridad en los entornos industriales. Schneider Electric, a través de la familia PowerLogic™, ofrece soluciones que combinan precisión, velocidad de respuesta y cumplimiento normativo, ayudando a las empresas a avanzar hacia instalaciones más seguras, eficientes y resilientes.

Protección arcos eléctricos

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.