Aún más consejos prácticos para una ergonomía mejorada y un diseño para interfaces de operador

Este artículo es el último de una serie dedicada a la ergonomía de las interfaces de operador. Si tienes curiosidad acerca de las razones por las cuales la ergonomía es importante para tus máquinas o sobre los consejos anteriores, encontrarás la primera parte del artículo aquí y la segunda parte aquí.

El contenido actual se centrará en una característica clave de todas las interfaces de operador: el marcado. De hecho, cuanto más fácil sea leer y entender tus marcas, más intuitivo será el uso de tu máquina.

Lo primero que debes hacer es elegir la estética de tus marcas para aumentar su legibilidad. Por ejemplo, puedes:

  • Elegir los colores de tu texto y fondo para obtener un mejor contraste
Utilizar colores complementarios para el texto y el fondo proporciona el contraste óptimo y la mejor legibilidad.
  • Elegir la fuente y la política de escritura correctas: al tamaño de etiqueta habitual, evitar fuentes con serifas y palabras en mayúsculas aumenta la legibilidad.
Ejemplo de la misma marca con y sin serif
  • Colocar las leyendas encima de los botones en lugar de debajo, para evitar que sean ocultadas por la mano del operador
  • Mantener tu elección estética coherente y simple
    • Es mejor usar menos de 4 colores cuando sea posible y nunca más de 8 colores
    • Puede parecer obvio, pero es crucial seguir las mismas reglas en todo el panel completo
  • Utilizar logotipos fáciles de entender para reemplazar o complementar un texto: nuestro cerebro suele reaccionar más rápido a los símbolos que a las palabras escritas, y los logotipos suelen ser fáciles de entender independientemente del idioma del operador

La segunda cosa a tener en cuenta es que tienes 4 niveles de posibles marcas. Aprovechar estos puede ayudarle a crear una jerarquía de información, lo que a su vez hará que su interfaz de control completa sea más fácil de entender.

Marcado directo en el panel

Puede utilizar la leyenda del panel (es decir, pegatinas de marcado) o el grabado directo en el chasis de la máquina.

Marcado en etiquetas y placas de leyenda

Marcado en las tapas de los pulsadores

Marcas en los biseles de los pulsadores empotrados

Los biseles planos de los pulsadores empotrados son una buena zona para marcar.

Aprovechar estas zonas puede ayudarle a realizar marcas intuitivas, proporcionando rápidamente a los ojos del operador la información más importante. Aquí tiene un par de ejemplos:

En la anterior interfaz de control de un horno, el título escrito en el panel de leyenda y el logotipo indicado en la lente de la luz piloto indican claramente al operador que tiene un problema relacionado con la temperatura del horno. Si necesita más detalles, el texto del bisel del pulsador le indica que se trata de un problema de sobrecalentamiento.
Al escribir en los paneles de leyenda, puedes reagrupar tus textos y evitar repeticiones. Cuanto menos texto haya que leer, más intuitiva será tu interfaz.

Otra forma de utilizar estas 4 posibles marcas es crear una interfaz bilingüe. Esto puede ser útil para fabricantes de máquinas exportadoras o para máquinas utilizadas en regiones bilingües, como los estados del sur de Estados Unidos, donde cada vez más operadores aprecian interfaces en español además de en inglés.

El pulsador de montaje empotrado de arriba aprovecha las marcas en las tapas y en el bisel para proponer una indicación chino / inglés para cambiar la velocidad de un transportador.

Descubre más consejos para mejorar la ergonomía y el diseño de las interfaces en nuestro folleto «Building efficient operator workstations«. O empieza a utilizar nuestra Product Selector & Customization tool para diseñar su interfaz de control

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.