Si trabaja en un entorno industrial o de fabricación, estará familiarizado con los tiempos de inactividad imprevistos. Sigue siendo un reto persistente, ya que los fabricantes pierden hasta 800 horas de producción al año debido a averías e interrupciones de los equipos. Y es más caro que nunca: El tiempo de inactividad industrial suele costar entre 10.000 y 500.000 dólares por hora, y, en operaciones a gran escala, puede llegar a 1,7 millones de dólares por hora o más en sectores de alto valor.
Algunos problemas que provocan tiempos de inactividad son fáciles de identificar: un disyuntor disparado, un mal funcionamiento del transformador o un fusible fundido. Otras son amenazas mucho más insidiosas e invisibles, como la descarga parcial (PD), la incapacidad de una parte del aislamiento para soportar el campo eléctrico que se le aplica.
Veamos los pormenores de las descargas parciales, sus posibles repercusiones en su instalación y una solución de monitorización diseñada para evitar pérdidas por fallos de los equipos.
Si trabaja en un entorno industrial o de fabricación, estará familiarizado con los tiempos de inactividad imprevistos. Sigue siendo un reto persistente, ya que los fabricantes pierden hasta 800 horas de producción al año debido a averías e interrupciones de los equipos. Y es más caro que nunca: El tiempo de inactividad industrial suele costar entre 10.000 y 500.000 dólares por hora, y, en operaciones a gran escala, puede llegar a 1,7 millones de dólares por hora o más en sectores de alto valor.
Algunos problemas que provocan tiempos de inactividad son fáciles de identificar: un disyuntor disparado, un mal funcionamiento del transformador o un fusible fundido. Otras son amenazas mucho más insidiosas e invisibles, como la descarga parcial (PD), la incapacidad de una parte del aislamiento para soportar el campo eléctrico que se le aplica.
Veamos los pormenores de las descargas parciales, sus posibles repercusiones en su instalación y una solución de monitorización diseñada para evitar pérdidas por fallos de los equipos.
Pequeñas chispas que se suman a un gran problema
La celda de media tensión suele contener productos con aislamiento sólido comúnmente fabricados con epoxi, o materiales de tipo elastómero. Factores ambientales como las fuertes fluctuaciones de Temperatura y la elevada Humedad provocan un rápido envejecimiento de estas barreras que se rompen con el tiempo. Además, componentes como los transformadores de tensión pueden sufrir daños durante el transporte o la operación, especialmente debido a las vibraciones. Aunque esto no se puede atribuir a una sola causa, puede introducir un riesgo de inactividad a medida que comienzan a desarrollarse debilidades y vacíos en el aislamiento.
Incluso los daños durante el transporte, almacenamiento o instalación pueden generar fallos que provoquen descargas parciales. La condensación superficial y la contaminación a lo largo de los aisladores en el aire ambiente dañan progresivamente su rendimiento dieléctrico.
Esto puede provocar una descarga parcial. Puede ocurrir en cualquier punto de una instalación eléctrica. Todo puede parecer perfecto por fuera, pero por dentro es otra historia. Empieza poco a poco y siempre va a peor. De hecho, las descargas parciales son señales de advertencia temprana de un posible arco eléctrico, que es la raíz de los eventos de arco interno en las celdas de MT. Si no se detectan, pueden provocar fallos catastróficos y paradas completas del proceso.
Estas descargas pueden producirse varias veces por segundo, incluso puede oírse un leve crujido, ver un resplandor azulado o notar marcas o erosión en el aislamiento, debilitándolo. Si no se controla, un día provocará una explosión y un arco interno. El resultado es la interrupción de las operaciones, la pérdida de productividad y de ingresos, y tal vez una reputación dañada.
Aunque realizar una inspección anual para probar y limpiar los aparatos de media tensión es un procedimiento habitual en el mercado, puede tener un efecto limitado. Este chequeo no detecta daños, vacíos, deterioro entre inspecciones anuales basadas en el tiempo ni grietas en el interior del aislamiento, y sólo proporciona una instantánea en el tiempo de la salud del activo, con un estado desconocido hasta la siguiente inspección.
Detectar, diagnosticar y resolver
El Enfoque ha sido tradicionalmente encontrar el problema y arreglarlo, lo cual, tras lo que puede ser una avería catastrófica, no es un método de mantenimiento ideal. Igual de importante es el análisis: entender mejor el problema y encontrar soluciones para evitar las averías.
La forma más eficaz de hacer un seguimiento del estado de los equipos a lo largo del tiempo y reducir los riesgos potenciales sin paradas prolongadas es la monitorización 24 horas al día, 7 días a la semana. La avanzada celda de MT incorpora múltiples sensores integrados, incluida la monitorización de descargas parciales, para proporcionar una visibilidad precisa del estado de los activos. Su monitorización se realiza a menudo a distancia; un ejemplo perfecto es EcoCare*.
El servicio incluye la solución de monitorización de descargas parciales, diseñada para celdas de media tensión. Con el respaldo de un equipo de expertos dedicados a la distribución eléctrica y formados en los matices de las descargas parciales, se proporciona a los clientes la capacidad de realizar un seguimiento de la emisión y el deterioro, con predicciones y alertas. Esto también ayuda a determinar las causas raíz y las acciones correctivas y a gestionar las operaciones diarias de forma proactiva y eficiente.

El núcleo de la solución es el PowerLogic PD100, que permite un procesamiento avanzado de señales y una comunicación de datos sin fisuras. Combinado con algoritmos de predicción y la experiencia de profesionales cualificados, forma el «cerebro» de la solución, garantizando diagnósticos precisos y un alto nivel de servicio.
La conectividad Active Plus con EcoCare desde el primer día de los Equipamientos, proporciona monitorización remota, análisis de expertos y recomendaciones de mantenimiento, todo ello soportado por la plataforma IoT EcoStruxure y el Hub de Servicios Conectados de Schneider Electric, nuestro equipo de expertos remotos. Entre sus beneficios se incluyen la detección precoz de anomalías para evitar tiempos de inactividad y diagnósticos e información en la nube para mejorar el tiempo de actividad y la fiabilidad de los equipos.
Esta solución respeta el estándar superior de tratamiento de señales y algoritmos de detección, y se inspira en la norma IEC 60270, que describe los métodos para medir dichas descargas y es esencial para garantizar la fiabilidad y seguridad de las instalaciones eléctricas de alta tensión.
Digamos que el sensor PowerLogic PD100 combina los datos de medición de humedad de los sensores PowerLogic CL110 del interior de la celda de MT y elige una actividad de descarga parcial que se dispara cada mañana durante varios meses. El Centro de Servicios Conectados correlaciona estos datos y las tendencias de los sensores ambientales y de descarga parcial para analizar la gravedad y el impacto en el sistema eléctrico. Esta Visibilidad de los equipos permite una respuesta rápida antes de que los activos puedan sufrir más daños. Sin este alto nivel de monitorización, los trabajadores de las instalaciones probablemente no serían conscientes de estos eventos de descarga parcial hasta que el equipo fallara.
La solución de monitorización de descargas parciales también se integra perfectamente, cuando está disponible, de fábrica en los nuevos paneles o se adapta a los equipos existentes, ofreciendo una mejora elegante y no intrusiva desde el inicio. También se integra con la plataforma EcoStruxure™, diseñada para ofrecer un enfoque holístico y de alcance completo del mantenimiento basado en las condiciones. Esto amplía el alcance de los servicios, crea una estrategia global de mantenimiento en lugar de un mero servicio aislado, y soporta la salud y eficiencia a largo plazo de los equipos.
En lugar de limitarse a detectar descargas parciales, también proporciona información procesable para ayudarle a comprender mejor el estado de sus equipos y planificar el mantenimiento preventivo futuro. El plan de servicios EcoCare proporciona una visibilidad constante del rendimiento de su celda de MT.
Detenga los problemas antes de que se agraven
La descarga parcial es un fenómeno complejo que requiere conocimientos y competencias específicas para que usted pueda obtener los conocimientos adecuados para su equipo. Con alcance mundial, gran experiencia e innovación galardonada, impulsada por más de 300 científicos de IA que mejoran la precisión de las predicciones y más de 6000 expertos en rendimiento de activos eléctricos que le prestan soporte durante todo el ciclo de vida, nuestros equipos especializados monitorizan, analizan y solucionan los problemas de sus activos críticos de forma remota, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Los datos fluyen de forma segura a través de nuestra arquitectura integral EcoStruxure™, basada en las mejores prácticas de ciberseguridad y protección de datos para ofrecer los mejores servicios digitales de su clase. Nuestros expertos remotos del Centro de Servicios Conectados (CSH) supervisan continuamente el estado de los activos y del sistema, aprovechando análisis propios basados en IA para detectar anomalías en una fase temprana y llevar a cabo una resolución de problemas avanzada. En caso necesario, se presta apoyo in situ para garantizar la continuidad de las operaciones.
Mediante una fase de diagnóstico y la colaboración entre su equipo y los expertos de Schneider Electric, puede identificar, resolver e incluso predecir problemas como descargas parciales antes de que se conviertan en problemas graves.

Añadir comentario