Lo que parecía el futuro, ahora se convierte en presente con la nueva serie de UPS para clientes de hogares y pequeñas oficinas cumpliendo sus necesidades de protección y aumentando las capacidades de seguridad.
¿Qué incluye la nueva oferta de UPS?
Esta nueva oferta cuenta con un diseño flexible para dispositivos de alta y baja potencia, regulación de voltaje automático (AVR), tamaño compacto y protección de sobretensiones confiable.
- Diseño flexible para dispositivos de alta y baja potencia
- Regulación de voltaje automático (AVR)
- Tamaño Compacto
- Protección de sobretensiones confiable.
Easy UPS: El sistema versatil
La serie APC Easy UPS 1 Ph BV es un UPS versátil desarrollado para manejar condiciones de energía inconsistentes, ofreciendo la calidad que millones de profesionales de TI requieren, a un costo competitivo. 
Y es así, como el nuevo Easy UPS 1 Ph de BV de APC cuenta con un diseño flexible ideal para dispositivos de alta y baja potencia, capaz de conectar dispositivos con necesidades de protección básica como módems, routers o VOIP, así como también dispositivos de mayor poder como PCs y consolas de videojuegos.
Debido a su poderosa batería de respaldo, los equipos conectados pueden funcionar por horas después de un corte energético. Esto aunado a que ofrece regulación de voltaje automático (AVR), que corrige las caídas y subidas de tensión a niveles seguros. Con su tamaño compacto permite adaptarse a distintas instalaciones y variedad de ambientes.
Con su carga inteligente en modo apagado, la carga de la batería continúa incluso cuando la UPS está apagada; y su función de encendido en frío permite a los usuarios reiniciar la UPS incluso cuando no hay energía disponible. Todo esto en un esquema fácil de usar, con un conector de batería de un solo paso.
Sus beneficios clave
- Conexión garantizada por horas.
- Protección confiable contra sobretensiones.
- Autodiagnóstico de la batería.
- Alerta a los usuarios con la alarma adecuada para informar las condiciones de la batería.
- Garantía de 2 años.
Carácteristicas
- Capacidad de arranque en frío.
- Boost AVR.
- Diseño elegante.
Descubre más sobre este sistema aquí o déjanos tus datos para comunicarnos contigo.
Añadir comentario