El desafío de la transformación digital en el sector Salud a través del IoT

Tecnologías como el IoT, están liderando la transformación digital de los mercados y aplicaciones en el sector salud, tanto en nuestra región como a nivel mundial.

Para entender esta transformación en la salud, es necesario comprender el panorama compartiendo algunos de los desafíos y tendencias globales. Tanto los que estamos viendo en el mercado, como los que tendrán un gran impacto en la atención médica en los próximos años.

  • La población extenderá su expectativa de vida para 2050 y con esto la población de pacientes también aumentará.
  • Las empresas de salud están orientadas a la satisfacción del paciente como uno de sus principales desafíos.
  • La seguridad es primordial cuando hay vidas en juego.
  • La implementación de la tecnología IoT en aplicaciones médicas.

Hacia un futuro interconectado gracias al IoT

La tecnología actualmente se encuentra presente en nuestras vidas de manera habitual. Desde aplicaciones simples y bien desarrolladas, como las de contenidos utilizando IoT, hasta llegar a la inteligencia artificial; ésta última se encuentra actualmente en pleno desarrollo. Se estima que para 2025 existirán 80 billones de dispositivos conectados a Internet, generando información y dispositivos que quintuplicarán los bytes de información generada (de 33 a 175 Zettabytes).

Y con estas tendencias, encontramos cada vez más aplicaciones tecnológicas y digitales en el mundo de la salud. Como los dispositivos para monitoreo de funciones corporales durante ejercicios, estos rastreadores de actividad física son «dispositivos conectados» a Internet. Cuentan la cantidad de pasos que da en un día o calculan las calorías quemadas; después comunican esos datos a través de Internet a un «sistema conectado», como su teléfono inteligente donde se tiene instalada una aplicación de bienestar. Incluso puede tener una aplicación para su compañía de seguros de salud, que ofrece descuentos por comportamientos saludables. Cuando conecta su dispositivo de monitoreo a su teléfono y luego a estas aplicaciones, esencialmente está creando un sistema de sistemas que se comunican entre sí.

IoT, una pieza clave en la salud

monitoreo de pacientes a traves de sistemas interconectados IoT

También vemos el IoT en las habitaciones de los pacientes. Donde se usa la computación al lado de la cama o en sistemas de punto de atención con tablets o PC con pantalla táctil.

Los pacientes pueden controlar el entorno (luz, temperatura, apertura de ventanas, etc.) y el entretenimiento de su habitación. Aprender sobre procedimientos quirúrgicos y de recuperación, mientras que el personal clínico puede usar el mismo dispositivo para solicitar medicamentos o tomar notas del paciente.

El uso del IoT de esta manera nos ha ayudado a tener un mayor control sobre nuestra salud. Ha movido a la industria de un modelo reactivo en el que tratamos enfermedades, a un modelo proactivo en el que nos esforzamos por prevenirlas.

Una propuesta aplicada a todos los niveles

Las soluciones de Schneider Electric están profundamente integradas en la anatomía de un hospital. Pero no es solo el típico gran hospital al que podemos ayudar.

Nuestras soluciones abarcan todo el mercado de la salud, desde hospitales, hasta instalaciones para pacientes ambulatorios y residencias para personas mayores. Colaboramos mejorando la eficiencia, la seguridad y la experiencia, al proporcionar la información correcta a la persona adecuada, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Si bien buscamos de manera más profunda; en materia de Salud nos encontramos con muchos sistemas, aplicaciones y pacientes que están generando todos estos datos. Por ejemplo:

  • Los dispositivos de laboratorio médico están creando archivos de datos sobre muestras.
  • Sistemas de imágenes que generan imágenes digitales para registros médicos electrónicos y sistemas de archivo de pacientes.
  • Dispositivos médicos portátiles conectados al sistema de localización en tiempo real.
  • Los sistemas de seguridad monitorean el área específica del hospital con cámaras digitales para vigilancia y control de acceso.
  • Datos de quirófano específicos relacionados con la instalación eléctrica para el cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica.
  • Los datos relevantes para el personal y las enfermeras del hospital, en tabletas y dispositivos móviles.
  • La ficha médica de cada paciente en formato digital con su historia clínica, permite tener acceso a esta información desde múltiples locaciones y por diversos usuarios.
  • El equipamiento eléctrico (tableros, interruptores, celdas, medidores de energía) que generan información para ser monitoreada desde un software central.
  • Interconectar distintas locaciones de centros médicos, permitiendo la integración y digitalización de procesos core, optimizando la eficiencia del centro médico.
  • Y probablemente muchas otras aplicaciones más.

Cómo se almacenará esta cantidad de información: Datacenters

Para lograr brindar altos estándares de calidad en la atención y permitir que todos estos dispositivos conectados puedan integrarse en forma eficiente. Es necesario contar con una arquitectura IT acorde a las necesidades.

Esto implica contar con las bases de datos, servidores y gateways que permitan recolectar toda la información que los dispositivos conectados generan, y poder interactuar con otros sistemas tanto dentro de la red como con la nube (cloud), como por fuera de la misma a través de sistemas 5G. Esto permite poder monitorear en tiempo real, por ejemplo, la ubicación de las ambulancias y de los distintos dispositivos móviles de monitoreo de salud y diagnóstico, etc.

datacenter utilizados en la industria de la salud

Pero la principal ventaja de los dispositivos conectados, es la generación de grandes volúmenes de datos (big data). Estos serán los que permitirán aprender en tiempo real de todos los dispositivos conectados e información recibida y almacenada de múltiples pacientes, generando aprendizaje cognitivo.

Uno de los principales desafíos que se presenta, es poder brindar la capacidad de análisis de la información en tiempo real, para la toma de decisiones. Esto es muy difícil de lograr con una arquitectura IT centralizada, trabajando en forma única con un datacenter propio o en la nube, dado que el tiempo de respuesta (llamado latencia) será alto, impidiendo el trabajo en tiempo real.

También se presentan otros desafíos, como la seguridad o ciberseguridad (tanto de los datos de los pacientes como de las aplicaciones en sí). Junto con el cumplimiento de normativas locales, regionales e internacionales.

Un objetivo posible

Para resolver este desafío. La arquitectura que actualmente más se recomienda para obtener óptimos resultados de los procesos digitalizados, es una arquitectura híbrida. Que cuenta con micro datacenters descentralizados, ubicados en el EDGE, o sea en el borde o en el lugar donde los datos se generan.

Estos datacenters EDGE se encuentra linkeados a un datacenter mayor, ya sea uno regional, uno basado en la nube o ambas opciones en simultáneo. Es importante mencionar que los datacenters mayores en la nube, pueden ser tanto basados en nube privada como pública.

En Schneider Electric tenemos como misión potenciar la transformación digital de nuestros clientes garantizando: redes, sistemas y procesos críticos. Además, asegurando que estén altamente disponibles y sean resistentes.

Los micro datacenters EDGE permiten a las empresas realizar la gestión integrada de todos sus procesos, lo que aumenta la visibilidad en toda la cadena del negocio.

Nos hacemos cargo de principio a fin

Para dar solución a los desafíos indicados, Schneider Electric ofrece Software y servicios para aplicaciones de EDGE, junto con un ecosistema de partners que permite la integración de las soluciones que ofrecemos, junto a las soluciones ofrecidas por otros vendors del mercado, como HPE, DELL, Cisco, etc.

Es muy importante destacar que todas las soluciones de APC by Schneider Electric están certificadas por todos los vendors IT antes mencionados.

Además, soluciones direccionadas a cada tipo de ambiente donde podemos ofrecer micro datacenters, datacenters tradicionales o datacenters prefabricados. Una solución para cada necesidad. Ofreciendo para todas ellas soluciones de seguridad y monitoreo ambiental, sistemas de energía ininterrumpida (UPS), Cooling y racks.

Asociado a estas soluciones de infraestructura, Schneider Electric dispone de Software de monitoreo de activos totalmente agnóstico al vendor IT. Permitiendo así, explorar activos y conocer la situación detallada de los mismos. Esto significa poder anticipar mantenimientos, evitar fallas, optimizar los tiempos y costos de los equipos de facilities.

Nuestra solución de Software también permite modelar cambios en los datacenters (sean Edge, centralizados o ambos) y simular si existe espacio en los racks para colocar nuevo equipamiento IT, si disponemos de la energía de respaldo (UPS) y la correcta refrigeración de los nuevos equipos IT, etc.

Y algo muy importante, son los servicios de mantenimiento programado de calidad mundial que Schneider Electric ofrece para su portafolio de productos y soluciones.

Este artículo fue escrito por Hernán Neirotti, Desarrollador de negocios para América del Sur en Schneider Electric

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.