Los aliados invisibles que no conocías en el trabajo remoto: así funcionan los centros de datos

No han pasado más de dos años desde que se pronosticaba que el IoT (Internet of Things) tendría un papel relevante en nuestro día a día, al grado de prevenir que, para este año, contaríamos con 20 billones de dispositivos conectados. Por lo tanto, la generación de datos aumentaría a tal magnitud que, hoy en día, se administran 9 zettabytes totales que se ven reflejados en equipos.

Esta es una cantidad de información que la humanidad nunca había manejado y que se pronostica seguirá creciendo aproximadamente un 23% cada año.

La resiliencia del ser humano se vuelve a poner a prueba. La forma de trabajar, ha dado un giro radical. Sin duda, estamos viviendo una etapa de evolución, donde nuestros medios digitales cobran una importancia vital para el progreso de la humanidad.

Estos ecosistemas viven en los edificios inteligentes y  los conocemos como centros de información. Allí se almacenan billones de datos que ayudan al soporte digital de gran parte de la humanidad. Es por esto que se debe contar con la mejor tecnología, no solo en su procesamiento, sino también en su infraestructura.

Estos recintos de almacenamiento de información se encuentran regularmente alejados de la urbe, pues la restricción de acceso a estos sitios es una característica importante que cumplir. Debido a la sensibilidad y a la cantidad de información almacenada, las regulaciones de acceso son demasiado estrictas.

¿Qué equipos necesitan para funcionar?

Estos aliados, además de estar altamente protegidos, deben contar con la implementación de equipos de respaldo de energía (UPS) para mantener la continuidad en sus operaciones. Las nuevas tecnologías de UPS también contribuyen al ahorro de energía, pues son cada vez más eficientes y capaces de reflejar un decrecimiento en el pago del recibo eléctrico.

Además, si acompañamos los UPS con las nuevas tecnologías de almacenamiento como baterías de litio tendremos un Costo Total de Propiedad (TCO) que nos impacta de forma positiva económicamente en un periodo de entre 5 y 10 años.

Sistemas de enfriamiento para el funcionamiento

Un sistema en el que necesitamos tener alta consideración, es el de enfriamiento. Este sistema se ha sometido a un cambio drástico en los últimos años, pasando de diseños de aire acondicionado a sistemas InRow (aire acondicionado entre gabinetes) hasta llegar a la introducción de líquidos dentro de un ambiente eléctrico sin poner en riesgo la seguridad y la disponibilidad del data center. Esta nueva tecnología, denominada Liquid Cooling, viene a romper paradigmas de diseño, lo cual tiene como reto la reeducación sobre la implementación de los centros de datos.

¿Pero cómo saber que nuestro data center se encuentra operando de forma correcta, sin sacrificar costos de operación? En este sentido, el monitoreo de nuestra infraestructura tiene que lograr un equilibrio entre disponibilidad y eficiencia, pues los sistemas de monitoreo como DCIM no solo nos dan visibilidad sobre el comportamiento de cada equipo observado en forma real, sino que también nos permiten analizar periódicamente los consumos que estos tienen.

La importancia de los centros de datos, llámense cloud, edge computing, micro o telecomunicaciones, es cada vez más evidente pues la generación de datos se multiplica minuto a minuto.

Esto es consecuencia de la cantidad de personas conectadas a Internet (Alrededor de 2000 millones de personas a nivel global) más la cantidad de dispositivos conectados a la red. Son entonces estos aliados invisibles quienes procesan nuestros datos y nos mantienen conectados a esta nueva vida digital.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.